El software de Emerson optimiza el mantenimiento al basarse en los datos de la condición de las válvulas, lo que genera ahorros de horas de trabajo y tiempo de inactividad

Fallback image

La aplicación Plantweb Insight™ Valve Health utiliza algoritmos de diagnóstico y análisis avanzados para detectar continuamente problemas inmediatos y en desarrollo en toda una red de válvulas. Las alertas también se priorizan para que los usuarios diarios puedan centrarse en los problemas más acuciantes. Imagen de alta resolución

La nueva aplicación Valve Health utiliza análisis de datos personalizados para proporcionar indicadores del estado de toda la planta para mejorar la seguridad, el mantenimiento y el desempeño.

MARSHALLTOWN, Iowa (25 de octubre de 2023) – Emerson ha anunciado la aplicación Plantweb Insight™ Valve Health, una potente herramienta de software que combina la experiencia de Fisher en válvulas de control con algoritmos analíticos avanzados. La nueva aplicación permite a los usuarios visualizar toda una flota de válvulas conectadas, al tiempo que prioriza las acciones en función del índice del estado de cada válvula. Esto ayuda al personal de la planta a optimizar las actividades de reparación de válvulas, lo que se traduce en decisiones de mantenimiento más rápidas y acertadas, con la consiguiente reducción del tiempo de inactividad.  

La mayoría de las plantas e instalaciones de proceso tienen cientos de válvulas de control instaladas y en funcionamiento en diversas aplicaciones. Estas válvulas tienen múltiples piezas que deben moverse frecuentemente de forma concertada para regular los caudales de los fluidos del proceso y algunas de estas piezas entran en contacto constante y directo con los fluidos. Estas condiciones operativas generan desgaste, lo que obliga al personal de mantenimiento a realizar un seguimiento de la condición de cada válvula. Esto suele hacerse examinando cada válvula individualmente, ya sea localmente o a distancia, una tarea que lleva mucho tiempo y requiere un alto nivel de experiencia para determinar el estado de la válvula y las medidas de seguimiento.

La aplicación Plantweb Insight Valve Health acelera y simplifica esta tarea de supervisión de las válvulas de control al proporcionar una interfaz de usuario fácil de usar, con gráficos intuitivos y fáciles de entender. La aplicación incluye el índice del estado de válvulas de Emerson, elaborado mediante un algoritmo propio, que muestra al personal de la planta el nivel de estado de cada válvula. El Índice de estado de la válvula permite a los usuarios introducir información relativa a los procesos de su planta, incluida la criticidad de la válvula y el impacto financiero si la válvula fallara, lo que hace que el índice sea más informativo. 

La aplicación permite a los usuarios priorizar las actividades de reparación y mantenimiento con cinco indicadores diferentes: estatus de urgencia de reparación, Índice de estado de la válvula, impacto financiero, criticidad y estatus de alerta NE107 para satisfacer necesidades específicas. La aplicación incluye explicaciones, recomendaciones y tiempo sugerido para actuar. Este último indicador es totalmente nuevo en el mercado y es una de las características exclusivas de la aplicación.

“Las plantas e instalaciones que aprovechen todas las funcionalidades de la aplicación Plantweb Insight Valve Health experimentarán una reducción del tiempo de análisis, una resolución de problemas más rápida y una mejor priorización de las acciones de mantenimiento”, afirma Jaime Alvarado Millán, director de productos de software para controles de caudal de la unidad de control final de Emerson. “El resultado será un menor número de horas de mano de obra necesarias para reparaciones y mantenimiento, un mayor tiempo de actividad y menos paradas imprevistas. Estas y otras ventajas aumentarán la productividad, reducirán los costos y mejorarán la rentabilidad.” 

Para obtener Más información, visite Emerson.com/ValveHealthApp.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.