El nuevo regulador de presión de Emerson maximiza la eficiencia del combustible de los vehículos impulsados por hidrógeno y mejora su fiabilidad
La serie HV-7000 de TESCOM, de Emerson, establece un nuevo estándar para los vehículos impulsados por hidrógeno. Imagen de alta resolución
Con un diseño resistente a la contaminación, la serie HV-7000 de TESCOM proporciona un suministro de presión estable en todas las condiciones de caudal con una vida útil más larga
FLORHAM PARK, N.J. (29 de abril de 2024) - Emerson ha lanzado el el regulador reductor de presión de dos etapas serie HV-7000 de TESCOM™, diseñado para maximizar la eficiencia del combustible y mejorar la fiabilidad de los vehículos impulsados por hidrógeno. Los reguladores de la serie HV-7000 son fáciles de instalar y proporcionan un suministro de presión estable, alta fiabilidad y una larga vida útil para vehículos pesados propulsados por pilas de combustible o por motores de combustión de hidrógeno.
El HV-7000 incorpora una reducción de presión en dos etapas y una junta positiva, diseñadas para suministrar hidrógeno a la pila de combustible a una presión óptima en todas las condiciones de caudal, incluso cuando se agota el tanque de almacenamiento de hidrógeno del vehículo. La reducción de la presión en dos etapas disminuye significativamente la característica de entrada decreciente en comparación con los reguladores de una etapa, mientras que el diseño de junta positiva ofrece un desempeño de cierre superior. Juntas, estas características pueden minimizar los costes de abastecimiento de combustible, así como el riesgo de fallo de componentes aguas abajo y el tiempo de inactividad.
“Los vehículos fiables con una eficiencia de combustible superior son activos valiosos que minimizan el coste total de propiedad y maximizan el tiempo en carretera para las empresas que operan flotas de camiones o autobuses propulsados por hidrógeno”, dijo Fabrice Jannet, director de desarrollo de negocio para el hidrógeno con la unidad de Automatización Discreta de Emerson. “Una flota rentable empieza por los componentes. Por eso, la serie HV-7000 de TESCOM está diseñada para la automoción, con una serie de características innovadoras que aumentan la eficiencia y la fiabilidad del combustible de hidrógeno, y con un diseño fácil de instalar para los integradores del sistema”.
La causa más común de fallo de los reguladores es la contaminación, que puede dañar los materiales blandos como asientos y juntas, provocando fugas y tiempo de inactividad del vehículo. Las características del HV-7000, como los vástagos de válvula atados, los filtros integrados y las juntas redundantes patentadas, hacen que el regulador sea resistente a la contaminación, lo que mejora la vida útil del vehículo y prolonga el tiempo en carretera.
El diseño de junta redundante prolonga la vida útil del ciclo si una junta sufre desgaste; el filtro atrapa las partículas sólidas producidas durante la instalación antes de que puedan entrar en contacto con los materiales blandos y el vástago de la válvula atado contrarresta la contaminación y el desgaste del asiento. Prevenir la contaminación y las fugas resultantes puede ayudar a evitar pérdidas de combustible, riesgos para la seguridad, daños en los sistemas y paradas de los equipos.
Además de sus ventajas para el usuario del vehículo, el HV-7000 está diseñado para ayudar a los fabricantes e integradores de sistemas de pilas de combustible a montar el regulador en sus sistemas lo más rápidamente posible. El regulador es compacto y ligero, con una forma plana y orificios de montaje diseñados específicamente para fijarlo a otras superficies planas del sistema. Esta facilidad de instalación ayuda a reducir los costes de fabricación y adquisición y facilita la ampliación a medida que aumentan los volúmenes de producción, en comparación con otras tecnologías de regulación de la presión.
Para obtener más información sobre los reguladores reductores de presión de la serie HV-7000 de TESCOM, visite https://discreteautomation.emerson.com/product/tescom-hv-7000.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.