La nueva solución de Emerson reduce los costos de energía y las emisiones de carbono para fabricantes
La nueva solución de Energy Manager de Emerson ayuda a los fabricantes a reducir los costos de energía y las emisiones de carbono hasta en un 30 %, lo que ofrece monitorización de la electricidad en tiempo real para identificar y minimizar los residuos. Imagen de alta resolución
Emerson presenta su nueva solución Energy Manager, un sistema "plug and play" que optimiza la monitorización de la electricidad industrial y ayuda a los fabricantes a optimizar el uso de energía, reducir las emisiones de CO2 y aumentar la eficiencia operativa. Imagen de alta resolución
Energy Manager simplifica la monitorización de la electricidad y hace un seguimiento del uso en tiempo real para identificar oportunidades que puedan minimizar los residuos y reducir las emisiones hasta en un 30 %
FLORHAM PARK, NUEVA JERSEY (4 de noviembre de 2024) – Emerson ha lanzado su nueva solución Energy Manager, un producto de hardware y software prediseñado para simplificar la monitorización de la electricidad industrial con una configuración rápida y un funcionamiento intuitivo. Lista para usar, la solución Energy Manager monitoriza el uso de la energía de los activos en tiempo real, lo que permite a los fabricantes obtener un panorama más profundo sobre el consumo de energía y los costos operativos, además de reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y maximizar la eficiencia energética y operativa.
La mayoría de los fabricantes, incluidos fabricantes industriales y de equipos originales, compañías de bienes de consumo envasados y productores de alimentos y bebidas, se enfrentan a una presión cada vez mayor para aumentar la productividad y reducir el consumo de energía y el impacto ambiental. Sin embargo, la maquinaria industrial consume gran energía, incluso cuando está inactiva. Para cumplir mejor los objetivos de eficiencia y sostenibilidad, los operadores necesitan la mejor visibilidad posible del consumo de energía de sus plantas, a fin de combatir los desperdicios y las ineficiencias.
La solución Energy Manager de Emerson proporciona mediciones de energía en tiempo real, lo que permite a los gerentes de planta ver rápidamente los valores detallados y acceder a oportunidades de ahorro, como el consumo en inactividad y las cargas máximas. El panel fácil de usar del software proporciona el consumo de energía específico de los activos, los costos asociados y las emisiones de CO2 para un máximo de 10 puntos finales (ampliable a 50 puntos finales con una licencia).
Este nivel de visibilidad brinda a las organizaciones un mayor control para identificar las máquinas en inactividad y optimizar sus cronogramas durante las horas de menor demanda, lo que reduce el consumo de electricidad en la planta y también los costos generales de servicios generales de forma significativa. La mayoría de las instalaciones pueden reducir el desperdicio de energía hasta un 10-30 % y las emisiones de carbono hasta un 15-30 %.
La solución Energy Manager, altamente escalable y fácil de integrar, con medidores de energía nuevos o existentes, facilita el comisionamiento y un rápido rendimiento de la inversión. El software está disponible ya sea preinstalado en el hardware de perímetro, como el PACSystems™ RXi2-BP industrial PC, o como aplicación independiente que se puede instalar en un entorno virtualizado.
"La monitorización confiable y precisa de los costos de energía y las emisiones se está volviendo inestimable para las organizaciones", señaló Eugenio Silva, gerente de producto de automatización inteligente del negocio de automatización discreta de Emerson. Nuestra nueva solución Energy Manager da a los operadores, administradores de plantas y equipos de sostenibilidad corporativa una mayor visibilidad y un entendimiento más profundo del consumo de energía y de los costos operativos en todo momento. Esto puede posicionar mejor a las compañías para hacer seguimientos y alcanzar objetivos, cumplir con las normativas y reducir de manera confiable el impacto ambiental".
Para un monitoreo más amplio de medios y servicios generales, la solución Energy Manager se puede combinar con el Emerson Compressed Air Manager , a fin de proporcionar una visión simplificada de los costos de energía y el consumo de aire comprimido de las máquinas en toda una línea de producción, fábrica y sitio.
Para obtener más información sobre la nueva solución Emerson Energy Manager, visite https://discreteautomation.emerson.com/product/emerson-energy-manager.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson a través de X, Facebook, LinkedIn y YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.
Contacto:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
Ronai.Ayhan@emerson.com