Emerson ayuda a una empresa de petróleo y gas a cumplir las normas sobre emisiones con nuevas válvulas de descarga eléctricas

ASCO™ Series 223 solenoid pilot-operated valve

El modelo ASCO™ serie 223 es una válvula de solenoide operada por piloto diseñada para aplicaciones de alta presión. La válvula resistente tiene una construcción de pistón de acero inoxidable única fabricada para soportar presiones de alto caudal de hasta 100 bar. Imagen en alta resolución

ASCO™  zero-emissions electric dump valve

Las válvulas de descarga eléctricas de cero emisiones ASCO™ utilizan un accionamiento eléctrico de potencia ultrabaja, que elimina la necesidad de purgar el gas del pozo en las aplicaciones aguas arriba. Además, a diferencia de las válvulas de descarga tradicionales, no producen emisiones fugitivas debido a su diseño, ya que no tienen empaquetadura de válvula. Imagen en alta resolución

Laramie Energy instaló válvulas de descarga eléctricas de cero emisiones de ASCO para cumplir con la normativa estatal, reducir el mantenimiento y aumentar la productividad

FLORHAM PARK, N.J. (21 de enero de 2025). Emerson se asoció recientemente con Laramie Energy para ayudar a que el productor de gas y petróleo con sede en Colorado cumpla con la normativa estatal y federal sobre emisiones. Gracias a las válvulas de descarga eléctricas de cero emisiones ASCO™, la única solución totalmente eléctrica para separadores, depuradores y unidades de compresión, Emerson ayudó a Laramie Energy a cumplir la normativa eliminando las emisiones fugitivas y ventiladas de la fase de descarga de líquidos de su proceso de separación.

Las válvulas de descarga convencionales suelen pilotarse con gas de pozo, que puede filtrarse a la atmósfera como emisiones ventiladas y fugitivas. Algunos estados, entre ellos Colorado, tienen normativas sobre emisiones que incluyen multas por incumplimiento, y la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) estableció una tasa por emisiones de residuos de metano que superen umbrales determinados.

Si se detectan emisiones fugitivas, la EPA exige a los productores de petróleo y gas que comuniquen sus datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero y realicen pruebas, estudios y reparaciones. Las empresas que infringen la normativa deben pagar multas costosas y malgastar el tiempo de inactividad subsiguiente para restablecer el cumplimiento.

En comparación, las válvulas de descarga eléctricas de cero emisiones de ASCO utilizan un accionamiento eléctrico de potencia ultrabaja, lo que elimina la necesidad de purgar el gas del pozo en las aplicaciones aguas arriba. Además, a diferencia de las válvulas de descarga tradicionales, no producen emisiones fugitivas debido a su diseño, ya que no tienen empaquetadura de válvula.

Con un control preciso, las válvulas de descarga eléctricas ASCO actúan en 50 a 75 milisegundos, en comparación con las válvulas convencionales que tardan varios segundos, lo que elimina prácticamente cualquier posibilidad de escape de gas. Esto ha ayudado a Laramie Energy a mantener mejor la presión estática de sus buques, lo que, en última instancia, se ha traducido en un aumento de la producción de gas natural. Las válvulas también utilizan 1,2 vatios (W) de energía en comparación con un kit de reacondicionamiento eléctrico convencional que utiliza 96 W, lo que reduce el consumo de energía de las válvulas en un 98,75 %.

“Aunque inicialmente se diseñaron para pozos antiguos, estas válvulas de descarga totalmente eléctricas pueden ayudar a las empresas petroleras y de gas a cumplir la normativa y evitar los trámites burocráticos, tanto en los nuevos pozos como en los ya existentes, para cumplir las nuevas normas”, afirma Michael Land, director de desarrollo de ventas de la unidad de automatización de Emerson. “Nuestra solución ofrece una alternativa rentable y sin mantenimiento para cumplir la normativa, en comparación con otras, como los juegos de modernización para instrumentos de aire, de nitrógeno y eléctricos”.

Laramie Energy se centra en la explotación de reservas de petróleo y gas no convencionales en las Montañas Rocosas y explota unos 1500 pozos. La empresa instaló válvulas de descarga eléctricas ASCO en pozos recién perforados, mientras actualizaba los pozos existentes con la solución. Además de garantizar el cumplimiento de la normativa, las válvulas ofrecen otras ventajas, como una menor necesidad de mantenimiento y un mayor rendimiento de los pozos.

Para leer el caso de estudio completo, visite Caso de estudio Laramie Energy. Para obtener más información sobre las válvulas solenoide de descarga completamente eléctricas de ASCO, visite https://discreteautomation.emerson.com/industries/oil-gas/upstream-dump-valves.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.