Refinery Initiates Tank Overfill Protection & Optimization of Pre-Heaters with Smart Wireless
CASO DE ESTUDIO | Refinado

Una refinería inicia la protección y la optimización del sobrellenado de tanques de los precalentadores con Smart Wireless

Resultados

  • Ahorros superiores a 1 millón de dólares gracias a la eliminación de derrames y la remediación en tanques durante la descarga de barcos
  • Implementó una protección de sobrellenado rentable en más de 60 tanques de crudo y productos
  • Mejoró la seguridad con el monitoreo del tiro de la cámara de combustión del calentador
  • Mejoró la eficiencia energética con el monitoreo de la temperatura del intercambiador de calor
Fallback image
EL MONITOREO INALÁMBRICO DETIENE EL SOBRELLENADO DE TANQUES

Una refinería de EE. UU. reduce el riesgo de derrames y las verificaciones manuales de campo mediante la automatización del monitoreo del nivel de tanques, intercambiadores de calor y cámaras de combustión en su extenso sitio.​

En términos generales, la refinería ha eliminado los derrames de tanques por errores de medición de nivel en los tanques de crudo, ha proporcionado protección de sobrellenado en todos los tanques de almacenamiento de crudo, intermedios y de productos, ha mejorado la seguridad al medir la presión en los hogares de los calentadores y ha mejorado la eficiencia energética de los intercambiadores de calor.

Ingeniero sénior de instrumentación/Gran refinería de los EE. UU.

 

Cliente

Una importante compañía de petróleo y gas en los Estados Unidos.

Aplicación

Protección de sobrellenado de tanques, monitoreo de la eficiencia energética del intercambiador de calor, monitoreo del tiro de la cámara de combustión del calentador.

 

 

Desafío

Una refinería grande en los Estados Unidos acepta petróleo crudo de barcos y lo almacena en tanques de almacenamiento de petróleo crudo en el parque de tanques del lado sur de la refinería. Para reducir gastos, estos barcos se descargan de la forma más rápida y eficiente posible. Esto significa que se mueven grandes volúmenes de petróleo con mediciones y controles que son críticos para moverlo de manera segura y eficiente.

Los tanques de almacenamiento de petróleo crudo tenían un sistema de medición de nivel primario que en ocasiones fallaba. La pérdida de petróleo crudo fue menor comparada con el costo de limpieza. La remediación de un derrame de un solo tanque le costó a la empresa 1 millón de dólares. Un sistema redundante era demasiado costoso de cablear, ya que el parque de tanques está distribuido en varias millas cuadradas. Cuando el sistema de medición de tanques falló por segunda vez, el gerente de planta insistió en que se instalara inmediatamente un sistema secundario independiente. No quería que volviera a ocurrir una situación de sobrellenado.

Otros desafíos para la planta fueronlos cálculos de eficiencia energética de los intercambiadores de calor y el monitoreo del tiro de la cámara de combustión del calentador. Debido a que la refinería es una estructura antigua con tuberías densas, tanques, recipientes y otras obstrucciones en el área de los precalentadores, el cableado es muy costoso y difícil en algunos lugares. El cliente buscaba optimizar la eficiencia de los precalentadores y minimizar el consumo de energía, y no podía hacerlo de forma efectiva con las revisiones puntuales de una pistola infrarroja. También se buscaba instalar una medida de seguridad mediante la medición de la presión en la cámara de combustión del calentador, para garantizar que no escaparan gases nocivos. Dada la gran extensión geográfica de las granjas de tanques, el cableado era de costo prohibitivo.

Dada la complejidad de la infraestructura cercana a los precalentadores, el cableado hubiera sido difícil y costoso. La única alternativa para el cliente eran traslados regulares al campo para realizar mediciones manuales. Para mejorar la seguridad y optimizar la eficiencia, la planta buscaba automatizarse.​

 

 

Solución

Un ingeniero senior de instrumentos de la refinería empezó a considerar la tecnología inalámbrica para ofrecer protección de sobrellenado rápida y rentable en los tanques. En ese momento, la tecnología inalámbrica apenas estaba emergiendo en el mercado. Una tecnología requería campo visual y tenía dificultades en infraestructuras densas. La otra tecnología, una malla autoorganizada, prometía una aplicación tridimensional de la tecnología.

Después de evaluar cuidadosamente ambos sistemas, el cliente compró la red autoorganizada Smart Wireless de Emerson. Se colocó un interruptor de desplazador de alto nivel en cada uno de los tanques de crudo de techo flotante y se conectó a un transmisor discreto inalámbrico Rosemount 702. Cada uno de los transmisores inalámbricos se comunica con un gateway Smart Wireless en el lado este del campo sur, donde se encuentran los tanques de crudo. Los puntos inalámbricos se integraron fácilmente en un puerto Modbus existente en un sistema de control distribuido de la década de 1980, por lo que no se requirieron E/S adicionales del sistema de control antiguo. "Una solución cableada habría sido muy costosa y habría requerido E/S adicionales en nuestro sistema de control", afirmó el ingeniero sénior de instrumentación. "Nos arriesgamos con la malla inalámbrica de Emerson, y ha funcionado muy bien". ​

De hecho, la planta no ha tenido una condición de sobrellenado desde que se instalaron la red inalámbrica y los interruptores de nivel. Con actualizaciones de un minuto de las mediciones inalámbricas, los operadores tienen una advertencia temprana si falla la medición de nivel primaria y se alcanza un nivel alto. Esto brinda a los operadores tiempo suficiente para detener el llenado del tanque o desviarlo a otro tanque de almacenamiento. "Supervisamos las mediciones de nivel desde la sala de control", afirmó el cliente, "así como la duración de la batería de los transmisores inalámbricos. Sabemos cuándo tenemos un par de semanas para cambiar las baterías". ​

Con la instalación exitosa de las mediciones de nivel secundario en los tanques de crudo, se decidió que también se agregarían al gateway los 30 tanques de producto en el campo este. "Una vez que se tiene el gateway, es fácil agregar otras mediciones", comentó el ingeniero. "Instalamos 30 interruptores desplazadores y transmisores discretos inalámbricos Rosemount 702 y los conectamos a la red existente. La interfaz con nuestro DCS antiguo ya estaba en funcionamiento". ​

Aunque el cliente no había tenido problemas de sobrellenado en los tanques de producto, quería tomar medidas preventivas para asegurarse de que esto nunca sucediera. Esto se debió en parte a la anticipación de cambios en la legislación sobre protección de sobrellenado de tanques, que ya se ha aprobado en algunos estados como California. Dado el costo relativamente bajo de instalación de los puntos inalámbricos, fue una decisión fácil de tomar.

Una vez que se terminó el campo este, se instalaron la segunda y la tercera red en otros dos campos. Veinticinco tanques de producto en el primer campo y tres en el segundo, ambos incluso más lejos de la sala de control, recibieron el mismo sistema de medición de nivel secundario independiente (inalámbrico) como seguro contra sobrellenado. Cada campo tenía instalada su propio gateway. Uno se integró en un puerto Modbus en el DCS antiguo y el otro a través de Modbus en el DCS de próxima generación del mismo proveedor.

Con el éxito de la tecnología inalámbrica en los parques de tanques, la refinería comenzó a monitorizar el tiro secundario en dos cámaras de combustión del calentador para mejorar aún más la seguridad. Para asegurar que los calentadores funcionaran dentro de los límites operativos especificados, se colocaron dos transmisores de presión inalámbricos Rosemount 3051S (con una velocidad de actualización de 4 segundos) en el sistema de tiro del calentador para proporcionar una indicación temprana de cualquier pérdida de presión. Estos transmisores de presión se conectan a un cuarto gateway en esa área de la refinería y se integraron fácilmente en el DCS de otro proveedor a través de las E/S Modbus existentes. Gracias a sus estándares abiertos, la red inalámbrica de Emerson se integra fácilmente en múltiples sistemas host.

El proyecto más reciente fue la instalación de un quinto gateway en el área de precalentamiento de petróleo crudo. La refinería estaba plagada de mediciones de temperatura deficientes en los intercambiadores de calor debido a la degradación del cableado del termopar y de la termorresistencia. Debido a la infraestructura densa, las tecnologías inalámbricas de campo visual directo no funcionarían. Los operadores tenían que tomar mediciones puntuales con una pistola infrarroja una vez al mes e ingresar manualmente las lecturas para poder calcular las eficiencias de los intercambiadores de calor y desarrollar cronogramas de limpieza. Desafortunadamente, esto causaba pérdida de eficiencia, ya que las temperaturas diferenciales a menudo caían muy por debajo de lo óptimo antes de tomar las lecturas.​

Se instalaron diez transmisores inalámbricos de temperatura Rosemount 648 en la entrada y la salida de varios intercambiadores de calor con una velocidad de actualización de un minuto. Los puntos de instalación estaban ocultos detrás de tuberías densas, recipientes y tanques, pero la malla sigue siendo sólida y contando con una alta confiabilidad de señal. Ahora la ingeniería de procesos tiene información precisa y en vivo a intervalos de un minuto en lugar de una vez al mes. Una información más completa, 43.200 puntos medidos y registrados automáticamente por mes en comparación con un punto medido y registrado manualmente; esto brinda a la ingeniería las herramientas para optimizar la eficiencia energética. Se emiten alertas oportunas a los operadores para que limpien los intercambiadores y optimicen la eficiencia térmica de cada unidad. Las mejoras en el consumo de energía han llevado a ingeniería de procesos a solicitar la incorporación de tres transmisores inalámbricos de temperatura más.

"En general, la refinería ha eliminado los derrames de tanques debido a los errores de medición de nivel en los tanques de crudo, ha proporcionado protección de sobrellenado en todos los tanques de almacenamiento de crudo, intermedios y de producto, ha mejorado la seguridad al medir la presión negativa en las cámaras de combustión del calentador y ha mejorado la eficiencia energética de los intercambiadores de calor", concluyó el cliente. La planta continúa ampliando las redes de malla inalámbrica, y las empresas hermanas están siguiendo su ejemplo.​