Accelerating the Roadmap: The CSO Guide to Operational Sustainability

Accélérer la feuille de route : Guide pour la durabilité opérationnelle pour les CSO

La durabilité est l’impératif commercial primordial pour de nombreux secteurs d’activité à l’heure actuelle ; et pour de bonnes raisons. La nécessité de conserver les ressources, de trouver des solutions plus respectueuses de l’environnement et de réduire l’impact sur la planète n’a jamais été aussi cruciale.

Les objectifs visant à réduire les émissions mondiales de carbone de moitié d’ici 2030 et à atteindre zéro net d’ici 2050 sont audacieux. La mise en œuvre des mesures de développement durable nécessite des changements importants, mais ses avantages pour l’environnement et l’industrie en valent la peine. Pourtant, sans des plans d’exécution solides et un sentiment d’urgence, le monde n’atteindra pas ces objectifs à temps.

Pour les entreprises, leur viabilité future dépend de leur capacité à obtenir des résultats en matière de durabilité. Les consommateurs, les investisseurs et les employés poussent les entreprises à atteindre ces objectifs, et c’est dans cette urgence que les directeurs du développement durable (CSO) renforcent également leur rôle en tant qu’influenceur clé de la responsabilité et de la réputation de l’entreprise. Les CSO agissent rapidement et apprennent au fur et à mesure. Agir rapidement est intrinsèquement risqué, mais le plus grand risque n’est pas d’agir assez vite ou de n’être assez intelligent. Bien que la rapidité soit essentielle, les entreprises doivent également trouver un équilibre entre investissement et évolutivité pour garantir un succès continu à l’heure où elles s’efforcent d’apporter des changements à court terme pour atteindre leurs objectifs de 2050.

 

Créer, connecter et collaborer

Les CSO ont aujourd’hui un rôle plus central, avec une responsabilité et une pression énormes pour démontrer des progrès tangibles tout en atteignant les objectifs financiers. Par conséquent, les CSO recherchent des stratégies de durabilité programmatiques et reproductibles. Comme tout investissement de temps ou de ressources, ils essaient de trouver les domaines où ils peuvent apporter les améliorations les plus rentables et les plus mesurables pour le long terme.

Les CSO agissent rapidement et apprennent au fur et à mesure. Agir rapidement est intrinsèquement risqué, mais le plus grand risque n’est pas d’agir assez vite ou de n’être assez intelligent.

La durabilité nécessite une transformation qui doit s’opérer dans toutes les fonctions organisationnelles. Pour favoriser des changements mesurables, les CSO ont besoin d’informations et d’une compréhension approfondie de la façon dont les différentes initiatives de durabilité affectent d’autres parties de l’organisation. La collaboration entre les gestionnaires des opérations, de l’ingénierie et de la technologie, ainsi que l’habilitation des employés à contribuer aux changements est essentielle à l’identification et à la mise en place des meilleures chances de performance environnementale. Les CSO doivent s'appuyer sur l'expertise, les données et les années d'expérience en matière de fabrication de l'organisation pour trouver des idées innovantes qui se traduisent par des solutions concrètes pouvant être commercialisées plus rapidement afin de soutenir les engagements mondiaux et d'entreprise dans le domaine du développement durable.

 

Rechercher, simplifier et réussir

La recherche et la sélection des meilleurs endroits pour entamer une transition énergétique vers un avenir à faible émission de carbone sont essentielles au succès. Voici les quatre domaines d'opportunité les plus souvent cités par les décideurs politiques mondiaux et les dirigeants industriels : la décarbonisation des sources d'énergie, la gestion des émissions, les processus d'électrification et l'efficacité énergétique. Les plus petites améliorations apportées dans chacun de ces domaines prennent tout leur sens lorsqu'elles sont mises en œuvre à l'échelle de l'entreprise.

 

Fallback image

Image haute résolution 

La stratégie « Greening By » d’Emerson aide les organisations industrielles et municipales à cibler les opportunités de décarbonisation les plus intéressantes.

Décarbonisation des sources d’énergie

La croissance des options d’énergie renouvelable telles que l’hydrogène, l’énergie solaire, l’éolien, le nucléaire, l’hydroélectricité et les biocarburants continue d’offrir de nouvelles possibilités de décarbonisation pour réduire les émissions. Les technologies numériques conçues pour gérer ces sources d’énergie plus respectueuses de l’environnement peuvent optimiser les opérations, ce qui améliore l’efficacité énergétique. Les organisations explorent des technologies pour diversifier le mix énergétique, comme la conversion des déchets agricoles ou des décharges en carburants de transport renouvelables, l’excès d’électricité en hydrogène et la transformation des émissions toxiques comme le méthane et le dioxyde de carbone en chaleur destinée au chauffage des bâtiments et le carburant pour le transport.

 

Gestion des émissions

La fabrication industrielle et la production d’énergie représentent près de 50 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et sont la première source de réchauffement climatique. Les technologies de mesure et les logiciels de pointe peuvent détecter, surveiller et réduire les fuites, connues sous le nom d’émissions fugitives, et optimiser les procédés de combustion pour réduire les émissions connues.

Par exemple, un client d’Emerson, Denka, a constaté une réduction de 7 % de la perte de vapeur en utilisant des capteurs acoustiques intelligents et des analyses pour « entendre » les fuites de vapeur dans l’ensemble de son usine et guider le personnel pour y remédier rapidement.

Bien que les technologies de gestion des émissions offrent des opportunités immédiates et évolutives d’avoir un impact significatif, les entreprises peuvent investir dans des améliorations plus transformatrices, telles que la technologie de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS) pour obtenir des gains à long terme.


Processus d’électrification

L’industrie de l’énergie se concentre sur les « 3 D » : decarbonization (décarbonisation), decentralization (décentralisation) et digital transformation (transformation numérique). Les technologies d’automatisation avancées permettent de générer et de partager davantage de sources d’énergie renouvelables (solaire, éolienne, hydraulique, microréseau et autres ressources énergétiques distribuées) sur le réseau. Les systèmes de jumeau numérique aident les opérateurs à modéliser de manière dynamique les modèles de production d’électricité et à optimiser les performances de la centrale.

Il existe aujourd’hui des technologies qui permettent aux centrales électriques virtuelles de passer de sources d’énergie plus grandes à plus petites pour modéliser, regrouper, optimiser et répartir l’énergie sur le réseau en temps réel. Cette interconnexion est essentielle pour fournir une alimentation fiable en toute sécurité. Les solutions de réseaux durables, alimentées par des analyses prédictives et prescriptives intégrées de bout en bout, offrent une visibilité opérationnelle en temps réel sur l’ensemble du système d’énergie, permettant aux services publics d’optimiser l’efficacité énergétique et d’intégrer plus facilement les énergies renouvelables dans le mix énergétique.

Les solutions de réseau numérique d’Emerson aident TenneT, l’un des principaux opérateurs européens de systèmes de transmission d’électricité au service de près de 42 millions de personnes aux Pays-Bas et en Allemagne, à équilibrer l’offre et la demande d’électricité tout en intégrant des sources d’énergie plus respectueuses de l’environnement.


Efficacité énergétique


Les opérations industrielles consomment d’énormes quantités d’énergie, ce qui fait de l’efficacité énergétique l’une des opportunités les plus critiques de la boîte à outils sur la durabilité environnementale. L’efficacité énergétique permet non seulement de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer l’utilisation des ressources, mais également d’améliorer les performances en matière d’émissions. La recherche de moyens d’optimiser et d’améliorer l’efficacité énergétique peut avoir un impact mesurable, avec des ajustements mineurs qui se traduisent par des gains importants.

Conclusion : les CSO devront de plus en plus démontrer des progrès réels et mesurables. La réputation et les résultats de leurs entreprises en dépendront.

De l’optimisation des procédés de combustion des usines, y compris la surveillance et le contrôle dynamiques des chaudières, des fours et autres équipements énergivores, la modélisation et la réduction de la consommation de carburant, à l’optimisation des performances en matière de combustible et d’oxygène, les technologies de gestion de l’énergie et les logiciels tels que les systèmes d’information de gestion de l’énergie peuvent améliorer considérablement l’efficacité énergétique, tout en réduisant les émissions.

Par exemple, le fabricant de produits de consommation Colgate-Palmolive, qui utilise les technologies d’Emerson pour réduire la consommation d’énergie dans ses installations d’emballage de produits afin d’aider l’entreprise à atteindre son objectif de parvenir à un objectif d’émissions de carbone nettes zéro dans les opérations d’ici 2040. En utilisant les données des technologies de capteurs et d’analyses avancées d’Emerson, Colgate a déjà connu une réduction de 15 % de sa consommation d’énergie et s’attend à des économies plus importantes à mesure que la technologie se déploie plus largement.


Optimiser et surmonter

En résumé : les CSO seront de plus en plus amenés à justifier des progrès réels et mesurables. La réputation et les résultats de leurs entreprises en dépendront, d’autant plus que les investisseurs institutionnels font des performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) un critère clé d’investissement dans une entreprise, et que les employés potentiels évaluent leurs options de carrière.

Mais la réussite en matière de durabilité ne repose pas uniquement sur le bureau des CSO, c’est l’affaire de tout le monde. Les CSO ont besoin de partenariats, internes et externes. Ils ont besoin d’ingénierie et d’opérations pour se tourner vers de nouvelles mesures et aider à découvrir des moyens de fonctionner plus durablement tout en protégeant la rentabilité de l’entreprise. Ils ont besoin de membres de l’équipe de la chaîne d’approvisionnement pour trouver des moyens créatifs de s’approvisionner en matériaux qui améliorent leurs indicateurs. Les fournisseurs doivent intervenir, s’aligner et contribuer aux changements.

Grâce à ces collaborations, combinées à des technologies de pointe, des investissements et des innovations, les CSO seront sur la voie d’une véritable décarbonisation de manière significative. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous pourrons nous mettre sur la bonne voie pour atteindre l’objectif zéro émission nette.