The industry will evolve with Boundless Automation

Boundless Automation permet à l’industrie de libérer son plein potentiel

Peter Zornio, directeur de la technologie chez Emerson, décrit comment une nouvelle architecture d’automatisation aidera les industries à éliminer les silos de données, à augmenter la puissance de calcul au plus près de l’utilisateur et à introduire de nouveaux modèles d’ingénierie et d’exploitation compatibles avec le cloud.

L’augmentation de la disponibilité des technologies transformationnelles comme l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique, la modélisation avancée, les communications à haute vitesse et le cloud computing (informatique sur le nuage) oblige les fabricants de tous les secteurs à explorer la manière d’utiliser ces innovations pour stimuler de nouveaux niveaux de performances opérationnelles et d’ingénierie. 

L’automatisation a connu une évolution majeure : des premières technologies numériques dans les années 1980 à l’essor de l’Internet industriel des objets (IIoT) au début des années 2000, jusqu’aux récentes avancées de la transformation numérique et de l’industrie 4.0. Quel que soit le mot à la mode, l’objectif a été le même : faire appel à la technologie et aux logiciels pour réduire les temps d’arrêt, renforcer la sécurité, réduire l’empreinte carbone et améliorer l’efficacité. 

Pourtant, alors que l’automatisation a apporté d’énormes avantages au cours des dernières décennies, une conséquence involontaire s’est développée lorsque chaque équipe fonctionnelle a construit son portefeuille de technologies : les silos de données. 

Au fil des années, l’adoption des technologies s’est faite dans le cadre de rôles et de fonctions spécifiques, tels que la fiabilité, la production, la sécurité et le développement durable. Il en a résulté la création de silos technologiques verticaux, destinés à aider chaque fonction à mesurer les performances, à hiérarchiser le travail et à modifier les conditions de fonctionnement dans le contexte de sa fonction. Bien que la productivité individuelle augmente, la collaboration significative et la capacité à relier et exploiter les données sont souvent compromises. 

La réalité de cette approche fragmentée est récemment devenue évidente, les organisations poursuivant leur propre transformation numérique se rendant compte que leurs données ne disposent souvent pas du contexte nécessaire pour apporter de nouvelles idées. Les aspirations prometteuses n’ont pas permis d’obtenir de résultats : les projets de lacs de données deviennent des marécages de données, les initiatives d’analyses basées sur le cloud entraînent des dépassements de coûts et les projets numériques des entreprises fournissent des résultats mitigés.  

La cause profonde est simple : l’architecture d’automatisation sous-jacente, d’une conception vieille de près de 50 ans, n’est pas équipée pour répondre aux besoins d’information de l’organisation moderne. Les technologies et logiciels modernes exigent une ouverture et une transparence des données que l’architecture traditionnelle ne peut soutenir. Une nouvelle architecture d’automatisation est nécessaire, de plus en plus ouverte, mais plus sécurisée, où les données peuvent être exploitées par divers rôles et où les logiciels sont pleinement exploités. 

Emerson appelle cette nouvelle architecture « Boundless AutomationSM ». Cette architecture émergente relie trois domaines informatiques distincts, mais interdépendants : Intelligent Field, Edge et le Cloud. Intégrée et alignée par une trame de données unifiante, Boundless Automation crée une architecture cohésive qui transformera la façon d’accéder aux données et sera utilisée par des logiciels de plus en plus puissants, à tous les niveaux. 

Intelligent Field 
 : Les innovations en matière de technologies de détection, d’installation et de communication alimentent un vaste réseau d’équipements intelligents et améliorent la visibilité. Les applications autrefois jugées trop coûteuses ou trop difficiles techniquement à instrumenter bénéficient désormais des données en temps réel. Les « angles morts » dans les installations sont éliminés et de nouvelles méthodes de distribution des données sont en cours de réalisation, telles que : 

  • Les nouvelles applications de surveillance telles que la détection de la corrosion, des fuites et des vibrations deviennent des fenêtres en temps réel sur l’état des équipements critiques.  

  • Les techniques d’installation sans fil et non intrusives rendent le déploiement des capteurs plus rapide, plus facile, moins coûteux et moins risqué.  

  • Les applications de données riches, telles que la vidéo et la visualisation de données distribuées, sont prises en charge par une transmission de données plus rapide et de grande capacité. 

  • Les communications cellulaires telles que la 5G fournissent des données directement sur le cloud, créant ainsi une plus grande flexibilité opérationnelle. 

  • Les analyses embarqués dans les appareils de terrain tels que les positionneurs numériques accélèrent la compréhension de l’état des équipements et des actions prescrites. 

Le terrain intelligent et l’usine, piliers de toute opération de fabrication, évoluent rapidement pour intégrer davantage de puissance de calcul sur le terrain, transformer les données en informations plus rapidement et les rendre accessibles à tout utilisateur, partout et en temps réel.. 

Edge :Proéminent depuis
plus d’une décennie, Edge est défini comme l’espace informatique et de mise en réseau à la périphérie d’une opération, géré par les technologies de l’information. La nouvelle technologie moderne Boundless  Automation Edge simplifie le déploiement et la gestion des technologies de l’exploitation, ce qui permet une plus grande agilité sur site, une puissance informatique intégrée à tous les niveaux et une connectivité accrue entre le cloud et le terrain. 

L’un des principaux moteurs des technologies modernes de pointe est une prolifération de logiciels, y compris des logiciels prenant en charge les fonctions matérielles traditionnelles. Les organisations qui cherchent à mieux utiliser les données grâce à des environnements logiciels ouverts, mais intrinsèquement sécurisés, s’appuieront sur les technologies modernes de pointe pour rendre les données plus accessibles à travers différentes fonctions, faciliter le déploiement et l’administration des logiciels, réduisant ainsi la complexité et éliminant les silos de données. 

  • La conteneurisation des logiciels permet de séparer le logiciel du matériel sous-jacent, rendant ainsi les applications portables et utilisables dans différents environnements sans dépendance spécifique au matériel.  

  • Un système unifié de données aidera les données de divers systèmes à s’intégrer et à être accessibles à un plus grand nombre d’utilisateurs. 

  • Les outils administratifs faciliteront la gestion des architectures technologiques complexes, optimiseront le suivi des versions, renforceront la cyber-résilience et diminueront le temps consacré à l’ingénierie.  

Le nuage : Longtemps
considéré comme un référentiel de données centralisé et une méthode visant à simplifier la distribution de logiciels, le nuage moderne devient un domaine d’exploitation et d’ingénierie intégral et en temps réel.  

Alors que les équipes des opérations sur site gèrent les décisions et les actions nécessaires pour gérer l’installation en toute sécurité et de manière rentable, les équipes centralisées et les experts à distance peuvent jouer un rôle stratégique pour surveiller et évaluer la manière dont les différentes stratégies permettent d’obtenir les meilleurs résultats de leur catégorie au sein de l’entreprise. Grâce à une communication plus rapide et à une innovation logicielle avancée, les entreprises peuvent centraliser la visibilité sur différents équipements d’exploitation et même partager la technologie et les stratégies opérationnelles qui font qu’un équipement surpasse ses pairs. Ce modèle « opérations d’entreprise » coordonne une flotte d’unités fonctionnelles de manière harmonisée, offrant une intégration opérationnelle renforcée, des données comparatives améliorées et une plus grande agilité face aux changements. 

Pour les projets d’investissement, Boundless Automation positionne le cloud dans la capacité de réduire la complexité des projets actuels en fournissant des outils d’ingénierie et de gestion des données centralisés qui relient et alignent des dizaines de fournisseurs et d’équipes de projet à travers le monde. Cela réduit les erreurs et garantit que toutes les équipes fonctionnent à partir d’une compréhension commune et d’une source unique de vérité avec les données du projet. Les conceptions modulaires des projets deviennent plus faciles à gérer grâce à des outils d’intégration d’ingénierie qui virtualisent la configuration et les tests pour s’assurer que les délais des projets plus courts soient respectés ainsi que les budgets. 

Résumé 
 : Pour assurer des opérations sûres, durables et rentables, il est essentiel de disposer d’une flexibilité opérationnelle accrue, d’une agilité renforcée et de prises de décision plus éclairées. Même avec une disponibilité accrue des données, transformer ces informations en connaissances exploitables reste limité par des architectures technologiques dépassées. Une architecture ouverte, sécurisée et moderne de Boundless Automation  permettra aux fabricants de tous les secteurs de libérer le potentiel de leurs données et d'exploiter pleinement la puissance des logiciels la  


, pour des performances de classe mondiale. En savoir plus sur Boundless AutomationSM dans la rubrique « Innovations dans l’automatisation ».