Emerson mejora el software del sistema de control para aumentar la agilidad operativa

Fallback image

Feature Pack 3 de la versión 15 de DeltaV™ de Emerson. Imagen de alta resolución

La actualización de DeltaV incluye compatibilidad con dispositivos PROFINET S2, funciones de capacitación de operadores más flexibles y una sólida gestión de cambios para interfaces humano-máquina

AUSTIN, Texas (25 de marzo de 2025) – Emerson, líder mundial en tecnología industrial y soluciones de automatización avanzadas, amplía aún más su plataforma de automatización DeltaV™ con la actualización del Feature Pack 3 de la versión 15 de DeltaV para su sistema de control distribuido. Las nuevas funcionalidades del Feature Pack 3 ayudan a los usuarios a mejorar la disponibilidad de las redes de dispositivos de campo basadas en Ethernet mediante la redundancia del sistema PROFINET. Las mejoras del Feature Pack les permiten a los usuarios rastrear los cambios y generar informes de validación para el control de versiones, tanto en el ámbito interno como ante las autoridades reguladoras. Además, las nuevas mejoras en la simulación continúan optimizando las opciones de capacitación para mejorar las cualificaciones del personal con mayor facilidad.

“El Feature Pack 3 de la versión 15 de DeltaV ofrece una nueva funcionalidad que ayuda a los fabricantes de procesos modernos a afrontar los desafíos actuales y futuros de la industria”, afirmó Claudio Fayad, vicepresidente de tecnología de la unidad de negocios de Sistemas y Soluciones de Procesos de Emerson. “La cadencia regular de Feature Pack entre las principales versiones de DeltaV sigue ayudando a los usuarios a aprovechar con mayor rapidez los ahorros en proyectos y las eficiencias operativas que ofrecen las nuevas funciones del software del sistema de control”.

La última versión de DeltaV es una continuación de la evolución hacia un sistema de automatización definido por software que integra tecnologías probadas para ofrecer una mayor flexibilidad al adaptarse a un entorno operativo cada vez más complejo.  Con el Feature Pack 3 de la versión 15 de DeltaV, los usuarios ahora tienen acceso a la infraestructura para el tan esperado controlador IQ, un controlador modular, definido por software y tolerante a fallos, implementado en un entorno basado en un servidor que funciona incluso con las aplicaciones de control de procesos más exigentes.

El controlador DeltaV PK ahora es compatible con la redundancia del sistema S2 para aumentar la resistencia durante las transiciones de controlador. Además, la compatibilidad del controlador PK con los dispositivos PROFINET S2 facilita su adaptación a los cambios del proceso, lo que permite al personal de producción implementar mejoras de calidad y aumentos de producción.

El Feature Pack 3 también agrega control de versiones para DeltaV Live al ofrecer soluciones modernas de gestión de cambios y seguimiento de auditoría más relevantes para las instalaciones de DeltaV en segmentos de fabricación muy regulados, como la industria de las ciencias de la vida. Los usuarios pueden registrar y retirar gráficos para obtener una personalización, analizar de forma intuitiva quién hizo los cambios en los gráficos y otros elementos de la interfaz hombre-máquina e identificar por qué se realizaron dichos cambios. Además, los informes de control de versiones pueden personalizarse y exportarse fácilmente para la documentación de auditoría.

Las mejoras introducidas en el paquete de desarrollo y capacitación DeltaV Simulate en el Feature Pack 3 mejoran las capacidades de simulación basadas en el controlador de la máquina virtual para facilitar el desarrollo y las pruebas fuera de línea, así como para una capacitación eficaz del operador. Con la nueva funcionalidad de “guardar y restaurar” de las instantáneas, los instructores pueden mejorar la experiencia de capacitación al mostrar a los operadores cómo las diferentes opciones afectan las operaciones.

El Feature Pack 3 de la versión 15 de DeltaV estará en exhibición en el Emerson Exchange 2025, que se llevará a cabo del 19 al 22 de mayo en San Antonio, Texas.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.