Automatización inteligente para un futuro con hidrógeno más limpio y consistente

Producción de hidrógeno verde mediante electrólisis

Las tecnologías de Emerson, que incluyen control, simulación, gestión del desempeño de activos, software industrial, IA/AA y otras, posicionan a Emerson como el socio perfecto para soluciones basadas en hidrógeno que pueden ayudar a las empresas a adoptar e implementar soluciones de hidrógeno a gran escala

Green hydrogen storage tank with wind turbines and solar panels
Su ventaja competitiva en la electrólisis

Impulsar el futuro del hidrógeno verde con soluciones de automatización escalables, seguras e inteligentes

Soluciones integradas diseñadas específicamente para ofrecer desempeño, seguridad y escalabilidad.

Emerson ofrece una ventaja competitiva distintiva para la producción de hidrógeno verde mediante soluciones inteligentes de automatización, control y seguridad que se adaptan a la demanda y generan resultados medibles. Desde la ingeniería inicial hasta las operaciones a largo plazo, empoderamos a los productores con:

  • Experiencia probada en automatización y control.
  • Información detallada del proceso en tiempo real y de principio a fin.
  • Consumo energético optimizado y capas de seguridad avanzadas.
  • Sistemas modulares y escalables para una rápida implementación.
  • Alcance global respaldado por asistencia localizada en el mercado.

Acelere su camino hacia el hidrógeno con bajas emisiones de carbono con un socio tecnológico preparado para el futuro.

Tecnologías innovadoras

Soluciones en acción Hidrógeno

Las soluciones de Emerson aprovechan la tecnología de automatización, el software y los servicios para ayudar a las industrias a lograr una mayor eficiencia, una mayor seguridad y operaciones sostenibles en la producción, el transporte y el uso de hidrógeno.

Producción de electrolizadores de hidrógeno escalable, segura y rentable con tecnologías avanzadas

Hidrógeno verde: lo que necesita saber

Preguntas frecuentes (FAQ)

A medida que el hidrógeno verde gana impulso como solución de energía limpia, sabemos que lidiar con las complejidades de la producción, la regulación y la escalabilidad puede plantear cuestiones importantes. Nuestro equipo recopiló respuestas a preguntas frecuentes para ayudar a aclarar la tecnología, acelerar la toma de decisiones y demostrar cómo la experiencia en automatización de Emerson respalda proyectos de hidrógeno verde seguros, escalables y eficientes.

En pocas palabras, el hidrógeno verde es hidrógeno renovable. El color hace referencia a las diferentes fuentes de energía primarias utilizadas para producir el hidrógeno, que en la actualidad son casi exclusivamente el carbón y el gas natural debido a su abundancia y bajo costo. La producción de este hidrógeno “gris” a partir de combustibles fósiles mediante el reformado de metano con vapor o la gasificación siempre genera un nivel neto positivo de emisiones de CO2, incluso cuando se utiliza tecnología de captura de carbono en la fase downstream para producir hidrógeno “azul” más limpio.

El hidrógeno renovable (verde) se llama así porque se produce mediante un método totalmente diferente: la electrólisis, que puede alimentarse con electricidad procedente de fuentes de energía neutra en carbono o renovable, como la eólica, la solar y la biomasa, y cuyo único subproducto es el oxígeno. Con el desarrollo de tecnologías de electrólisis y celdas de combustible cada vez más eficientes, el hidrógeno verde podría complementar y, con el tiempo, sustituir al gas natural, la gasolina, el diésel y otros combustibles fósiles en la economía mundial en los próximos 20 años.

La electrólisis es un proceso electroquímico mediante el cual se aplica una corriente eléctrica al agua, lo que divide los átomos de hidrógeno y oxígeno de las moléculas y los libera en forma de gases puros. El hidrógeno se recolecta y se transporta o almacena para su uso posterior como combustible o materia prima. La corriente eléctrica necesaria puede obtenerse de la red eléctrica existente o de fuentes de energía renovable, como es el caso del hidrógeno verde. 

El problema al que se enfrentan los ingenieros hoy en día es doble: ampliar la tecnología de electrólisis para que la capacidad por unidad sea lo suficientemente alta como para satisfacer la creciente demanda regional y, en última instancia, mundial; y hacerla más eficiente para que consuma menos energía y recursos operativos que generen la misma cantidad de gas H2 con la pureza necesaria. Es necesario seguir invirtiendo en investigación y desarrollo para resolver estos problemas antes de que la economía mundial pueda beneficiarse plenamente de la comercialización del hidrógeno verde como combustible. 

Las tecnologías de automatización aumentan la capacidad, la fiabilidad y la eficiencia de los electrolizadores, así como el potencial de una economía del hidrógeno verde, de varias maneras: desde el manejo de cargas eléctricas fluctuantes y la medición y el control del flujo de agua con mayor precisión, hasta el uso de análisis digitales para aplicaciones de gestión energética. La automatización también puede mejorar la seguridad, la vida útil de los equipos y el cumplimiento normativo, al tiempo que reduce los costos de materiales y mano de obra.

Otro paso fundamental para aprovechar los beneficios de un mercado energético impulsado por el hidrógeno verde es desarrollar celdas de combustible que sean pequeñas y ligeras, pero también lo suficientemente duraderas y fiables para aplicaciones de transporte que requieren sistemas de alta densidad de potencia. Debido a que están diseñadas para funcionar en temperaturas extremas y presiones muy altas, las soluciones digitales avanzadas, es decir, los reguladores de presión automatizados, los sensores de caudal y las válvulas de solenoide, permiten fabricar y utilizar pilas de combustible rentables que ofrecen la fiabilidad y el tamaño compacto que la industria necesita para avanzar.