Información inteligente para una compresión eficiente

Compresor de aire industrial

Los compresores de aire industrial desempeñan un papel fundamental en la operación de la planta al proporcionar aire comprimido confiable para una amplia gama de aplicaciones de procesos. La supervisión y los diagnósticos continuos son clave para garantizar el tiempo de actividad, evitar fallas costosas y mejorar la eficiencia energética. Al obtener visibilidad en tiempo real del rendimiento, las plantas pueden reducir el tiempo de inactividad no planificado y prolongar la vida útil de los equipos, además de reducir los costos operativos.

Online Condition Monitoring Solutions for Mechanical Assets
Supervisión y control de condición

Logre el máximo nivel de rendimiento y confiabilidad

Mejore la confiabilidad y minimice las pérdidas de energía gracias a la información sobre el rendimiento de los compresores

Tanto si son de tornillo rotativo como de pistón, los compresores son susceptibles a la vibración, a la desalineación y a la degradación del rendimiento con el paso del tiempo. La implementación de estrategias de supervisión y control de condiciones permite a los equipos detectar signos tempranos de desgaste o sucesos de sobrecarga, reducir el desperdicio de energía y optimizar el rendimiento. Con el instrumental y el análisis adecuados, los operadores pueden identificar rápidamente las causas principales, tomar decisiones basadas en datos y mejorar la disponibilidad del compresor.

Optimice la condición y la eficiencia energética de los compresores industriales

Soluciones para compresores de aire industrial en acción

Monitorice las condiciones del compresor y responda a las anomalías antes de que se produzcan fallos La identificación proactiva de problemas como el desgaste de los rodamientos, la desalineación o los aumentos de presión es esencial para mantener la integridad de los compresores de aire. Las soluciones integradas proporcionan datos de estado continuos, mejoran el mantenimiento predictivo y permiten lograr operaciones eficientes. Los operadores acceden a un panorama de la condición y rendimiento de los activos, lo que permite obtener respuestas informadas que reducen las paradas no programadas y extienden la vida útil de los equipos.

Identifique tendencias de vibración y degradación temprana de los rodamientos

image

Ya sea un pequeño compresor para el aire del instrumento o un enorme compresor de gas de craqueo para una planta de etileno, todos los compresores tienen elementos rotativos. Y donde hay rotación, hay vibración. La vibración excesiva crea problemas costosos (como problemas de rodamientos, ejes o acoplamientos) que provocan fallas del compresor y un posible apagado de la unidad. Las soluciones en línea para la monitorización de compresores de Emerson le proporcionan a un equipo de confiabilidad alertas de advertencia temprana sobre la vibración excesiva y el desgaste de los rodamientos, lo que permite que los técnicos realicen reparaciones o ajustes parar evitar daños en el equipo y pérdidas en la producción.

Experiencia en tecnologías de automatización

Grupos empresariales en compresores de aire industrial

Mantener sistemas de compresores eficientes y confiables requiere tecnologías colaborativas que abarquen instrumentación, control y diagnóstico. Descubra cómo cada grupo empresarial contribuye con innovaciones específicas que mejoran el tiempo de actividad del compresor, el consumo de energía y la eficacia del mantenimiento.

Maximice la confiabilidad del sistema de aire

Preguntas frecuentes (FAQ)

Explore las preguntas frecuentes sobre tipos de compresores, eficiencia energética, prácticas recomendadas de mantenimiento e integración de sistemas. Descubra cómo las tecnologías de Emerson ayudan a mejorar el tiempo de actividad, reducir el consumo de energía y garantizar un suministro de aire uniforme para las operaciones industriales.

Las mediciones críticas del compresor incluyen la supervisión de la presión (succión y descarga), la temperatura (succión y descarga), la velocidad de caudal, la corriente y la potencia del motor, los niveles de vibración y la realización de análisis de aceite. Estas mediciones proporcionan información esencial sobre el desempeño, la eficiencia y la condición general del compresor. Las desviaciones de los valores esperados pueden indicar inconvenientes como fugas de la válvula, problemas mecánicos, irregularidades eléctricas o contaminantes en el sistema. La supervisión regular de estos parámetros permite la detección temprana de problemas potenciales, lo que optimiza el funcionamiento y evita costosas fallas o tiempo de inactividad. 

La sobrecarga es una condición que se produce en los compresores dinámicos, especialmente en los compresores centrífugos, donde hay una disminución repentina en el caudal suministrado del compresor causada por un aumento en la presión en la descarga del compresor o por la pérdida de alimentación en la entrada/succión. Esto puede conducir a fluctuaciones violentas en el caudal y la presión, lo que podría causar daños en el compresor.

La sobrecarga del compresor es un fenómeno crítico que requiere una supervisión y un control cuidadosos para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente del compresor, minimizar el tiempo de inactividad y evitar daños al compresor y a los equipos asociados.

El rendimiento del compresor se mide normalmente en términos de su capacidad (volumen de gas que puede moverse por unidad de tiempo), el aumento de presión (también conocido como cabezal) y el consumo de energía. Otras métricas importantes son la eficiencia y la confiabilidad.

Un error común es alinear los equipos en frío sin tomar previsiones para el crecimiento térmico. Cuando los motores, las bombas y los compresores alcanzan la temperatura operativa, se expanden de forma irregular. De manera similar, cuando las tuberías se calientan, se expanden y provocan tensiones en los equipos a los que están unidas. Lo que se alineó ahora queda fuera de posición. La solución es calcular la cantidad de crecimiento térmico esperado o realizar mediciones de alineación inmediatamente después de apagar. Los sensores de supervisión de vibración de Emerson detectan los cambios en los patrones de vibración después de que una instalación se calienta y aportan datos para las decisiones relacionadas con la alineación.

El propósito de la alineación es limitar la vibración y evitar el exceso de tensión sobre los ejes. La prueba final es ver si la vibración es menor cuando está funcionando a temperatura operativa plena, después de un procedimiento de alineación. Los sensores de supervisión de vibración de Emerson responden esta pregunta.