Operaciones remotas en alta mar: cómo los datos en tiempo real y la automatización permiten una producción más segura y eficiente
La automatización y el análisis de datos en tiempo real de Emerson permiten a los equipos en alta mar operar las instalaciones de producción de forma remota desde tierra. Esto mejora la seguridad, reduce las paradas y resuelve los desafíos de la fuerza laboral en todas las ubicaciones del mundo.
Para quienes no están familiarizados con el tema, las plataformas petroleras en alta mar pueden evocar cierta imagen: el sol poniéndose sobre el océano ondulante, un viaje en helicóptero o en barco desde tierra firme, mientras un grupo de trabajadores respira el aire marino y extrae petróleo.
Esta es solo una faceta de la vida en las plataformas en alta mar, que se encuentran en entornos aburridos, sucios, peligrosos y remotos. Incluso llegar a estas plataformas marinas implica un viaje peligroso, en el que se deben maniobrar helicópteros para aterrizar en plataformas de producción expuestas al viento, que se instalan cada vez más lejos de tierra firme, lo que hace que los viajes sean más largos y costosos.
Operaciones remotas más seguras
Por suerte, existe una forma mejor y más segura de operar estas plataformas en alta mar. La tecnología de Emerson permite operar instalaciones de producción en alta mar, como plataformas y embarcaciones, desde la seguridad y la comodidad de tierra firme.
Por supuesto, la naturaleza de las instalaciones en alta mar implica que siempre será necesario contar con trabajadores experimentados a bordo de forma periódica para garantizar que todo funcione sin contratiempos. Sin embargo, al instalar sensores pequeños y avanzados en toda la plataforma y aprovechar las comunicaciones seguras del Internet industrial de las cosas (IIoT) y el software de análisis, los expertos pueden tener acceso en tiempo real a los datos de operaciones y desempeño desde cualquier parte del mundo.
La información en tiempo real permite tomar mejores decisiones
Los sensores envían datos de forma continua que los especialistas analizan para anticipar problemas y realizar ajustes con el fin de maximizar los indicadores clave de desempeño. Esta tecnología, que permite que un experto en controles de Luisiana y otro en caudal de Nebraska compartan sus conocimientos al mismo tiempo, permite a las empresas hacer llegar los datos adecuados en tiempo real al experto adecuado, sin importar su ubicación geográfica.
Permitir que expertos de todo el mundo consulten e interpreten los datos resuelve otro desafío al que se enfrenta la industria del petróleo y el gas: un aumento drástico en el número de jubilaciones de ingenieros con experiencia. La complejidad de las operaciones de las plataformas en alta mar requiere un conocimiento profundo de las operaciones y de las tendencias. La capacidad de transmitir datos a nivel mundial permite a los expertos ofrecer información útil y brindar tranquilidad.
Este enfoque empresarial integrado, que utiliza tecnologías de automatización avanzadas, se ve reforzado por los avances en las tecnologías de control, los dispositivos de campo y las redes robustas que permiten la monitorización remota, lo que trae aparejada una toma de decisiones mejor y más rápida.
¿Por qué importa?
Las operaciones remotas en alta mar, impulsadas por datos en tiempo real y la automatización, aportan un valor comercial cuantificable:
- Menos tiempo de inactividad y una toma de decisiones más rápida gracias al acceso instantáneo a conocimientos especializados a nivel mundial
- Mayor seguridad al reducir al mínimo la exposición del personal a bordo a entornos peligrosos
- Continuidad operativa ante los cambios geográficos y generacionales en la fuerza laboral
Al aprovechar los instrumentos inteligentes y las tecnologías de automatización actuales, vemos cómo expertos de todo el mundo colaboran para hacer que las plataformas en alta mar sean más seguras y eficientes.