El nuevo software de gestión de activos y energía en baterías de Emerson mejora la rentabilidad de la inversión y la estabilidad de la red

Solución BESS Ovation™ Green de Emerson

Las soluciones del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) Ovation™ Green de Emerson optimizan el control de las baterías mediante bloques de funciones personalizables y listas para usar. La estrategia de control resultante optimiza automáticamente los ciclos de carga y descarga, así como las interacciones con la red, para una gestión rápida, precisa y fiable de la demanda. Imagen de alta resolución

Las soluciones de almacenamiento de energía en baterías Ovation Green de bajo riesgo optimizan el control y la fiabilidad, a la vez que aumentan la flexibilidad y la vida útil de las baterías

PITTSBURGH (24 de junio de 2025). Emerson, líder en tecnología industrial que ofrece soluciones avanzadas de automatización, anunció el lanzamiento de soluciones especializadas de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) que incluyen software de gestión de activos y energía para su cartera de soluciones de energía renovable Ovation™ Green. Gracias a la combinación de controladores de centrales eléctricas diseñados para un uso específico y probados en el campo, estrategias de gestión energética y software de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA), la solución BESS de Emerson conecta dispositivos y sistemas de todos los fabricantes, recopila y contextualiza los datos de almacenamiento de la batería en información útil que ayuda a optimizar el uso de la batería y prolongar su vida útil, lo que permite una mayor rentabilidad, eficiencia y sostenibilidad.

El mercado global de almacenamiento de energía en baterías alcanzó un punto de inflexión a medida que los avances tecnológicos y la demanda global de electricidad sostenible otorgan un valor cada vez mayor al almacenamiento de energía renovable y a la gestión de la red. Mientras que la Agencia Internacional de la Energía prevé que la demanda mundial de electricidad aumente aproximadamente un 4 % al año hasta 2027, los operadores de redes se están preparando para una mayor demanda de carga, un cambio que generará dinámicas diversas en los mercados energéticos. Los centros de almacenamiento en baterías pueden aprovechar este cambio en el mercado, pero solo si pueden superar las complejidades de funcionamiento del almacenamiento de energía en baterías: datos en silos, mayores costes de mantenimiento y la necesidad de un funcionamiento flexible que permita una gestión de la demanda segura, eficaz y eficiente.

“Los productores de energía actuales crean proyectos híbridos que integran varios tipos de energía renovable (solar, eólica, baterías y más) en conjunto", dijo Bob Yeager, presidente de la unidad de negocio de Energía y Agua de Emerson. "Esta amplia gama de opciones les permite obtener la mejor rentabilidad de la inversión, ya sea suministrando energía directamente a la red en momentos de alta demanda o almacenándola cuando la demanda es baja. Capitalizar mercados en constante cambio implica cambiar rápidamente los modos de operación bajo demanda. A su vez, esto requiere un sistema potente y comprobado de gestión energética en baterías que se integra a la perfección con el sistema SCADA de la planta".

Las soluciones BESS de Ovation Green incluyen un conjunto de algoritmos de batería avanzados y especializados que optimiza el control de las baterías mediante bloques de funciones personalizables y listas para usar, que distribuyen puntos de referencia proporcionales a componentes individuales, como inversores y sistemas de gestión de baterías. La estrategia de control resultante optimiza automáticamente los ciclos de carga y descarga, así como las interacciones con la red, para una gestión rápida, precisa y fiable de la demanda. 

La colaboración de Emerson con Zitara Technologies, líder en software avanzado de gestión de baterías, amplía las capacidades del BESS de Ovation Green al integrar una gestión de baterías de vanguardia con el sistema líder del sector  Plataforma de automatización Ovation. Esta solución mejorada ofrece a los operadores visibilidad instantánea y precisa del estado de carga y de la condición de las baterías, lo que mejora la potencia energética y la previsión de la disponibilidad de la planta, además de agregar características de seguridad predictiva. 

Gracias a una mayor visibilidad y un control más granular de todas las baterías, los propietarios y operadores de BESS pueden lograr un uso optimizado de las baterías y una mayor vida útil, lo que permite obtener más rentabilidad, eficiencia y sostenibilidad. Además, el enfoque más estandarizado y replicable de la gestión energética de baterías permite una implementación más rápida en varias plantas, reduce las visitas a las plantas y garantiza operaciones consistentes al eliminar la necesidad de formar a cada operador en una amplia variedad de interfaces de gestión de baterías de los OEM.

Las soluciones BESS de Ovation Green de Emerson se presentarán en la conferencia del Grupo de Usuarios de Ovation del 27 al 31 de julio de 2025 en Pittsburgh, Pensilvania.


Medios:
• Contactos: Contactos de medios globales de Emerson

Recursos adicionales:
• Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
• Visite la página de software industrial de Emerson en LinkedIn
• Visite la página de la plataforma de automatización Ovation de Emerson en LinkedIn
• Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube

 

Acerca de Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.