Emerson e Interwell presentan el primer sistema eléctrico de levantamiento por gas recuperable del mundo

Fallback image

El sistema de levantamiento por gas adaptativo es el primer sistema eléctrico  de levantamiento por gas recuperable del mundo, diseñado para ayudar a los operadores a acelerar y maximizar la producción de petróleo. Imagen de alta resolución

video-media
Adaptive Gas Lift System - Accelerate and Optimize Your Production Without Intervention

El sistema de levantamiento por gas adaptativo permite optimizar continuamente la producción de petróleo sin necesidad de realizar intervenciones invasivas y costosas en los pozos. Vínculo al video

El nuevo e innovador sistema de levantamiento por gas adaptativo (Adaptive Gas Lift System, AGLS) permite a los operadores maximizar la producción de petróleo sin necesidad de realizar costosas y complejas intervenciones en los pozos

STAVANGER, Noruega (3 de noviembre de 2025) – Emerson e Interwell, líder mundial en soluciones de intervención e integridad de pozos, han anunciado hoy el lanzamiento del sistema de levantamiento por gas adaptativo (AGLS), el primer sistema eléctrico de levantamiento por gas recuperable del mundo diseñado para cumplir con las normas de seguridad y desempeño reconocidas internacionalmente. El AGLS permite optimizar de forma continua la producción de petróleo sin necesidad de realizar intervenciones invasivas y costosas en los pozos, y su diseño único de recuperación reduce el tiempo de inactividad operativa al tiempo que mejora tanto la seguridad como la sostenibilidad de las operaciones de levantamiento por gas.

Los sistemas convencionales de levantamiento por gas suelen optimizar la producción durante la primera etapa de vida de un pozo, cuando la presión en las tuberías es alta. Sin embargo, a medida que cambian las condiciones del yacimiento, la eficiencia de la extracción disminuye y la producción de petróleo puede reducirse, lo que a menudo conduce a una inyección excesiva o insuficiente de gas de levantamiento. Las válvulas tradicionales accionadas por presión de inyección (IPO) requieren reducir la presión del revestimiento para cerrarse, lo que limita la profundidad de inyección y la producción. 

La manipulación de la presión del revestimiento y la gestión de las incertidumbres relacionadas con la temperatura en el comportamiento de las válvulas también suelen provocar inyección en múltiples puntos, en los que el gas se inyecta a profundidades no deseadas, lo que da lugar a ineficiencias y a pérdidas de producción. Para hacer frente a estos desafíos, por lo general se requieren intervenciones complejas y costosas en los pozos con el fin de ajustar el tamaño de las entradas de las válvulas o modificar la profundidad de inyección.

El sistema de levantamiento por gas adaptativo revoluciona las operaciones de levantamiento por gas al permitir el control remoto en tiempo real del tamaño de las entradas de las válvulas, las tasas de inyección de gas, las profundidades de inyección y la caída de presión, sin interrumpir la producción. Dado que el cierre de la válvula no depende de la reducción de la presión del revestimiento, es posible realizar inyecciones a mayor profundidad, lo que mejora la eficiencia de extracción a lo largo de la vida útil del pozo. 

La capacidad de realizar ajustes en línea continuos basados en datos elimina la necesidad de las modificaciones tradicionales basadas en intervenciones, lo que aumenta el tiempo de actividad, maximiza la producción, mejora la seguridad y reduce el tiempo de amortización del proyecto. El diseño exclusivo recuperable del AGLS permite la sustitución completa de conjuntos de válvulas enteros mediante técnicas estándar de cableado, sin necesidad de costosas operaciones de reacondicionamiento.

El sistema está alimentado y controlado por la red integrada de fondo de pozo Roxar™ de Emerson, un sistema permanente de monitorización y control que proporciona datos en tiempo real sobre la presión, la temperatura y el caudal para optimizar la gestión del yacimiento y la producción, y utiliza los mandriles de bolsillo lateral y la válvula de levantamiento por gas con clasificación de barrera de Interwell, de eficacia probada en el campo. 

El AGLS se diseñó y homologó de acuerdo con las normas API 19G1 (V1) y 19G2 (V0) del Instituto Americano del Petróleo (American Petroleum Institute) y con la norma AWES 3362-36 del Grupo de Normas Avanzadas para Equipos de Pozos (Advanced Well Equipment Standards Group).

Al reducir al mínimo el número de intervenciones, que suelen implicar la movilización de equipos, el consumo de energía y las emisiones asociadas, el sistema también reduce la huella de carbono de las operaciones de levantamiento por gas. Además, al mejorar la eficiencia de la producción, el AGLS reduce las emisiones de CO₂ por barril de petróleo producido, lo que contribuye a una producción de energía más sostenible y responsable.

“Diseñamos el AGLS para que cumpliera con los estándares más rigurosos del sector”, afirmó Jan Inge Ellingsen, vicepresidente y director general de productos de Roxar en la unidad de Soluciones de Medición de Emerson. “Esta tecnología innovadora ayudará a aprovechar todo el potencial de los activos sobre el terreno, al tiempo que eliminará la necesidad de intervenciones de gran envergadura, mejorará la seguridad y respaldará la transición hacia una producción de energía neto cero”.

“La industria del petróleo y el gas lleva mucho tiempo necesitando un enfoque más dinámico y resistente para el levantamiento eléctrico por gas”, afirmó Thormod Langballe, director ejecutivo de Interwell. “Al combinar la experiencia de Emerson en automatización digital, líder en el sector, con la tecnología y los conocimientos especializados de Interwell en levantamiento por gas, desarrollamos una solución robusta de levantamiento por gas, con control en tiempo real, que aborda directamente estos desafíos.”.

Para obtener más información, visite Emerson.com/AGLS

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para más información, visite Emerson.com.