Informations intelligentes pour une compression efficace

Compresseur d’air industriel

Les compresseurs d’air industriels jouent un rôle essentiel dans l'exploitation de l'usine en fournissant de l’air comprimé fiable pour une large gamme d’applications de procédé. La surveillance et les diagnostics en continu sont essentiels pour garantir la disponibilité, prévenir les pannes coûteuses et améliorer l’efficacité énergétique. Grâce à une visibilité en temps réel des performances, les installations peuvent réduire les arrêts non planifiés et prolonger la durée de vie des équipements tout en réduisant les coûts d'exploitation.

Online Condition Monitoring Solutions for Mechanical Assets
Surveillance prédictive et stratégie de contrôle

Obtenez des performances et une fiabilité maximales

Améliorez la fiabilité et réduisez les pertes d’énergie grâce à des informations sur les performances des compresseurs

Qu’il s’agisse de vis rotatives ou à pistons, les compresseurs sont sensibles aux vibrations, au désalignement et à la dégradation de leurs performances au fil du temps. La mise en œuvre de stratégies de surveillance prédictive et de contrôle permet aux équipes de détecter les signes précoces d’usure ou de surpression, de réduire le gaspillage d’énergie et d’optimiser les performances. Grâce aux instruments et aux analyses adéquats, les opérateurs peuvent rapidement identifier les causes profondes, prendre des décisions basées sur des données et améliorer la disponibilité des compresseurs.

Optimiser l’état et l’efficacité énergétique des compresseurs industriels

Solutions de compresseurs d’air industriels en action

Surveillez l’état des compresseurs et répondez aux anomalies avant que des pannes ne surviennent. Identifier de manière proactive des problèmes tels que l’usure des paliers, les désalignements ou les surpressions est essentiel pour préserver l’intégrité des compresseurs d’air. Les solutions intégrées fournissent des données continues sur l’état, renforcent la maintenance prédictive et assurent l’efficacité des opérations. Les opérateurs obtiennent une visibilité sur l’état et la performance des équipements, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées, de réduire les arrêts non planifiés et de prolonger la durée de vie des installations.

Identification précoce des tendances de vibrations et de la dégradation du palier

image

Que ce soit un petit compresseur pour l'air d'instrumentation ou un grand compresseur à gaz pour une installation d'éthylène, tous les compresseurs possèdent des composants rotatifs. Et là où il y a des éléments rotatifs, il y a inévitablement des vibrations. Une hausse des vibrations est souvent le signe de problèmes onéreux, tels que des soucis liés aux lames, aux paliers, à l'arbre ou à l'accouplement, pouvant mener à une panne du compresseur ou à un arrêt potentiel de l'unité. Les solutions de surveillance en ligne des compresseurs d'Emerson permettent aux équipes de détecter rapidement les problèmes de vibrations et d'usure des paliers. Cela permet aux techniciens d'intervenir avant que les dommages ne soient irréparables, évitant ainsi des coûts de maintenance élevés et des pertes de production.

Expertise des technologies d’automatisation

Groupes commerciaux dans le domaine des compresseurs d’air industriels

Pour maintenir des systèmes de compresseurs efficaces et fiables, il est nécessaire de collaborer avec des technologies couvrant l’instrumentation, le contrôle et les diagnostics. Découvrez comment chaque groupe commercial contribue aux innovations ciblées qui améliorent la disponibilité des compresseurs, la consommation d’énergie et l’efficacité de la maintenance.

Maximiser la fiabilité du système d’air comprimé

Foire aux questions (FAQ)

Explorez les questions fréquemment posées sur les types de compresseurs, l’efficacité énergétique, les meilleures pratiques de maintenance et l’intégration des systèmes. Découvrez comment les technologies d’Emerson contribuent à améliorer la disponibilité, à réduire la consommation d’énergie et à garantir une distribution régulière d’air dans les opérations industrielles.

Les mesures critiques pour les compresseurs englobent la surveillance de la pression (à l'aspiration et au refoulement), de la température (à l'aspiration et au refoulement), du débit, du courant et de la puissance du moteur, des niveaux de vibration, ainsi que l'analyse de l'huile. Ces mesures fournissent des données cruciales concernant les performances, l'efficacité et l'état global du compresseur. Des variations par rapport aux valeurs prévues peuvent signaler des problèmes tels que des fuites au niveau de la vanne, des problèmes mécaniques, des anomalies électriques ou la présence de contaminants dans le système. En surveillant régulièrement ces paramètres, il est possible de repérer rapidement les problèmes potentiels, d'améliorer le fonctionnement et de prévenir des défaillances ou des arrêts coûteux. 

La surtension est une condition observée dans les compresseurs dynamiques, en particulier les compresseurs centrifuges, où il y a une soudaine diminution du débit fourni par le compresseur due à une augmentation de la pression en aval du compresseur ou à une perte d'alimentation au niveau de l'admission/aspiration. Cela peut entraîner des fluctuations brutales du débit et de la pression, ce qui peut potentiellement endommager le compresseur.

La surtension du compresseur est un phénomène critique qui nécessite une surveillance et un contrôle rigoureux pour assurer un fonctionnement sécuritaire et efficace du compresseur, réduire les temps d'arrêt et éviter d'endommager le compresseur ainsi que les équipements associés.

La performance d’un compresseur se mesure généralement en termes de sa capacité (le volume de gaz qu’il peut déplacer par unité de temps), de l’augmentation de pression (également appelée tête ou surpression) et de la consommation d’énergie. L'efficacité et la fiabilité sont d'autres critères essentiels à prendre en compte.

Une erreur courante est d'aligner les équipements à froid sans tenir compte de la dilatation thermique. Lorsque les moteurs, les pompes et les compresseurs atteignent leur température de fonctionnement, ils se dilatent de manière inégale. De même, lorsque la tuyauterie se réchauffe, elle se dilate et exerce des contraintes sur l'équipement auquel elle est rattachée. Ce qui avait été aligné se retrouve désormais décalé. La solution réside dans le calcul de la dilatation thermique anticipée ou dans la réalisation de mesures d'alignement immédiatement après l'arrêt Les capteurs de surveillance des vibrations d'Emerson détectent les variations de type de vibration qui surviennent après le chauffage d'une installation, ce qui aide à orienter les décisions relatives à l'alignement.

L'objectif de l'alignement est de minimiser les vibrations et d'éviter toute contrainte excessive sur les arbres. Le test décisif consiste à vérifier si les vibrations sont réduites lorsque les équipements sont en service à leur température maximale, après avoir effectué une procédure d'alignement. Les capteurs de surveillance des vibrations d'Emerson permettront de répondre à cette question.