cps-energy-modernized-gas-distribution-operations-oil-gas
Logiciels

Comment CPS Energy a modernisé le système SCADA dédié au gaz afin d’améliorer la fiabilité et la cybersécurité

Les temps d'arrêt ne sont pas envisageables pour CPS Energy, le plus important fournisseur municipal d‘utilités du pays, basé à San Antonio Un dysfonctionnement dans les opérations peut priver les habitants de la région d'électricité ou de gaz, et dans le sud du Texas, personne ne veut affronter la chaleur sans courant. Il est d’une importance vitale de maintenir les systèmes vieillissants à jour.

 

Modernisation des opérations de distribution de gaz

CPS Energy utilise plusieurs systèmes SCADA pour ses activités de distribution d’électricité et de gaz. En collaboration avec Emerson et sa division AspenTech, CPS a concentré son projet de modernisation sur son système SCADA dédié au gaz, qui gère les gazoducs pour assurer un débit et une pression corrects.

Le système surveille 49 appareils d’automatisation à distance, qui sont une combinaison de RTU et de contrôleurs d’opérations à distance d’Emerson (ROC 800) et de FloBoss 107, selon Solis. Une combinaison d’appareils et d’infrastructures de communication (radios point à point, réseaux sans fil maillés, multiplexeurs à fibre optique, transport par micro-ondes et appareils cellulaires) relie les stations distantes à deux centres de contrôle.

 

Portée et objectifs du projet

Avec ce projet, CPS Energy avait plusieurs objectifs en tête : à des fins de conformité et de réduction des risques, il souhaitait utiliser des protocoles basés sur le National Institute of Standards & Technology pour protéger les infrastructures critiques. En outre, CPS Energy a donné la priorité à une plate-forme de gestion de salle de commande (CRM) pouvant être intégrée, à des applications consolidées pour une meilleure connaissance de la situation, à une plate-forme commune avec une ségrégation appropriée du réseau, et à un simulateur de formation des opérateurs.

 

Obstacles et solutions

En commençant le projet en 2019, CPS Energy a dû relever de nombreux défis pour mener à bien le projet, notamment le début soudain de la pandémie de COVID ainsi que de nouvelles réglementations qui lui sont tombées dessus en plein milieu du projet. La direction a été active tout au long du procédé, ce qui a entraîné une gouvernance interfonctionnelle et un soutien à l’informatique, aux technologies opérationnelles, au soutien SCADA, aux contrôleurs, à la conformité et à la sécurité, pour n’en citer que quelques-uns.

L’entreprise était également limitée par le vieillissement de sa main-d’œuvre ; elle a donc engagé Emerson et AspenTech pour leur expertise et la mise en œuvre de l’automatisation.

 

Améliorations apportées

Une fois achevé en 2022, le nouveau système SCADA dédié au gaz comprenait des améliorations significatives, telles que des outils modernes de visualisation et de gestion des alarmes, des indicateurs de connaissance de la situation, la topologie des pipelines, des couleurs dynamiques, des calculs de stocks et de stockage en conduite, des contrôles de cybersécurité, une récupération d'urgence synchronisée et un simulateur de formation des opérateurs.

Ce projet de modernisation se distinguait principalement par des tableaux de bord de visualisation avancés et une architecture ouverte permettant l'intégration des PI et des SIG pour une visibilité opérationnelle unifiée, une caractéristique de la stratégie d'automatisation edge-to-cloud d'Emerson.

Actuellement, CPS Energy est parfaitement équipée pour gérer toute situation qui pourrait survenir dans son réseau de distribution de gaz, assurant aux résidents de la région la disponibilité fiable de leurs utilités.