GSK Hamilton's Digital Twin Journey
Transformation numérique

Le parcours du jumeau numérique de GSK Hamilton

Simulateur de formation des opérateurs : les bases

Avec un nom dérivé du mot latin signifiant « aider », les adjuvants sont des substances pharmaceutiques qui augmentent l’intensité de la réponse immunitaire lorsqu’elles sont administrées avec un vaccin ou un autre médicament. Ils peuvent réduire la dose de vaccin requise, le nombre d’injections et même augmenter la stabilité du vaccin lui-même.

Une source improbable de ces médicaments utiles est un campus niché dans la pittoresque vallée de Bitterroot, dans l’ouest du Montana, les installations de GlaxoSmithKline à Hamilton – à deux pas du ranch Chief Joseph présenté dans la populaire série télévisée Yellowstone.

Ici, Levi Merkel, responsable de l’ingénierie de l’automatisation, fait partie de l’équipe qui travaille pour assurer la production et l’isolement sûrs et efficaces de ces composés adjuvants. Il a pris la parole lors de la conférence 2023 Emerson Exchange Immerse pour partager son expérience de la technologie du jumeau numérique mise en service conjointement avec le démarrage d’une nouvelle unité de production en janvier 2023.

L’unité héberge à la fois des systèmes d’automatisation DeltaV et des systèmes instrumentés de sécurité (SIS), ainsi qu’une gamme de skids « intelligents » et « stupides », les premiers étant fournis avec leurs propres contrôleurs d’automatisation tiers et les seconds entièrement contrôlés par le système DeltaV de l’unité.

« Il existe 1 200 points d’E/S DeltaV et 400 autres sur les skid intelligents », a expliqué Mme Merkel. Et comme le procédé utilise de l’acétonitrile toxique comme solvant, le SIS offre des protections essentielles.

Ce qui rendait cette unité de production quelque peu unique sur le campus de Hamilton, c'est la présence d'un simulateur de formation des opérateurs basé sur le logiciel Emerson Mimic. « Tout ce avec quoi l'opérateur interagit dans l'unité de production est reproduit dans le simulateur : l'aspect, le goût et l'odeur sont identiques », a déclaré Merkel.

Alors que le système de production se compose d’une console DeltaV, de contrôleurs PK redondants et de skid intelligents et passifs, le simulateur OTS se compose d’une console DeltaV, d’un contrôleur PK simplex, du logiciel Mimic ainsi que d’un logiciel distinct permettant d’émuler les automates tiers.

 

Du modèle numérique au jumeau numérique : une feuille de route à trois niveaux

Mme Merkel a également pensé qu’il était important d’expliquer que le système Mimic, tel qu’il est actuellement déployé, ne représente pas tant un jumeau numérique (bien que ce soit la destination ultime), mais un modèle numérique qui permet une meilleure compréhension des procédés. « C’est l’option la moins fidèle et la moins chère », a expliqué Merkel, notant qu’il n’y a pas de feedback automatique des données de l’unité de production vers le modèle.

Il extime qu’avec des investissements continus, ils puissent passer un jour d’un modèle numérique au domaine d’une « ombre numérique » qui soutient mieux la prise de décision avec un transfert de données automatisé d’un objet physique à un objet numérique, et finalement à un jumeau numérique, avec un transfert de données en boucle de régulation entre les mondes physique et numérique, fournissant le modèle le plus fidèle mais au coût le plus élevé, a déclaré Merkel.

L’unité de production en question étant la première du genre, un modèle basse fidélité a été jugé adéquat, à la fois parce que le procédé n’était pas suffisamment bien compris pour justifier un investissement initial supplémentaire et parce que le procédé était principalement centré sur une séparation chromatographique et n’entraînait pas de cinétique de réaction plus sensible.

 

Élargir le rôle du simulateur

L’objectif initial du système Mimic était double. Premièrement, fournir un environnement hors ligne dans lequel former le personnel. Deuxièmement, fournir une plate-forme sur laquelle le code de contrôle du procédé pourrait être testé avant son déploiement sur l’unité de production.

En fin de compte, l’équipe a été tellement occupée à soutenir la production que la majeure partie de la formation des opérateurs a été effectuée sur l’unité de production elle-même. Mais le simulateur n’est pas resté inactif ; au contraire, il a fait ses preuves lors de la mise en service et de la qualification, et a testé les effets de modifications potentielles de l’automatisation sur les performances de l’unité.

Par exemple, le simulateur a été utilisé pour vérifier la recette de nettoyage en place du skid de garniture de presse-étoupe de colonne, permettant d’élaborer la procédure opératoire standard (Procédures d'utilsation normalisées (PUN)) bien avant la date prévue. Il a également fourni une plate-forme pour dépanner et tester des solutions afin d’identifier les problèmes sans interrompre la production.

 

Étapes suivantes : Boucler la boucle

Le gain de temps lors du test de réception sur site et des activités de mise en service s'est élevé à environ 270 heures, passant de 400 heures sur l'unité de production à seulement 130 heures sur le simulateur.

De plus, une cinquantaine de problèmes ont été résolus au moins en partie sur le simulateur, évitant ainsi tout impact significatif sur l’unité de production. « Le temps passé sur l’unité de production est précieux depuis bien avant le démarrage », a déclaré Merkel.

En outre, les connaissances acquises grâce au simulateur ont permis d’économiser environ 144 000 $ en matières premières et 552 000 $ en frais de traitement des déchets, soit un rendement supérieur au coût total, malgré le peu de temps consacré à la formation des opérateurs comme prévu.

Mais Merkel et son équipe ont de grands projets, tant à court qu’à long terme, visant à formaliser la formation des opérateurs initialement envisagée, à intégrer le SIS de l’unité dans le champ d'application du modèle, à en améliorer la fidélité et, à terme, à parfaire la synchronisation entre l’unité de production et le simulateur afin d’atteindre l’objectif ultime : un jumeau numérique pleinement fonctionnel.