Emerson élargit sa gamme IA Ovation avec de nouveaux agents intelligents

Opened ingredient

Conçus pour s’intégrer parfaitement à la version 4.0 de la plate-forme d’automatisation Ovation™, les nouveaux agents d’IA d’Ovation sont intégrés dans les flux de travail opérationnels et les outils d’opérateur natifs, éliminant ainsi la nécessité fastidieuse de passer d’un système à l’autre. Image haute résolution

Les nouveaux agents IA Ovation permettent aux opérateurs de résoudre des problèmes complexes en un temps record pour une exploitation plus rapide et plus intelligente de l’usine
  • Les nouveaux agents IA d’Ovation comprennent l’agent Sequence Assistant, l’agent Alarm Insight, l’agent Predictive Maintenance, l’agent Root Cause et l’agent Loop Performance Monitor.
  • Conçus pour s’intégrer de manière transparente à la version 4.0 de la plate-forme d’automatisation Ovation, les nouveaux agents IA Ovation sont intégrés dans des outils et des flux de travail opérationnels natifs, éliminant ainsi la nécessité fastidieuse de passer d’un système à l’autre.
  • Des recommandations contextuelles sont fournies directement dans les flux de travail de contrôle, d’alarme et de maintenance de l’opérateur, remplaçant les analyses autonomes ou la corrélation manuelle des données pour une action plus rapide et instantanée.
  • Les agents d'IA réduisent le temps de diagnostic et d'analyse, le faisant passer de plusieurs heures, voire plusieurs jours, à quelques minutes seulement, ce qui permet de relever les défis du secteur : renouvellement des effectifs, complexité opérationnelle croissante et surcharge d'informations pour les opérateurs.
  • La conception « Human-in-the-loop » garantit que les opérateurs gardent toujours le contrôle ; les agents d'IA agissent de manière proactive en arrière-plan, en analysant l'état de l'installation et en proposant des optimisations.

PITTSBURGH  ;(27 juillet 2026) – Emerson (NYSE : EMR), leader mondial de l’automatisation, a présenté aujourd’hui de nouveaux agents IA Ovation™ pour les secteurs de l’énergie et de l’eau, renforçant ainsi les capacités d’IA de la plate-forme d’automatisation Ovation version 4.0. Les cinq nouveaux agents – Sequence Assistant Agent, Alarm Insight Agent, Predictive Maintenance Agent, Root Cause Agent et Loop Performance Monitor Agent – donneront au personnel de l’usine une visibilité essentielle en surveillant, en analysant et en recommandant en permanence des actions à travers l’ensemble des opérations critiques de l’usine.

Cet élargissement s’appuie sur le succès de l’assistant virtuel Ovation et apporte de nouvelles capacités à la gamme croissante de solutions IA d’Ovation pour le secteur de l’énergie et de l’eau, révolutionnant ainsi la prise de décision des opérateurs. Alors qu’Ovation Virtual Advisor fournit des informations en temps réel basées sur l’IA grâce à l’interaction en langage naturel, les nouveaux agents d’IA sont synchronisés dans le temps avec le système Ovation 4.0 et travaillent de manière autonome en arrière-plan, surveillant en permanence l’état de l’usine et des équipements et recommandant des optimisations.

« Les agents IA Ovation apportent un changement majeur dans notre portefeuille d’IA, représentant une avancée significative dans la manière dont nous aidons nos clients à construire des opérations plus intelligentes, plus efficaces et plus résilientes, », a déclaré Bob Yeager, président de la division PWS - Solutions pour l'énergie et l'eau d'Emerson. « Les agents équipés de l’IA gèrent l’analyse des données complexes et la reconnaissance de modèles récurrents, afin de surveiller l’état des équipements, exécuter des simulations, anticiper les défaillances et hiérarchiser les interventions. Ces outils puissants permettent aux opérateurs de passer d’une planification réactive à une planification proactive sans perturber les flux de travail quotidiens. »

Le déploiement des agents IA d’Ovation se fera par phases, la première vague comprenant les éléments suivants :

  • Agent Sequence Assistant : Il fournit des conseils d’IA pour les outils logiques de contrôle pilotés par les fonctions séquentielles en générant des prompts contextuelles à partir des écarts-types en temps réel et des défaillances historiques. Au démarrage d'une turbine à vapeur, par exemple, l'agent peut déterminer pourquoi une séquence s'est bloquée et alerter un opérateur en lui recommandant une action corrective — résolvant ainsi en quelques secondes un problème qui aurait normalement nécessité des heures d'investigation manuelle.

  • Agent Alarm Insight : Il hiérarchise et résume le contexte des alarmes pendant les avalanches d’alarmes, aidant les opérateurs à se concentrer sur les alarmes les plus critiques et les actions recommandées plutôt que d’être submergés par des centaines d’alertes simultanément.

  • Agent Predictive Maintenance : Il agit comme un système d’alerte précoce pour les équipements critiques de l’usine, en détectant la dégradation, en hiérarchisant les opérations de maintenance et en aidant à prévenir les défaillances imprévues.

  • Agent Root Cause : Il effectue une analyse des causes profondes en temps réel, allant au-delà du système de contrôle-commande lui-même pour analyser le procédé en fonctionnement de l'usine. En corrélant en temps réel les alarmes, les déclenchements et l'état des équipements, l'agent identifie les causes profondes des problèmes touchant les équipements critiques, permettant ainsi aux équipes de maintenance de passer d'une approche réactive à une approche proactive.

  • Agent Loop Performance Monitor : Il analyse en continu les performances des boucles de régulation afin d’identifier les boucles peu performantes, notamment pour des problèmes tels que l’oscillation, les zones mortes et le réglage déficient, et génère des recommandations fondées sur des données probantes pour l’examen technique.

Impact dans le monde réel et architecture intégrée

Contrairement aux interfaces de type chatbot ou aux couches d’analyse externes, les nouveaux agents d’IA d’Emerson sont conçus pour s’intégrer parfaitement à la plate-forme d’automatisation Ovation 4.0, régie par la plate-forme et soutenue par des décennies d’expertise dans les secteurs de l’énergie et de l’eau. Conçus selon une approche « human-in-the-loop », ces agents fonctionnent de manière proactive : ils s'exécutent en arrière-plan et signalent les problèmes aux opérateurs, qui prennent alors les mesures nécessaires après avoir donné leur accord. Chaque recommandation passe par des opérateurs humains qui en conservent le contrôle total.

Les déploiements précoces montrent un impact mesurable. Dans un scénario, l’agent Sequence Assistant a identifié une condition permissive défaillante en quelques secondes, un diagnostic qui aurait auparavant nécessité des heures de recherche manuelle sur les diagrammes logiques et les valeurs de points. Chez un autre grand fournisseur d’utilités, l’agent de maintenance prédictive a détecté une anomalie subtile de l’équipement avant qu’elle ne devienne critique, évitant ainsi des interruptions imprévues et coûteuses.

Alignement stratégique sur les opérations assistées par l’IA

Les cinq nouveaux agents IA Ovation seront lancés cet automne. Ils permettront aux clients de commencer à déployer des agents individuels adaptés à leurs priorités opérationnelles et d’élargir leur gamme au fur et à mesure de l’évolution de leurs besoins. La feuille de route globale prévoit 28 agents supplémentaires couvrant les domaines de l'exploitation, de la maintenance, de l'optimisation, de l'instrumentation et du contrôle, de la gestion ainsi que des fonctions transversales. Emerson présentera également l'Ovation AI Agent Builder lors de la conférence du groupe d'utilisateurs Ovation de cette année, en montrant comment cet outil aidera les utilisateurs à concevoir, déployer et personnaliser des agents uniques adaptés à leurs activités, créant ainsi une voie dynamique et évolutive vers une optimisation pilotée par l'IA.

Les agents d’IA d’Ovation s'inscrivent dans l'engagement continu d'Emerson en faveur de l'innovation, avec de nouvelles fonctionnalités qui exploitent l'IA pour aider les clients à améliorer leur prise de décision et à créer de la valeur pour leur entreprise.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.