Chemical Company Uses Abrasion-Resistant Coating
CASE STUDY | CHIMICA​

Un'azienda chimica utilizza un rivestimento resistente all'abrasione per prolungare la durata degli strumenti in un impegnativo processo in acque nere​

RISULTATI

  • Durata del trasmettitore di livello DP Rosemount estesa di oltre 10 volte con rivestimento della membrana resistente all'abrasione​​
  • Miglioramento della resa e dell'efficienza a lungo termine presso le sedi dei clienti​
  • Riduzione del rischio di disattivazione del catalizzatore durante il processo produttivo​

Cliente

Azienda chimica su larga scala in Cina la cui attività comprende fertilizzanti, estrazione di fosfati, prodotti chimici fini e altri prodotti chimici​​

 

Applicazione

Misura della pressione differenziale (DP) e del livello nella chimica del carbone​

 

Problema

Per la misura di livello a pressione differenziale nell'industria chimica, la scelta del materiale per le parti bagnate è fondamentale a causa della natura aggressiva di molti processi chimici. Il materiale giusto garantisce la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e la longevità della strumentazione. La scelta delle giuste soluzioni per i materiali non solo previene i guasti correlati alla corrosione o all'abrasione, che possono causare problemi di sicurezza, ma garantisce anche la precisione e l'efficienza del processo.

Per questo cliente chimico in Cina, la sfida di trovare una soluzione affidabile per il materiale della membrana era problematica, poiché il loro mezzo di traporto del processo è impegnativo e complesso. La composizione del fluido di processo include ceneri di carbone come elementi principali, che sono molto abrasivi. Il mezzo aggressivo consuma la superficie nel tempo. Altri elementi minori, come ammoniaca, idrogeno solforato (H2S) e acido fosforico (H3PO4), sono anch'essi associati a rischi di guasto dovuti alla permeazione dell'idrogeno o alla corrosione, nelle condizioni di processo di 250 ºC di temperatura e 7,5 MPa di pressione. ​

Il cliente si trovava ad affrontare guasti frequenti nei sistemi di livello a pressione differenziale a causa del degrado del materiale. Inizialmente si era fatto un tentativo con il diaframma in acciaio inossidabile 316 (SST), ma ha fallito in 10 giorni, dopodiché l'acciaio inossidabile placcato in oro ha resistito solo per tre mesi. L'acciaio inossidabile rivestito in oro ha resistito alla permeazione dell'idrogeno, ma non può tollerare l'abrasione dei detriti.

Soluzione

Emerson offre una soluzione di rivestimento della membrana resistente all'abrasione, disponibile su un'ampia gamma di prodotti Rosemount™, tra cui Rosemount 1199 Diaphragm Seal System, Rosemount 2051L e 3051L Level Transmitters, Rosemount 3051SAL Level Transmitter e Rosemount 3051S Electronic Remote Sensor (ERS™) System. ​

Una volta installato, il rivestimento resistente all'abrasione ha esteso la durata utile dello strumento per oltre due anni e ha notevolmente migliorato la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto per il cliente. La maggior parte delle soluzioni di materiale o rivestimento sul mercato può essere efficace contro l'abrasione o la permeazione dell'idrogeno, ma non contro entrambe allo stesso tempo. Il rivestimento resistente all'abrasione di Emerson è progettato con una soluzione avanzata, per proteggere le parti dall'abrasione e dalla permeazione dell'idrogeno. ​

Il rivestimento resistente all'abrasione disponibile sui prodotti Rosemount è un materiale nanostrutturato a carbonio duro e fornisce uno strato protettivo duro alla membrana di separazione. Il rivestimento è progettato per fornire prestazioni eccellenti in ambienti difficili, offrendo una resistenza all'abrasione superiore e una protezione contro la permeazione dell'idrogeno. La durata del rivestimento resistente all'abrasione nei test di spruzzatura a getto di liquidi con sospensioni solide mostra che è 10 volte l'acciaio inossidabile 316 (SST) e cinque volte i rivestimenti ceramici. Il rivestimento resistente all'abrasione è sottile solo 1~2 μm, pertanto la precisione o la sensibilità delle tenute a membrana non saranno influenzate. È disponibile su diversi materiali di base della membrana, tra cui 316SST, lega C-276 e Duplex, su Rosemount 1199 Diaphragm Seal Systems. La struttura metallica elimina anche i rischi di shock termico associati ad altri materiali. ​