Raffinerie implementiert Tanküberfüllsicherung und optimiert Vorwärmer mithilfe von Smart Wireless
Ergebnisse
- Einsparungen von über 1 Million USD durch Vermeidung von Tanküberläufen und damit verbundenen Sanierungsmaßnahmen beim Entladen von Schiffen
- Einleitung einer kosteneffizienten Überfüllsicherung für mehr als 60 Rohöl- und Produkttanks
- Verbesserte Betriebssicherheit durch Überwachung der Zugverhältnisse im Feuerraum von Prozessöfen
- Erhöhte Energieeffizienz durch Überwachung der Wärmetauschertemperatur
Durch die automatisierte Überwachung von Tankfüllständen, Wärmetauschern und Zugverhältnissen im Feuerraum senkt eine US-amerikanische Raffinerie das Risiko von Überläufen und reduziert die Notwendigkeit manueller Kontrollgänge auf ihrem weitläufigen Betriebsgelände.
Die Raffinerie konnte durch fehlerhafte Füllstandsmessungen verursachte Tanküberläufe bei Rohöltanks vollständig vermeiden und alle Lagertanks für Rohöl, Zwischenprodukte und Fertigprodukte mit einer Tanküberfüllsicherung ausstatten. Darüber hinaus wurden die Betriebssicherheit durch die Überwachung des Feuerraumdrucks in den Prozessöfen erhöht und die Energieeffizienz der Wärmetauscher optimiert.
Leitender Ingenieur für Mess- und Regeltechnik / Große US-amerikanische Raffinerie
Kunde
Ein großes Öl- und Gasunternehmen in den Vereinigten Staaten.
Anwendung
Tanküberfüllsicherung von Tanks, Überwachung der Energieeffizienz von Wärmetauschern, Überwachung der Zugverhältnisse im Feuerraum von Prozessöfen.
Herausforderung
Eine große Raffinerie in den USA nimmt Rohöl von Schiffen entgegen und lagert es in Rohöltanks im Tanklager auf der Südseite des Raffineriegeländes. Um Kosten zu sparen, werden diese Schiffe so schnell und effizient wie möglich entladen. Da dabei große Mengen Rohöl umgeschlagen werden, sind präzise Messungen und zuverlässige Steuerungs- und Regelungsfunktionen für sichere und effiziente Betriebsabläufe entscheidend.
Die Rohöllagertanks waren mit einem primären Füllstandsmesssystem ausgestattet, das gelegentlich ausfiel. Der Verlust von Rohöl war im Vergleich zu den Kosten für die Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen gering. Die Beseitigung eines einzelnen Tanküberlaufs kostete das Unternehmen 1 Million USD. Die Verkabelung eines redundanten Systems wäre zu kostspielig gewesen, da sich das Tanklager über eine Fläche von mehreren Quadratkilometern erstreckt. Als das Tankfüllstandsmesssystem zum zweiten Mal ausfiel, bestand der Betriebsleiter auf der sofortigen Installation eines unabhängigen sekundären Messsystems. Eine erneute Tanküberfüllung sollte unter allen Umständen vermieden werden.
Weitere Herausforderungen für die Anlage waren Berechnungen der Energieeffizienz von Wärmetauschern und die Überwachung der Zugverhältnisse im Feuerraum von Prozessöfen. Da es sich um eine ältere Raffinerie mit dicht verlegten Rohrleitungen sowie Tanks, Behältern und anderen Einbauten im Bereich der Vorwärmer handelt, ist die Verkabelung an manchen Stellen sehr aufwendig und kostspielig. Um die Effizienz der Vorwärmer zu steigern und den Energieverbrauch zu senken, benötigte der Kunde eine zuverlässigere Messlösung, da punktuelle Temperaturmessungen mit einem Infrarotthermometer dafür nicht ausreichten. Darüber hinaus wollte der Kunde durch die Messung des Feuerraumdrucks in den Prozessöfen eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung implementieren und sicherstellen, dass keine gesundheitsschädlichen Gase austreten. Da sich die Tanklager über ein weitläufiges Gelände erstrecken, kam eine kabelgebundene Lösung aus Kostengründen nicht infrage.
Aufgrund der komplexen Anlageninfrastruktur im Bereich der Vorwärmer wäre die Verkabelung schwierig und kostspielig gewesen. Die einzige Alternative für den Kunden waren regelmäßige Kontrollgänge in der Anlage, bei denen die Messwerte manuell erfasst wurden. Um die Betriebssicherheit zu erhöhen und die Effizienz zu optimieren, strebte die Raffinerie eine Automatisierung an.
Lösung
Um ein schnelle und wirtschaftliche Tanküberfüllsicherung für die Tanks zu realisieren, begann ein leitender Ingenieur für Mess- und Regeltechnik der Raffinerie, die Möglichkeiten der Wireless-Technologie zu erkunden. Zu diesem Zeitpunkt hielt die Wireless-Technologie gerade erst Einzug in den Markt. Eine der Technologien erforderte eine direkte Sichtverbindung und stieß in dicht bebauten Anlagenbereichen an ihre Grenzen. Die andere Technologie, ein selbstorganisierendes Mesh-Netzwerk, versprach dagegen einen dreidimensionalen Einsatz der Wireless-Technologie.
Nach sorgfältiger Prüfung beider Systeme entschied sich der Kunde für das selbstorganisierende Smart Wireless-Netzwerk von Emerson. An jedem Rohöltank mit Schwimmdach wurde ein Verdrängerschalter für hohen Füllstand angebracht und mit einem Rosemount 702 Wireless Discrete-Messumformer verbunden. Die Wireless-Messumformer übertragen ihre erfassten Daten an ein Smart Wireless Gateway, das im östlichen Teil des südlichen Tanklagerbereichs installiert ist, in dem sich die Rohöltanks befinden. Die Wireless-Messstellen ließen sich problemlos über eine vorhandene Modbus-Schnittstelle in ein Prozessleitsystem aus den 1980er-Jahren integrieren, sodass keine zusätzlichen E/A-Kanäle des älteren Leitsystems benötigt wurden. „Eine kabelgebundene Lösung hätte hohe Kosten verursacht und zusätzliche Ein- und Ausgänge in unserem Prozessleitsystem erforderlich gemacht“, so der leitende Ingenieur für Mess- und Regeltechnik. „Wir haben den Schritt gewagt und uns für das Wireless-Mesh-Netzwerk von Emerson entschieden – mit ausgezeichneten Ergebnissen.“
Tatsächlich ist es in der Raffinerie seit der Installation des Wireless-Netzwerks und der Füllstandsgrenzschalter zu keiner Tanküberfüllung mehr gekommen. Dank der im Minutentakt aktualisierten Wireless-Messwerte werden die Bediener frühzeitig gewarnt, wenn die primäre Füllstandsmessung ausfällt und ein hoher Füllstand erreicht wird. Dadurch bleibt dem Bedienpersonal genügend Zeit, die Befüllung des Tanks entweder zu stoppen oder den Rohölstrom in einen anderen Lagertank umzuleiten. „Wir überwachen sowohl die Füllstandsmesswerte als auch die verbleibende Batterielebensdauer der Wireless-Messumformervon der Leitwarte aus“, erklärte der Kunde.“ „Wir wissen, wann uns noch etwa zwei Wochen Zeit bleiben, um die Batterien auszutauschen.“
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der zusätzlichen Füllstandsüberwachung der Rohöltanks entschied sich die Raffinerie, auch sämtliche 30 Produktlagertanks im östlichen Anlagenbereich in das Wireless-Netzwerk einzubinden. „Ist das Gateway erst einmal installiert, können zusätzliche Messstellen ganz einfach integriert werden“, so der Ingenieur. „Wir haben 30 zusätzliche Verdränger-Füllstandsschalter sowie Rosemount Wireless 702 Discrete-Messumformer installiert und in das bestehende Netzwerk eingebunden.“ „Die Schnittstelle zu unserem älteren Prozessleitsystem war bereits vorhanden.“
Obwohl es bei den Produktlagertanks bislang keine Probleme mit Überfüllungen gegeben hatte, wollte der Kunde vorbeugende Maßnahmen ergreifen, um solche Vorfälle auch künftig zu verhindern. Ein weiterer Beweggrund war die Vorbereitung auf strengere gesetzliche Anforderungen an die Überfüllsicherung von Tanks, die in einigen US-Bundesstaaten wie Kalifornien bereits eingeführt worden waren. Dank der relativ niedrigen Installationskosten der Wireless-Messstellen war die Entscheidung schnell getroffen.
Nachdem die Arbeiten im östlichen Tanklagerbereich abgeschlossen waren, wurde die Wireless-Infrastruktur um zwei weitere Netzwerke in anderen Tanklagerbereichen erweitert. Fünfundzwanzig Produktlagertanks im ersten und drei im zweiten Tanklagerbereich, die beide noch weiter von der Leitwarte entfernt liegen, wurden mit demselben unabhängigen, sekundären Wireless-Füllstandsmesssystem ausgestattet, um zusätzlich gegen Tanküberfüllungen abgesichert zu sein. In jedem Tanklagerbereich wurde ein eigenes Gateway installiert. Eines der Gateways wurde über eine Modbus-Schnittstelle in das ältere Prozessleitsystem integriert, während das andere über Modbus an das Prozessleitsystem der nächsten Generation desselben Herstellers angebunden wurde.
Nach dem erfolgreichen Einsatz der Wireless-Technologie in den Tanklagern plante die Raffinerie eine zusätzliche Überwachung des Feuerraumzugs an zwei Prozessöfen, um die Betriebssicherheit weiter zu erhöhen. Um sicherzustellen, dass die Prozessöfen innerhalb der vorgegebenen Betriebsgrenzen betrieben werden, wurden zwei Rosemount 3051S Wireless-Druckmessumformer (mit einer Aktualisierungsrate von 4 Sekunden) im Zugsystem der Prozessöfen installiert, um Druckabfälle frühzeitig erkennen zu können. Diese Druckmessumformer kommunizieren mit einem vierten Gateway in diesem Bereich der Raffinerie und ließen sich problemlos über die vorhandene Modbus-E/A-Schnittstelle in das Prozessleitsystem eines anderen Herstellers integrieren. Dank offener Standards kann das Wireless-Netzwerk von Emerson problemlos in mehrere Hostsysteme eingebunden werden.
Das jüngste Projekt umfasste die Installation eines fünften Gateways im Bereich der Rohölvorwärmung. In der Raffinerie kam es aufgrund der Alterung und Beschädigung der Verkabelung von Thermoelementen und Widerstandsthermometern immer wieder zu unzuverlässigen Temperaturmessungen an den Wärmetauschern. Aufgrund der hohen Anlagendichte kamen keine Wireless-Technologien infrage, die eine direkte Sichtverbindung erforderten. Das Bedienpersonal musste einmal monatlich punktuelle Temperaturmessungen mit einem Infrarotthermometer durchführen und die Messwerte manuell eingeben, damit die Wirkungsgrade der Wärmetauscher berechnet und Reinigungspläne erstellt werden konnten. Dies führte jedoch zu Effizienzverlusten, da die Temperaturabweichungen häufig bereits deutlich unter den optimalen Bereich gefallen waren, bevor die nächsten Messungen durchgeführt wurden.
An den Ein- und Auslässen mehrerer Wärmetauscher wurden zehn Rosemount 648 Wireless-Temperaturmessumformer mit einer Aktualisierungsrate von einer Minute installiert. Obwohl sich die Messstellen hinter dicht angeordneten Rohrleitungen, Behältern und Tanks befanden, bleibt das Mesh-Netzwerk dennoch stabil und gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit der Signalübertragung. Der Verfahrenstechnik stehen nun aktuelle, präzise Prozessdaten im Minutentakt statt wie bisher nur einmal monatlich zur Verfügung. Die deutlich umfangreichere Datenbasis mit 43.200 automatisch erfassten und aufgezeichneten Messwerten pro Monat statt eines einzigen manuell erfassten und dokumentierten Messwerts bietet der Verfahrenstechnik die Grundlage zur Optimierung der Energieeffizienz. Das Bedienpersonal erhält zudem rechtzeitig Meldungen, wenn eine Reinigung der Wärmetauscher erforderlich ist, um die thermische Effizienz der einzelnen Einheiten zu optimieren. Die Verbesserungen bei der Energienutzung haben die Verfahrenstechnik dazu veranlasst, die Installation von drei weiteren Wireless-Temperaturmessumformern anzufordern.
„Als Endergebnis hat die Raffinerie Tanküberläufe aufgrund von Füllstandsmessfehlern an den Rohöltanks eliminiert, eine Überfüllsicherung für alle Lagertanks für Rohöl, Zwischenprodukte und Fertigprodukte eingeführt, die Betriebssicherheit durch Messung des Unterdrucks an den Feuerräumen der Prozessöfen verbessert und die Energieeffizienz der Wärmetauscher verbessert“, so der Kunde abschließend. Die Raffinerie baut ihre Wireless-Mesh-Netzwerke kontinuierlich weiter aus, und andere Unternehmen desselben Konzerns folgen diesem Beispiel.