Emerson automatizará el proyecto de compresión de Shah Deniz operado por BP
Construcción de la plataforma de compresión de Shah Deniz, cuya finalización está prevista para 2029. Crédito de la imagen: BP Imagen de alta resolución
Los sistemas integrados de seguridad y control respaldarán las operaciones remotas, lo que mejorará la seguridad, la fiabilidad y la producción en una plataforma en alta mar normalmente desatendida
- BP amplía su colaboración con Emerson para maximizar la recuperación de gas y la eficiencia del procesamiento.
- Los sistemas integrados de control y seguridad proporcionan control de procesos, parada de seguridad, detección de incendios y de gases, y gestión de la energía.
- La experiencia de Emerson en la entrega de valor a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos reduce la complejidad, el coste y el riesgo de los proyectos globales.
ST. LOUIS (13 de agosto de 2026) – BP dio a Emerson (NYSE: EMR), líder mundial en automatización, un contrato multimillonario para el suministro de tecnologías de automatización destinadas al proyecto de compresión de Shah Deniz, situado en las costas de Azerbaiyán.
Esto se basa en una colaboración de larga duración entre ambas empresas, ya que Emerson anteriormente se desempeñó como contratista principal de sistemas de automatización en los desarrollos de la etapa 2 de Azeri Central East y Shah Deniz. Según el contrato nuevo, Emerson proporcionará sistemas integrados de control y seguridad para mejorar la producción, la seguridad y la fiabilidad de la nueva plataforma de compresión en alta mar.
El proyecto de compresión Shah Deniz de $2,9 mil millones, que incluye una plataforma de producción en alta mar alimentada eléctricamente y normalmente desatendida, representa la siguiente etapa en el desarrollo del campo Shah Deniz en el mar Caspio. Diseñada para acceder a reservas de gas a baja presión y maximizar la recuperación general, la plataforma estará equipada con cuatro compresores de 11 MW y servirá como hub central de compresión del gas de las plataformas Shah Deniz Alpha y Bravo. La instalación operará de forma remota desde la terminal terrestre de BP en Sangachal, situada a 55 km al sur de Bakú.
La solución integrada de Emerson incluye su sistema de control distribuido DeltaV™ y el sistema instrumentado de seguridad DeltaV, que proporcionan control de procesos, apagado de seguridad, detección de incendios y gases, y gestión de energía. Juntos, estos sistemas ofrecen visibilidad y control en tiempo real de las operaciones críticas de forma remota, lo que ayuda a reducir los costes operativos, al tiempo que mejora la eficiencia, la seguridad y la disponibilidad de la plataforma.
A diferencia de los enfoques centrados únicamente en los costes de capital iniciales, Emerson optimiza todo el ciclo de vida del proyecto al mejorar la previsibilidad del cronograma, reducir el coste y la complejidad, y adaptarse al cambio cuando más importa. Los servicios de ingeniería en la nube y la tecnología de gemelo digital reúnen las pruebas virtuales, la integración del sistema y la capacitación del operador en un flujo de trabajo conectado.
"Emerson ha sido el contratista principal de sistemas de automatización para el desarrollo de Shah Deniz durante más de una década, lo que demuestra que nuestro modelo comprobado de ejecución integral funciona mucho más allá de la construcción inicial", dijo Ram Krishnan, director de operaciones de Emerson. "Nos complace continuar nuestra colaboración con BP e implementar sistemas avanzados que permiten operaciones remotas y amplían significativamente el perfil de producción de Shah Deniz".
Se espera que el proyecto permita aproximadamente 50 000 millones de metros cúbicos de gas adicional y alrededor de 25 millones de barriles de producción y exportación de condensado. La construcción está programada para completarse en 2029 y se espera la primera compresión de gas de la plataforma Shah Deniz Alpha en 2029 y de la plataforma Shah Deniz Bravo en 2030.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a lacomunidad de Emerson Exchange 365
- Visite la página de software industrial de Emerson en LinkedIn
- Visite la página de la plataforma de automatización DeltaV de Emerson en LinkedIn
- Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.