advance-automation-power-industry-optimized
Transformation numérique

Données illimitées, puissance illimitée des opérations 

Pourquoi l’automatisation centrée sur les données est importante pour les réseaux électriques modernes

Dans un contexte de transformation sans précédent du secteur mondial de l’électricité, les utilités sont confrontées à trois mandats urgents : la transition vers les énergies renouvelables, la modernisation des infrastructures vieillissantes et la poursuite de la fourniture d’une énergie abordable et fiable. 

L’architecture d’automatisation de nouvelle génération d’Emerson est spécialement conçue pour briser les silo de données et créer un environnement informatique industriel moderne et pérenne qui optimise les opérations de production d'électricité, de stockage et de distribution. Sa Plate-forme d’automatisation Ovation 4.0, une architecture définie par logiciel conçue pour unifier les données de fiabilité, de sécurité, de production et de développement durable – du terrain intelligent à la périphérie jusqu’à l’entreprise. Cette intégration permet aux services publics d’optimiser leurs opérations et de s’adapter en toute confiance aux évolutions rapides du marché.

 

Un pas vers l’Edge

Le passage vers davantage de ressources énergétiques distribuées (DER) est à l’origine de certains des changements les plus importants dans l’industrie de l’énergie. Ces ressources comprennent les centrales à cycle combiné, les parcs éoliens, les installations hydrauliques, les panneaux solaires, le stockage de batteries, les micro-réseaux et les stations de recharge pour véhicules électriques. Les utilités disposant de cette gamme d’alimentation complexe peuvent s’appuyer sur l’écosystème en périphérie de réseau d’Ovation 4.0 pour gérer le débit d'énergie bidirectionnel en temps réel et fournir des données distribuées sur l’ensemble de leur réseau.

De plus, les contrôleurs de périphérie de réseau fournissent une vue plus détaillée du réseau grâce à des environnements informatiques localisés à grande vitesse sur les RED, mettant en toute sécurité des données riches à la disposition des opérateurs pour améliorer la gestion de la charge et de la demande.

 

Capacités déportées accrues 

Face aux départs en retraite massifs et aux pénuries de main-d’œuvre, les entreprises comptent de plus en plus sur les centres opérationnels à distance pour centraliser les connaissances et tirer parti des économies d’échelle. Les opérations centralisées permettent aux services publics et aux entreprises productrices de faire plus avec moins, améliorant ainsi la flexibilité opérationnelle et réduisant les coûts. Par exemple, les experts peuvent analyser les données pour déterminer les effets à long terme de l’exploitation et de la dégradation des équipements, pour un seul équipement ou à l’échelle d’une flotte, afin de prédire et d’atténuer les défaillances bien avant qu’elles ne deviennent des dommages coûteux.  

La surveillance à distance est d’autant plus essentielle pour les générateurs d’énergie renouvelable et les sites de stockage dans des batteries actuels, qui nécessitent généralement une intervention très limitée de l’opérateur et ont tendance à être réparties sur de vastes zones. Les équipes peuvent surveiller ces operations à partir d’un site central, puis envoyer du personnel si nécessaire.

Emerson s’appuie sur des décennies d’expérience dans la production d’électricité pour développer un ensemble complet de technologies avancées de reconnaissance des formes et d’apprentissage automatique pour la surveillance et le contrôle à distance. Notre nouveau logiciel d’analyse et système intelligent Ovation tirent parti des logiciels et des moteurs d’apprentissage automatique Mtell® d’AspenTech pour apprendre automatiquement le fonctionnement normal et anormal des équipements afin d’améliorer continuellement la maintenance prédictive.

 

IA industrielle : des opérations réactives aux opérations prédictives

Les défis actuels en matière d’électricité exigent davantage de stratégies prédictives que réactives, et c’est là que les analyses avancées jouent un rôle crucial. L’environnement informatique moderne et évolutif de la plate-forme d’automatisation Ovation 4.0 permettra à Emerson d’offrir une IA générative transformatrice (GenAI) capable de gérer en toute confiance des ensembles de données vastes et complexes et d’exploiter la puissance des analyses avancées pour éclairer la prise de décisions, responsabiliser le personnel et optimiser les opérations.

Emerson se réjouit des capacités émergentes de GenAI et de sa capacité à permettre au personnel du futur de prendre des décisions plus rapides, plus sûres et plus efficaces dans l’ensemble de ses opérations. L’IA est prête à jeter les bases d’un grand nombre d’innovations qui se profilent à l’horizon dans le domaine des logiciels industriels, notamment : 

  • Les opérations à distance: dans des centres de contrôle centralisés surveillant plusieurs équipements, l’IA travaillera aux côtés des opérateurs en tant que surveillants autonomes qui fournissent des prescriptions pour aider au traitement de l’information et à la prise de décision.
  • Un fonctionnement continu et fiable : les assistants GenAI prévoiront les besoins de maintenance, aidant ainsi les équipes des opérations à atténuer l’impact des problèmes courants de fiabilité tels que les capteurs défectueux, l’usure mécanique, les fluctuations de température et les écarts de pression. Par ailleurs, la simulation en temps réel de jumeaux numériques, associée à des modèles IA basés sur l'historique opérationnel et de maintenance spécifique à l'usine, aidera à détecter les anomalies et à comprendre les dérives de procédé.  
  • L’optimisation du réseau :  facilitée par la maintenance prédictive assistée par l’IA, les plate-formes de contrôle offriront une connaissance avancée de la situation pour améliorer la prise de décision des opérateurs depuis la production d’électricité jusqu’à la livraison, se traduisant par une stabilité accrue du réseau.  
  • Sécurité;– Des modèles d’IA robustes seront utilisés pour renforcer la cybersécurité, en améliorant la détection des menaces, l’automatisation des réponses, la gestion des vulnérabilités et les protocoles de sécurité dans leur ensemble. 

Dans l’environnement actuel, libérer et démocratiser les données de manière efficace dans l’ensemble des fonctions est essentiel pour améliorer l’efficacité opérationnelle, améliorer la fiabilité et la résilience du réseau, atteindre les objectifs de décarbonisation et exploiter les nouvelles technologies comme l’IA. Les opportunités d’une meilleure gestion des données ainsi que les effets qu’elle peut engendrer, sont illimités.

Alors que le secteur évolue vers un avenir numérique, nous sommes fiers d’ouvrir la voie en rencontrant les clients là où ils se trouvent et en créant des programmes de modernisation qui n’ont pas besoin de remplacement intégral. Là où les clients sont prêts, nous sommes là pour simplifier la modernisation grâce à une voie d’accès à l’architecture ouverte vers des systèmes de contrôle plus efficaces qui mettent les données en œuvre.