Les améliorations intégrées au logiciel de simulation d’Emerson posent les bases pour la gestion des changements tout au long du cycle de vie
Emerson annonce le lancement de la version 6 de son logiciel de simulation dynamique DeltaV™ Mimic, optimisée pour éliminer les silos de données et renforcer les performances ainsi que la collaboration au sein des entreprises. Image haute résolution
Les nouvelles fonctionnalités de DeltaV Mimic favorisent une collaboration accrue à l’échelle de l’entreprise, améliorant ainsi les performances commerciales
AUSTIN, Texas (8 avril 2025) – Emerson, leader des technologies industrielles et des solutions d’automatisation avancées, a annoncé le lancement de la version 6.LTS de son Logiciel de simulation dynamique DeltaV™ Mimic. Cette nouvelle version améliore la performance et la collaboration au sein des entreprises en supprimant les silos de données qui limitent la visibilité des opérateurs. Elle propose également des outils pour développer des jumeaux numériques, offrant une valeur ajoutée bien au-delà de la phase de réalisation des projets.
Les équipes en charge des projets d’investissement savent depuis longtemps que les logiciels de simulation permettent un retour sur investissement (ROI) rapide dès la phase de réalisation des projets. Investir dans la simulation se révèle souvent rentable bien avant l’achèvement d’un projet, en raison de son utilisation comme outil de conception technique, de test des systèmes d’automatisation et de formation des opérateurs. Cependant, les équipes visionnaires augmentent davantage le retour sur investissement (ROI) tout au long du cycle de vie de leurs technologies de simulation en les maintenant continuellement après la réalisation du projet, les transformant en solutions collaboratives de flux de travail et de gestion des modifications. La nouvelle version 6.LTS de DeltaV Mimic met l’accent sur la connectivité d’entreprise et introduit une stratégie parallèle de gestion du cycle de vie à long terme (LTS) pour le système numérique de contrôle-commande DeltaV (SNCC) et DeltaV Mimic. Elle propose également une configuration de modèles simplifiée et une prise en charge des contrôleurs virtuels, facilitant ainsi la simulation de procédés à grande échelle. Ces améliorations permettent aux entreprises d’atteindre plus facilement leur objectif de mise en œuvre de ces solutions de simulation globales.
« La simulation de jumeau numérique est désormais bien plus qu’un simple atout ponctuel pour assurer le succès d’un projet ; elle est devenue un outil complet favorisant une collaboration continue entre l’ingénierie des procédés et de l’automatisation, la gestion de l’usine, la formation, les opérations, la maintenance, et bien plus encore », a déclaré Dustin Beebe, vice-président des services de performance pour la division des systèmes et solutions de procédés d’Emerson. « La version 6.LTS de DeltaV Mimic est conçue pour faciliter cette transition en intégrant la vision Boundless Automation d’Emerson, qui vise à une mobilité transparente des données. Cette approche permet de supprimer les silos des systèmes de simulation déconnectés au niveau de l’usine et d’acheminer les données vers l’entreprise, où elles peuvent être exploitées par des équipes interfonctionnelles pour une amélioration continue. »
La nouvelle fonctionnalité d’entreprise de Mimic Train permet d’éliminer les silos de données en transférant les données de formation depuis l’usine jusqu’à l’entreprise, où les organisations peuvent les intégrer dans des systèmes d’apprentissage standard. En disposant de données complètes, les entreprises peuvent améliorer la tenue de leurs dossiers, garantissant ainsi que les exigences de formation répondent aux normes organisationnelles. Les équipes d’entreprise pourront aussi croiser les données opérationnelles avec l’historique de formation pour analyser l’impact des différences de formation sur les écarts de performance.
La version 6.LTS de DeltaV Mimic renforcera également son évolutivité. Les options de licence par abonnement proposées via l’expérience numérique Guardian™ d’Emerson simplifient la gestion et l’optimisation des licences au sein des infrastructures d’entreprise. Par ailleurs, Emerson a étendu la compatibilité de son SNCC DeltaV en intégrant des contrôleurs virtuels, augmentant ainsi la capacité de prise en charge des nœuds par un facteur de près de 10. Cette amélioration permet aux utilisateurs de développer des simulations plus complexes dans une seule instance logicielle, facilitant ainsi l’évolution des opérations à mesure de leur croissance.
La fonction de réglage du débit DeltaV Mimic est désormais un outil destiné aux utilisateurs, leur offrant la possibilité d’adapter les modèles à leurs variables de procédé spécifiques, comme le débit et la température. En disposant de la capacité de régler intégralement les modèles en interne, les équipes pourront réduire le temps nécessaire pour aligner ces modèles sur les performances réelles des procédés en usine.
Toutes les nouvelles fonctionnalités de DeltaV Mimic s’inscrivent dans le cadre d’une transition vers une stratégie logicielle de support à long terme (LTS). Cette approche aligne plus étroitement les logiciels DeltaV SNCC et Mimic, garantissant que les modifications apportées à l’une ou l’autre des plate-formes se reflètent dans les deux. Cela permet aux utilisateurs de mettre à jour et de maintenir plus facilement leurs solutions DeltaV dans le cadre d’une plate-forme d’exploitation d’entreprise plus large.
La version 6.LTS de DeltaV Mimic sera présentée lors de l’Emerson Exchange 2025, qui se tiendra du 19 au 22 mai à San Antonio, Texas.
Presse :
- Contacts :Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires:
- Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
- Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Emerson.com.