Emerson amplía la cartera de IA de Ovation con nuevos agentes inteligentes

Opened ingredient

Diseñados para integrarse perfectamente con la versión 4.0 de la plataforma de automatización Ovation™, los nuevos agentes de IA de Ovation están integrados en los flujos de trabajo operativos nativos y en las herramientas del operador, lo que elimina la necesidad de alternar entre sistemas una tarea que consume mucho tiempo Imagen de alta resolución

Los nuevos agentes de IA de Ovation permiten a los operadores resolver problemas complejos en una fracción del tiempo para operaciones de planta más rápidas e inteligentes
  • Los nuevos agentes de IA de Ovation incluyen Sequence Assistant Agent, Alarm Insight Agent, Predictive Maintenance Agent, Root Cause Agent y Loop Performance Monitor Agent.
  • Diseñados para integrarse a la perfección con la plataforma de automatización Ovation 4.0, los nuevos agentes de IA de Ovation están integrados en los flujos de trabajo operativos nativos y en las herramientas del operador, lo que elimina la necesidad de alternar entre sistemas, una tarea que consume mucho tiempo.
  • Las recomendaciones contextuales se entregan directamente en los flujos de trabajo de mantenimiento, alarma y control del operador, lo que reemplaza el análisis independiente o la correlación manual de datos que permite una acción más rápida y en el momento preciso.
  • Los agentes de IA comprimen el tiempo de diagnóstico y análisis de horas o días a minutos, abordando los desafíos de la industria, incluidas las transiciones de la fuerza laboral, el aumento de la complejidad operativa y la sobrecarga de información del operador.
  • El diseño con intervención humana garantiza que los operadores mantengan siempre el control; los agentes de IA operan de manera proactiva en segundo plano, al analizar las condiciones de la planta y recomendar optimizaciones.

PITTSBURGH (27 de julio de 2026) – Emerson (EMR en la Bolsa de Nueva York), líder mundial en automatización, presentó hoy los nuevos agentes de IA de Ovation™ para las industrias de energía y agua, lo que ha ampliado las capacidades de la IA de la versión 4.0 de la plataforma de automatización Ovation. Los cinco nuevos agentes: Sequence Assistant Agent, Alarm Insight Agent, Predictive Maintenance Agent, Root Cause Agent y Loop Performance Monitor Agent, capacitarán al personal de la planta con conocimientos críticos mediante la monitorización, el análisis y la recomendación continua de acciones en las operaciones críticas de la planta.

Esta expansión se basa en el éxito de Ovation Virtual Advisor y proporciona nuevas capacidades a la creciente cartera de soluciones de IA de Ovation para la industria de energía y agua, transformando la forma en que los operadores toman decisiones. Mientras que el Ovation Virtual Advisor proporciona información en tiempo real basada en la IA mediante la interacción en lenguaje natural, los nuevos agentes de IA están sincronizados con el tiempo del sistema Ovation 4.0 y trabajan de forma autónoma en segundo plano, supervisando continuamente las condiciones de la planta y del equipo y recomendando optimizaciones.

"Los agentes de IA de Ovation suponen un cambio importante en nuestra cartera de IA, lo que representa un avance significativo en la forma en que ayudamos a nuestros clientes a crear operaciones más inteligentes, eficientes y resilientes”," dijo Bob Yeager, presidente de la unidad de soluciones de energía y agua de Emerson “Los agentes habilitados por IA manejan análisis de datos complejos y el reconocimiento de patrones para monitorizar la condición de los activos, ejecutar simulaciones, prever fallos y priorizar intervenciones. Estas poderosas herramientas permiten a los operadores pasar de una planificación reactiva a una proactiva, sin interrumpir los flujos de trabajo diarios”.

Los agentes de IA de Ovation se implementarán en fases, con lo siguiente incluido en la primera etapa:

  • Sequence Assistant Agent: Proporciona orientación basada en IA para herramientas de lógica de control basadas en funciones de secuencia mediante la generación de avisos contextuales a partir de desviaciones en tiempo real y fallos históricos. Durante el arranque de una turbina de vapor, por ejemplo, el agente puede identificar por qué se ha detenido una secuencia y alertar a un operador con la acción correctiva recomendada, lo que resuelve problemas en segundos que tradicionalmente podrían llevar horas de investigación manual.

  • Alarm Insight Agent: Prioriza y resume el contexto de la alarma durante el flujo de alarmas, lo que ayuda a los operadores a concentrarse en las alarmas más críticas y las acciones recomendadas en lugar de sentirse abrumados por cientos de alertas simultáneamente.

  • Predictive Maintenance Agent: Actúa como un sistema de alerta temprana para equipos de planta críticos que detecta degradaciones, prioriza el mantenimiento y ayuda a prevenir fallos no planificados.

  • Root Cause Agent: Realiza un análisis de la causa principal en tiempo real que va más allá del propio sistema de control y analiza el proceso en funcionamiento de la planta. Al correlacionar alarmas, disparos y condiciones de los equipos en tiempo real, el agente identifica las causas principales de los problemas de los activos críticos, lo que permite a los equipos de mantenimiento pasar de acciones reactivas a proactivas.

  • Loop Performance Monitor Agent: Analiza continuamente el desempeño del lazo de control para identificar los lazos de bajo desempeño, incluso para problemas como oscilación, banda muerta y afinación deficiente, y genera recomendaciones respaldadas por evidencia para su revisión por parte del personal de ingeniería.

Impacto en el mundo real y arquitectura integrada

A diferencia de las interfaces estilo chatbot o las capas de análisis externas, los nuevos agentes de IA de Emerson están diseñados para integrarse perfectamente con la plataforma de automatización Ovation 4.0  gobernada dentro de la plataforma y respaldada por décadas de experiencia en la industria de energía y agua. Construidos con un diseño humano, los agentes operan de manera proactiva, se ejecutan en segundo plano y alertan a los operadores de problemas, tomando medidas con aprobación humana. Cada recomendación fluye a través de operadores humanos que mantienen el control total.

Las primeras implementaciones demuestran un impacto medible. En un escenario, el Sequence Assistant Agent identificó una condición permisiva fallida en segundos, un diagnóstico que antes habría requerido horas de investigación manual mediante diagramas lógicos y valores puntuales. En otra importante empresa de servicios, el agente de mantenimiento predictivo detectó anomalías sutiles en los equipos antes de que se volvieran críticas, lo que evitó costosas paradas imprevistas.

Alineación estratégica con operaciones habilitadas por IA

Los cinco nuevos agentes de IA de Ovation se lanzarán este otoño, lo que permitirá a los clientes comenzar a implementar agentes individuales adaptados a sus prioridades operativas y ampliar su cartera con el tiempo a medida que evolucionen las necesidades. El plan más amplio incluye 28 agentes adicionales planificados que abarcan operaciones, mantenimiento, optimización, instrumentación y control, gestión y funciones multidominio. Emerson también exhibirá el Ovation AI Agent Builder en la Conferencia del Grupo de Usuarios de Ovation de este año y, de este modo, demostrará cómo ayudará a los usuarios a diseñar, implementar y personalizar agentes únicos específicos para sus operaciones, al crear una vía dinámica y escalable para la optimización impulsada por IA.

Los agentes de IA de Ovation forman parte del compromiso continuo de Emerson con la innovación, al presentar nuevas capacidades que ofrecen información basada en IA para ayudar a los clientes a mejorar la toma de decisiones y crear valor empresarial. 

Medios de comunicación:

Recursos adicionales: 


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es líder mundial en automatización que ofrece soluciones para los desafíos tecnológicos más exigentes. Con sede en St. Louis, Missouri, Emerson está diseñando el futuro autónomo, lo que permite a los clientes optimizar las operaciones y acelerar la innovación. Para obtener más información, visite Emerson.com.