Quelles sont les solutions durables de régulation de la pression disponibles aujourd’hui ?
Le développement durable est devenu une composante essentielle des discussions sur la sécurité énergétique et la réalisation de la croissance économique. Avec l’objectif de zéro émissions nettes d’ici 2050, de nombreux pays ont introduit des législations et des subventions, ainsi que des investissements publics et privés pour encourager l’utilisation des énergies renouvelables au lieu des combustibles fossiles traditionnels.
Emerson propose un portefeuille complet de solutions répondant aux défis actuels de réduction des émissions par la production d’hydrogène, la maintenance, le mélange de l’hydrogène et les énergies renouvelables dans les conduites de gaz naturel.
Bien qu’il n’existe pas de méthode unique pour parvenir à la décarbonisation, l’expression familière « transition énergétique » reconnaît que les progrès reposent sur des solutions évolutives, adaptées tant aux enjeux actuels qu’aux besoins futurs.
Vidéos sur les solutions durables de régulation de pression

Driving Sustainability: Our Journey with Hydrogen-Ready Solutions
Driving Sustainability: Our Journey with Hydrogen-Ready Solutions
Shaping the Future: Hydrogen Testing Facility in El Campo, Texas
Solutions appliquées : mélange du GNR et de l’hydrogène
Solutions éprouvées pour le GNR et l’hydrogène
Solutions de mesure et de régulation du gaz Tartarini d’Emerson
Questions fréquemment posées : mélange de gaz naturel renouvelable et d’hydrogène
« Renouvelable » décrit une source d’énergie qui peut être réapprovisionnée au rythme de son utilisation par les cycles écologiques naturels. Des sources telles que le vent, la lumière du soleil et l’eau existent naturellement, sont présentes en quantités illimitée et peuvent être réutilisées. Le gaz naturel est un combustible fossile qui se forme sous la surface de la terre à partir de matières organiques décomposées sur des millions d’années et est considéré comme non renouvelable.
Désigné par divers noms tels que le gaz de compost, le gaz des marais et le méthane, le biogaz est naturellement produit à partir de la décomposition de déchets organiques. Il s’agit d’un mélange de gaz, principalement de méthane, de dioxyde de carbone, de sulfure d’hydrogène et de siloxanes. Lorsque des matières organiques telles que le fumier animal, les déchets alimentaires, les eaux usées et les eaux d’égout sont soumises à une digestion anaérobie (sans air), elles sont dégradées par des micro-organismes par fermentation pour libérer du biogaz. En raison de sa forte teneur en méthane, le biogaz est inflammable et peut être purifié davantage pour produire du biométhane ou du gaz naturel renouvelable.
Déchets organiques présents dans les décharges (restes alimentaires, papier, déchets verts etc.) produisent un mélange de gaz au cours de leur décomposition. Le méthane, le dioxyde de carbone et les composés organiques volatils présents dans le mélange migrent vers la surface à travers les espaces interstitiels, entraînant d’importants effets négatifs sur l’environnement. Le méthane a un effet de réchauffement de l’environnement de 28 à 36 fois supérieur à celui du CO2, ce qui a un impact plus important. Par conséquent, la capture de gaz de décharge fugitif pour le traiter, le purifier et le mettre à niveau de la qualité des gazoducs réduit les émissions et peut remplacer les combustibles fossiles à teneur élevée en carbone par des combustibles renouvelables à faible émission de carbone.
Le gaz naturel renouvelable (GNR) est un terme utilisé pour décrire le biogaz qui a été mis à niveau pour être utilisé à la place du gaz naturel conventionnel. Il est produit à partir de plusieurs sources, notamment des décharges, des fermes, des eaux usées et des déchets organiques municipaux. Le biogaz brut est capturé et purifié pour diverses utilisations finales : comme carburant de transport, dans les applications de chauffage, la production d’électricité et comme matière première pour les bioproduits. La capacité à mélanger le GNR dans l’infrastructure de gaz existante accélère la transition vers une alimentation en énergie neutre en carbone.
L’hydrogène est l’une des molécules les plus petites et a donc tendance à fuir plus que le gaz naturel. En fait, l’hydrogène peut fuir jusqu’à trois fois plus que le gaz naturel sur une base volumétrique en raison de sa faible masse volumique. Les molécules d’hydrogène peuvent également traverser directement les métaux et les élastomères. Le portefeuille en constante évolution d’Emerson comprend des skids de mélange d’hydrogène et des produits de régulation de la pression conçus pour répondre aux normes industrielles et testés pour garantir que le risque de fuite et de perméation est atténué.
Le gaz naturel renouvelable (GNR) est un terme utilisé pour décrire le biogaz qui a été mis à niveau pour être utilisé à la place du gaz naturel conventionnel. Il est produit à partir de plusieurs sources, notamment des décharges, des fermes, des eaux usées et des déchets organiques municipaux. Le biogaz brut est capturé et purifié pour diverses utilisations finales : comme carburant de transport, dans les applications de chauffage, la production d’électricité et comme matière première pour les bioproduits. La capacité à mélanger le GNR dans l’infrastructure de gaz existante accélère la transition vers une alimentation en énergie neutre en carbone.