Purgeurs de vapeur thermostatiques et à flotteur (purgeurs F&T)

Les purgeurs de vapeur F&T Yarway™ sont bien adaptés aux applications de procédé en raison de leur marge de réglage étendue.

Que sont les purgeurs à flotteur et les purgeurs thermostatiques ?

Les purgeurs à flotteur et thermostatiques (purgeurs F&T) sont compris dans la catégorie des purgeurs mécaniques car ils fonctionnent sur la base de la différence de masse volumique entre la vapeur et le condensat. Ces purgeurs F&T sont actionnés par une boule qui flotte sur le condensat. Lorsque le niveau de condensat monte, le flotteur ouvre la vanne et permet ainsi l’évacuation du condensat. Bien qu’il s’agisse d’un des plus anciens types de purgeurs de vapeur sur le marché, les purgeurs à flotteur sont encore largement utilisés.

Les purgeurs F&T consomment peu d’énergie, évacuent continuellement le condensat à proximité de la courbe de saturation et peuvent fonctionner avec une contre-pression élevée. Les purgeurs à flotteur réagissent très bien aux changements de charge de condensat et aux variations de pression ; l’élément thermostatique intégré évacuant efficacement l’air fait que les purgeurs de vapeur F&T sont le choix par excellence pour les applications de procédés.

Lors de la sélection d’un purgeur pour une application de procédé, une des limitations courantes à prendre en compte est le risque d’endommagement du flotteur par le gel lors des arrêts. Pour les applications d’égouttage, il est préférable d’utiliser d’autres technologies dont le mode de signalisation des défaillances prédominant est en position ouverte, ce qui permet d’éviter les dégâts dus aux coups de bélier dans les équipements de distribution. De même, pour les applications de chauffage, il est préférable d’utiliser des alternatives technologiques dont le mode de signalisation des défaillances prédominant est en position ouverte et permet de conserver la chaleur de l’équipement chauffé.

FAQ

Lorsque le purgeur est vide,, le poids du flotteur sphérique le referme. Lorsque le condensat pénètre dans le purgeur, le flotteur se lève et ouvre la vanne, permettant ainsi l’évacuation du condensat. Le flotteur est conçu de manière à fournir une force suffisante qui dépasse la pression différentielle dans la vanne. La configuration interne du flotteur et de la vanne fait que le niveau de condensat est toujours au-dessus de la vanne, créant ainsi un joint hydraulique continu sur son siège. Alors que la plupart des modèles utilisent un levier pivotant, des modèles de conception sans levier sont également disponibles.

Voir l’animation

Les purgeurs thermostatiques et à flotteur peuvent tomber en panne en position ouverte ou fermée. Ils ne se ferment pas si le flotteur est rompu par un coup de bélier et ne peut plus s’élever pour ouvrir la vanne. Ils ne s’ouvrent pas lorsque la vanne principale et son siège ou la vanne thermostatique de purge d’air et son siège sont usés ou érodés au point de laisser échapper de la vapeur.

Si le purgeur F&T est chaud : le purgeur étant conçu pour évacuer le condensat en continu, il est difficile de vérifier qu’il ne fuit pas de vapeur, à moins que la fuite ne soit très importante.

  1. Examinez le schéma d’évacuation du purgeur pour vérifier l’absence de fuite de vapeur.
  2. Si possible, évacuer le condensat par l’évent de purge du filtre situé devant le purgeur afin de déterminer si les vannes du purgeur et de la purge d’air peuvent se fermer hermétiquement en présence de vapeur sèche. Une fermeture étanche permet de vérifier que le purgeur est fonctionnel.

  Si le purgeur F&T est froid :

  1. Vérifiez que le système est sous pression.
  2. Ouvrir la vanne de purge du filtre pour la débarrasser des débris.
  3. Vérifier que la pression du système ne dépasse pas la pression nominale du purgeur de vapeur. Cela peut empêcher le flotteur de s’ouvrir.
  4. Fermer les vannes de blocage et démonter le purgeur de vapeur pour vérifier qu’il n’y a pas d’obstructions et que les pièces internes ne sont pas endommagées, en particulier la purge d’air thermostatique.