Welche nachhaltigen Lösungen für die Druckregelung gibt es heute?
Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der Diskussionen um die Energiesicherheit und die Sicherung des Wirtschaftswachstums. Aufgrund des Ziels, bis 2050 Nettoemissionen zu erzielen, haben viele Länder Rechtsvorschriften mit Subventionen sowie öffentliche und private Investitionen eingeführt, um die Nutzung erneuerbarer Energien anstelle der herkömmlichen fossilen Brennstoffe zu fördern.
Emerson verfügt über ein komplettes Lösungsportfolio, das die aktuellen Herausforderungen meistern, die Emissionen durch Produktion, Versorgung und das Mischen von Wasserstoff und erneuerbaren Energien in Erdgaspipelines reduzieren.
Es gibt zwar keinen einheitlichen Weg zur Dekarbonisierung, und der Begriff „Energiewende“ verdeutlicht, dass der Fortschritt Schritt für Schritt mit skalierbaren Lösungen erfolgt.
Videos zu nachhaltigen Lösungen für die Druckregelung

Driving Sustainability: Our Journey with Hydrogen-Ready Solutions
Driving Sustainability: Our Journey with Hydrogen-Ready Solutions
Shaping the Future: Hydrogen Testing Facility in El Campo, Texas
Angewandte Lösungen: RNG und Wasserstoffmischung
Bewährte RNG- und Wasserstofflösungen
Emersons Tartarini Lösungen zur Gasmessung und -regelung
Häufig gestellte Fragen zur Mischung von Erdgas mit Wasserstoff
Als „Erneuerbare Energien“ werden Energiequellen bezeichnet, die durch natürliche Umweltprozesse mit derselben Geschwindigkeit nachgefüllt werden können, in der sie verbraucht werden. Quellen wie Wind, Sonneneinstrahlung und Wasser treten natürlich auf, sind in unbegrenzten Mengen vorhanden und können wiederverwendet werden. Erdgas ist ein fossiler Brennstoff, der im Laufe von Jahrmillionen unter der Erdoberfläche aus zersetzten organischen Stoffen gebildet wird und als nicht erneuerbar gilt.
Biogas, das auch als Sumpfgas oder Grubengas bekannt ist, wird natürlich durch die Zersetzung von organischen Abfällen erzeugt. Es handelt sich hierbei um ein Gemisch aus Gasen, hauptsächlich Methan, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff und Siloxane. Bei der anaeroben („ohne Luft“) Vergärung werden organische Stoffe wie Tierdung, Lebensmittelabfälle, Abwasser und Schmutzwasser im Zuge der Fermentation durch Mikroorganismen aufgespalten, wobei Biogas freigesetzt wird. Aufgrund seines hohen Methangehalts ist Biogas entzündlich und kann durch weitere Reinigung zu Biomethan oder erneuerbarem Erdgas umgewandelt werden.
Organische Abfälle auf Mülldeponien (Lebensmittel, Papier, Gartenabfälle usw.) erzeugen bei ihrer Zersetzung ein Gasgemisch. Methan, Kohlendioxid und flüchtige organische Verbindungen im Gemisch wandern durch die Porenräume nach oben und haben erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt. Der Erwärmungseffekt von Methan ist 28- bis 36-fach so hoch wie der von CO2. Methan hat also deutliche schwerwiegendere Auswirkungen. Daher reduziert die Rückgewinnung von flüchtigem Deponiegas zur Verarbeitung, Reinigung und Aufbereitung auf Pipelinequalität Emissionen und kann zudem kohlenstoffreiche fossile Brennstoffe durch kohlenstoffarme erneuerbare Brennstoffe ersetzen.
Der Begriff erneuerbares Erdgas (Renewable Natural Gas, RNG) beschreibt Biogas, das für die Verwendung anstelle von herkömmlichem Erdgas aufbereitet wurde. Es wird aus verschiedenen Quellen hergestellt, darunter Mülldeponien, landwirtschaftliche Betriebe, Abwasser und kommunale organische Abfälle. Das Rohbiogas wird aufgefangen und gereinigt für eine Vielzahl von Endanwendungen: als Transportkraftstoff, in Heizungsanwendungen, zur Stromerzeugung und als Ausgangsstoff für Bioprodukte. Die Fähigkeit, RNG in die bestehende Gasinfrastruktur einzumischen, beschleunigt den Übergang zu einer CO2-neutralen Energieversorgung.
Wasserstoff ist eines der kleinsten Moleküle und neigt daher dazu, mehr als Erdgas zu entweichen. Tatsächlich kann Wasserstoff aufgrund seiner geringen Dichte volumenbezogen bis zu dreimal so viel entweichen wie Erdgas. Wasserstoffmoleküle können auch direkt durch Metalle und Elastomere permeieren. Emersons sich weiterentwickelndes Portfolio umfasst Wasserstoffmisch-Skids und Druckregelungsprodukte, die entwickelt wurden, um Industriestandards zu erfüllen, und getestet wurden, um sicherzustellen, dass das Risiko von Leckagen und Permeation minimiert wird.
Der Begriff erneuerbares Erdgas (Renewable Natural Gas, RNG) beschreibt Biogas, das für die Verwendung anstelle von herkömmlichem Erdgas aufbereitet wurde. Es wird aus verschiedenen Quellen hergestellt, darunter Mülldeponien, landwirtschaftliche Betriebe, Abwasser und kommunale organische Abfälle. Das Rohbiogas wird aufgefangen und gereinigt für eine Vielzahl von Endanwendungen: als Transportkraftstoff, in Heizungsanwendungen, zur Stromerzeugung und als Ausgangsstoff für Bioprodukte. Die Fähigkeit, RNG in die bestehende Gasinfrastruktur einzumischen, beschleunigt den Übergang zu einer CO2-neutralen Energieversorgung.