Was sind Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung?
Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung (F&T-Kondensatableiter) gehören zur Kategorie der mechanischen Ableiter, die mittels der Dichtedifferenz zwischen Dampf und Kondensat betrieben werden. Die F&T-Kondensatableiter werden über eine im Kondensat schwimmenden Kugel betätigt. Wenn der Kondensatpegel steigt, öffnet der Schwimmer das Ventil und das Kondensat entweicht. Obwohl dies eine der ältesten Arten von Kondensatableitern auf dem Markt ist, sind Ableiter mit Schwimmern nach wie vor weit verbreitet.
F&T-Kondensatableiter sind energieeffizient, entladen kontinuierlich Kondensat nahe der Sättigungskurve und können mit hohem Gegendruck betrieben werden. Ableiter mit Schwimmer reagieren sehr gut auf wechselnde Kondensatlasten und Druckschwankungen. Das eingebaute thermostatische Element entfernt die Luft effizient, weshalb F&T-Kondensatableiter bei Prozessanwendungen die erste Wahl sind.
Bei der Auswahl eines Kondensatableiters für eine Prozessanwendung muss allerdings berücksichtigen werden, dass Schwimmer durch Einfrieren während Abschaltungen beschädigt werden können. Für Tropfanwendungen werden alternative Technologien bevorzugt, deren vorherrschendes Alarmverhalten in offener Position auftritt, um eine Beschädigung durch Wasserschlag in Verteileranlagen zu verhindern. Ebenso werden bei Heizanwendungen alternative Technologien bevorzugt, deren vorherrschendes Alarmverhalten in offener Position auftritt, um sicherzustellen, dass das erhitzte Gerät warm bleibt.
Häufig gestellte Fragen
Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung können in geschlossener oder offener Position versagen. Sie schließen sich nicht, wenn der Schwimmer aufgrund eines Wasserschlags gebrochen ist und nicht mehr hochsteigen kann, um das Ventil zu öffnen. Sie öffnen sich nicht, wenn das Hauptventil und der Sitz oder das thermostatische Entlüftungsventil und der Sitz abgenutzt oder erodiert sind, sodass Dampf austritt.
Wenn der F&T-Kondensatableiter heiß ist: Da der Ableiter so ausgelegt ist, dass kontinuierlich Kondensat abfließt, kann nur schwer sichergestellt werden, dass es sich nicht um ein Dampfleck handelt – es sei denn, die Leckage ist sehr groß.
- Das Abflussverhalten des Ableiters muss deshalb auf Anzeichen auf Dampfleckage untersucht werden.
- Wenn möglich, Kondensat über die Abschlämmungsöffnung des Siebs vor dem Ableiter ablassen, um zu bestimmen, ob sowohl der Ableiter als auch die Entlüftungsventile in Gegenwart von trockenen Dampf fest schließen können. Eine dichte Absperrung stellt die Funktionsfähigkeit des Ableiters sicher.
Wenn der F&T-Kondensatableiter kalt ist:
- Sicherstellen, dass das System mit Druck beaufschlagt ist.
- Das Entlüftungsventil des Siebs öffnen, um Rückstände weg zu spülen.
- Sicherstellen, dass der Systemdruck den Nenndruck des Kondensatableiters nicht überschreitet. Dadurch kann verhindert werden, dass der Schwimmer öffnet.
- Schließen Sie die Absperrventile und demontieren Sie den Kondensatableiter, um ihn auf Verstopfungen zu untersuchen und interne Teile, insbesondere das thermostatische Entlüftungsventil, auf Schäden zu untersuchen.