A missão da Emerson em direção a um futuro mais sustentável
Mike Train, Diretor de sustentabilidade da Emerson.
A sustentabilidade se mostra cada vez mais como a demanda mais urgente de nossas indústrias. O compromisso de uma empresa com o desempenho Ambiental, Social e de Governança (ESG) evoluiu de uma questão de reputação para uma questão de sustentabilidade do negócio. Os clientes estão escolhendo seus fornecedores com base nele. Assim também os funcionários, que estão escolhendo onde seguir suas carreiras com base no ESG.
Fabricantes industriais e fornecedores de energia estão famintos por ideias e soluções, tecnologias, serviços e práticas para ajudá-los a alcançar seus próprios objetivos de sustentabilidade ambiental. Os funcionários em potencial querem trabalhar para uma empresa que dá passos significativos para tornar o mundo um lugar melhor, uma empresa da qual possam se orgulhar de falar. Os acionistas querem saber se as empresas em que investem estão tomando medidas urgentes para resolver esses problemas e, ao mesmo tempo, criar valor real e sustentável.
Com isso em mente, as metas do Net Zero até 2050 que as empresas estão apresentando hoje são ambiciosas e importantes para construir um futuro melhor, mas ficam aquém de realmente fornecer um caminho para chegar lá. Sem tomar medidas imediatas e urgentes agora, o fardo da mudança climática será grande demais para ser superado, o que significa que devemos agir hoje em direção ao futuro mais sustentável que imaginamos.
Passei os últimos 30 anos trabalhando com clientes em todo o mundo, ajudando-os a entender como a automação pode transformar o desempenho de seus negócios nas áreas de produção, segurança e lucratividade. Agora, esses mesmos princípios e inovações que melhoraram o desempenho financeiro podem ser liberados para causar um enorme impacto para empresas em todo o mundo se tornarem mais sustentáveis.
Atingir as metas do Net Zero até 2050 não acontecerá da noite para o dia. Não será fácil ou simples. Não existem receitas mágicas. No entanto, é possível e é nossa responsabilidade descobrir como atingi-las juntos.
Este site da Emerson abordará os principais problemas de sustentabilidade que são importantes para a Emerson e nossos clientes, incluindo descarbonização, gerenciamento de emissões, eletrificação e eficiência e otimização energética.
Ele apresentará os enormes desafios que nosso mundo está enfrentando, as barreiras que estão nos impedindo de avançar, o papel da automação agora na resolução do problema e destacará as pessoas que já estão conseguindo obter progresso significativo e avançando na direção certa. Mais importante ainda, nos concentraremos em ações mensuráveis que a Emerson está adotando para aprimorar ainda mais nossa abordagem de sustentabilidade ambiental e definir nosso papel em tornar o mundo um lugar melhor para as futuras gerações desfrutarem.
Atingir as metas de Zero Líquido até 2050 não acontecerá da noite para o dia. Não será fácil ou simples. Não existem receitas mágicas. No entanto, é possível e é nossa responsabilidade descobrir como atingi-las juntos. Não podemos deixar adiar a responsabilidade sobre a questão da sustentabilidade para nossos filhos e netos, especialmente quando já temos tecnologias disponíveis para fazer um progresso real e tangível.
Embora nem todos concordem com a ciência, espero que possamos todos concordar com a ideia de que deixar um mundo mais sustentável para as gerações seguintes é um legado que vale a pena perseguir. Essa é uma missão a qual todos exercemos influência e temos responsabilidade sobre ela hoje.
Atenciosamente,
Mike Train