Background

Usando a tecnologia para aumentar a segurança industrial

Colocando a tecnologia para trabalhar

Vemos essas soluções combinando para criar as condições ideais tanto para os funcionários quanto para as empresas para as quais trabalham: operações seguras, confiáveis e previsíveis.

Por natureza, as instalações industriais trazem com elas um grau de preocupação de segurança que é distante da maioria das pessoas que trabalham em escritórios: máquinas pesadas de alta potência, peças móveis e avarias imprevistas, apenas para citar alguns.  É por isso que capacetes de segurança e macacões são preferidos ao “business casual” na maioria dos ambientes de fabricação.

No entanto, com as tecnologias de Internet das Coisas Industrial wireless da atualidade, a Emerson está trabalhando para levar a segurança da fabricação a novos patamares. E tudo começa com uma simples verdade: quanto mais você sabe sobre o equipamento em uma planta e qual é seu desempenho, mais seguros os funcionários estarão quando estiverem trabalhando nele e ao redor dele.

Por meio de um portfólio robusto de produtos de segurança e proteção, a Emerson ajuda as plantas a reduzirem riscos, evitarem incidentes e operarem com certeza. Desde sistemas de segurança integrados à detecção de incêndio e vazamento de gás, ajudamos os clientes a se prepararem para o imprevisível, dando-lhes tranquilidade e mantendo os trabalhadores seguros.

Operações seguras começam com a eliminação de surpresas. As redes de sensores da Emerson fornecem conhecimentos de dados preditivos que permitem que os fabricantes criem planos estratégicos de confiabilidade para ajudar a garantir que as plantas estejam funcionando em capacidade total com risco mínimo. Estudos mostram que a maioria dos acidentes de trabalho ocorre em situações de “tempo de inatividade não planejado”, em outras palavras, quando algo quebra. Essas situações podem muitas vezes ser caóticas à medida que os trabalhadores se esforçam para diagnosticar e fazer reparos sob a pressão extrema de fazer a planta voltar a funcionar. 

Informadas por esses insights preditivos e dados acionáveis, as práticas de manutenção podem ficar mais proativas, em que os trabalhadores monitoram a integridade dos equipamentos e agem para evitar avarias, em vez de responder a elas à medida que ocorrem. Essas práticas podem fazer uma enorme diferença tanto na segurança quanto na eficiência, com os desempenhos Top Quartile registrando, em média, 97% de disponibilidade da instalação e a maior parte do tempo de inatividade sendo planejado para atualizações e reparos. Por outro lado, os desempenhos bottom-quartile veem, em média, 86% de disponibilidade, sendo que a maior parte do tempo de inatividade não é planejada. Essa é uma enorme oscilação de 11% do tempo operacional total durante o qual os funcionários estão sujeitos a situações de emergência mais arriscadas… ou não. 

Além disso, com os sensores e dispositivos de monitoramento wireless da Emerson de olho nos principais equipamentos, os dados de desempenho podem ser compilados, compartilhados e analisados à distância. Isso reduz a necessidade de inspeções manuais de equipamentos, o que significa menos tempo de trabalho dos funcionários nas áreas operacionais de maior risco de uma instalação.

Vemos essas soluções combinando para criar as condições ideais tanto para os funcionários quanto para as empresas para as quais trabalham: operações seguras, confiáveis e previsíveis.