The industry will evolve with Boundless Automation

A indústria evoluirá com a Boundless Automation

Peter Zornio, diretor de tecnologia da Emerson, descreve como uma nova arquitetura de automação ajudará as indústrias a eliminar silos de dados, expandir o poder da computação para mais perto de seu usuário e introduzir novos modelos de operações e engenharia habilitados para a nuvem.

A crescente disponibilidade de tecnologias transformacionais, como a inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina, modelagem avançada, comunicações de alta velocidade e computação na nuvem, está levando fabricantes de todas as indústrias a explorar como eles podem usar essas inovações para impulsionar novos níveis de engenharia e desempenho operacional. 

A automação evoluiu das primeiras tecnologias digitais na década de 1980 para a IoT industrial no início dos anos 2000, até a Transformação digital e a Indústria 4.0 nos últimos anos. Independentemente do clichê, o objetivo tem sido o mesmo: aproveitar a tecnologia e o software para reduzir o tempo de inatividade, aumentar a segurança, reduzir a pegada de carbono e impulsionar maiores eficiências. 

No entanto, embora a automação tenha proporcionado enormes benefícios nas últimas décadas, uma consequência não intencional se desenvolveu à medida que cada equipe funcional construía seu portfólio tecnológico: dados em silos. 

Ao longo de muitos anos, a adoção da tecnologia ocorreu dentro de funções e papéis específicos, como confiabilidade, produção, segurança e sustentabilidade. O resultado foi a criação de silos verticais de tecnologia, com o objetivo de ajudar cada função a medir o desempenho, priorizar o trabalho e mudar as condições operacionais no contexto de sua função de trabalho. Enquanto a produtividade funcional melhorava, a capacidade de colaborar e correlacionar significativamente os dados sofria. 

A realidade dessa abordagem fragmentada tornou-se óbvia recentemente, pois as organizações que buscam sua própria transformação digital perceberam que, em muitas vezes, seus dados não tinham o contexto necessário para fornecer novos insights. Aspirações promissoras não conseguiram entregar resultados: projetos de data lakes se tornam pântanos de dados, iniciativas de análise baseadas em nuvem estão sobrecargas de custos e projetos digitais corporativos fornecem resultados mistos.  

A causa principal é simples: a arquitetura de automação subjacente, com quase 50 anos em seu design, não está equipada para atender às necessidades de informação da organização moderna. As tecnologias e softwares modernos exigem uma abertura e transparência de dados que a arquitetura tradicional não pode suportar. Uma nova arquitetura de automação, cada vez mais aberta e segura, é necessária, em que os dados possam ser aproveitados por várias funções e o software possa utilizar todo seu potencial. 

A Emerson chama essa nova arquitetura de “Boundless AutomationSM”. Essa arquitetura emergente conecta três domínios da computação distintos, mas interdependentes: o Campo inteligente, a Borda e a Nuvem. Integrada e alinhada por uma estrutura de dados unificada, a Boundless Automation criará uma arquitetura coesa que transforma a forma como os dados são acessados e usados por softwares cada vez mais poderosos, em todos os níveis. 

Campo inteligente 
As inovações nas tecnologias de sensores, instalação e comunicação estão impulsionando uma rede expansiva de ativos inteligentes e visibilidade aprimorada. Aplicações antes consideradas caras ou tecnicamente desafiadoras demais para instrumentar agora estão desfrutando do benefício de dados em tempo real. Os pontos cegos nas instalações estão sendo eliminados e novas formas de distribuir esses dados estão sendo realizadas, como: 

  • Novas aplicações de monitoramento, como detecção de corrosão, vazamentos e vibração, estão se tornando janelas em tempo real para a integridade de ativos críticos.  

  • As técnicas de instalação wireless e não intrusivas estão tornando a implantação dos sensores mais rápida, fácil, mais barata e menos arriscada.  

  • Aplicativos com grande quantidade de dados, como visualização de vídeos e dados distribuídos, têm sido suportados por uma transmissão de dados mais rápida e de alta capacidade. 

  • As comunicações celulares, como o 5G, fornecem dados diretamente para a nuvem, criando maior flexibilidade operacional. 

  • Análises integradas em dispositivos de campo, como controladores digitais de válvulas, aceleram a compreensão mais rápida e profunda da condição do ativo e das ações prescritas. 

A base de qualquer operação de fabricação, o campo inteligente e o chão de fábrica estão evoluindo rapidamente para aprofundar o poder da computação na operação, converter os dados em insights mais rapidamente e disponibilizar as informações para qualquer pessoa, em qualquer lugar em menos tempo. 

O Edge 
Proeminente por mais de uma década, o “Edge” é definido como o espaço computacional e de rede na periferia de uma operação, gerenciada por TI. A nova e moderna Boundless Automation Edge ajuda a simplificar a implantação e o gerenciamento de tecnologias operacionais (TO) que permitem maior agilidade no local, poder de computação profundamente integrado em todos os níveis e maior conectividade entre o campo e a nuvem. 

Entre os principais fatores das tecnologias de ponta modernas está a proliferação de softwares, incluindo softwares assumindo funções de hardware tradicionais. As organizações que buscam fazer um melhor uso dos dados em ambientes de software abertos e inerentemente seguros dependerão de tecnologias modernas de ponta para tornar os dados mais acessíveis em diferentes funções, facilitando a implantação e administração de softwares, reduzindo assim a complexidade e eliminando os silos de dados. 

  • A conteinerização do software desacoplará o software do hardware, tornando as funções do software portáteis em todos os domínios.  

  • Uma malha de dados unificada ajudará os dados de vários sistemas a se integrarem e serem acessados por mais usuários. 

  • As ferramentas administrativas simplificarão o gerenciamento de arquiteturas de tecnologia mais complexas, simplificando o gerenciamento de versões, maximizando a resiliência cibernética e reduzindo as horas de engenharia.  

A nuvem 
Uma vez considerada um repositório de dados centralizado e um método para simplificar a distribuição de software, a nuvem moderna está amadurecendo como um domínio de operações e engenharia integral em tempo real.  

Enquanto as equipes de operações locais gerenciam as decisões e ações em tempo real necessárias para operar a instalação de forma segura e lucrativa, equipes centralizadas e especialistas remotos podem assumir uma função estratégica para monitorar e avaliar como diferentes estratégias oferecem os melhores resultados da categoria em toda a empresa. Graças a comunicações mais rápidas e à inovação avançada de software, as empresas podem centralizar a visibilidade de diferentes ativos operacionais e até mesmo compartilhar as estratégias de tecnologia e operações que fazem com que um ativo supere seus pares. Este modelo de “Operações corporativas” gerencia uma frota de unidades operacionais em uníssono, com uma filosofia operacional mais integrada, melhores dados comparativos e uma abordagem mais ágil para mudanças operacionais. 

Para projetos de capital, a Boundless Automation posiciona a Nuvem para reduzir a complexidade dos projetos atuais, fornecendo ferramentas centralizadas de engenharia e gerenciamento de dados que conectam e alinham dezenas de fornecedores e equipes de projetos em todo o mundo. Isso reduz os erros e garante que todas as equipes estejam operando de um entendimento comum e de uma única fonte com os dados do projeto. Os projetos modulares ficam mais fáceis de gerenciar com ferramentas de integração de engenharia que virtualizam a configuração e os testes para garantir que os cronogramas acelerados do projeto permaneçam dentro do prazo e os orçamentos continuem intactos. 

Resumo 
As demandas por operações seguras, sustentáveis e rentáveis estão levando à necessidade de maior flexibilidade operacional, agilidade e melhores decisões. E, apesar do aumento massivo da disponibilidade de dados, a capacidade de converter esses dados em insights novos e práticos é prejudicada por uma arquitetura de tecnologia desatualizada. Uma arquitetura Boundless Automation aberta, segura e moderna  dará aos fabricantes de todos os setores o poder de liberar dados e liberar o poder do software, para um desempenho de classe mundial.  


Saiba tudo sobre Boundless AutomationSM em “Inovações em automação”.