As novas soluções Edge da Emerson simplificam a criação de aplicações avançadas para IIoT
O portfólio de soluções Edge do PACSystems™ oferece pacotes que atendem à finalidade a que se destinam para reduzir o tempo gasto integrando, desenvolvendo e validando projetos de IIoT. Imagem em alta resolução
As soluções Edge da Emerson usam os servidores Movicon™.NExT, WebHMI Connext OPC UA e a plataforma PACEdge™ em pacotes de softwares otimizados a fim de oferecer conectividade potente e flexível, visualização e um conjunto de ferramentas habilitado para a nuvem. Imagem em alta resolução
As soluções PACSystems™ Edge prontas para uso ajudam OEMs e usuários finais a configurarem e a implementarem tecnologias avançadas de edge computing, visualização e IIot
CHARLOTTESVILLE, Virgínia. (18 de janeiro de 2022) — A Emerson anunciou hoje as soluções PACSystems™ Edge, um novo portfólio de soluções completas para hardware e software edge. As soluções Edge simplificam a seleção e a implementação, auxiliando fabricantes do equipamento original (OEMs), integradores de sistemas e usuários finais a reduzir significativamente o tempo gasto ao integrar, desenvolver e validar projetos de transformação digital. De conectividade e computação de baixo espaço ocupado à análise e supervisão em toda a planta, o portfólio oferece uma gama escalável de funcionalidades edge em pacotes que atendem à finalidade a que se destinam. As soluções permitem que funcionários dos setores de alimentos e bebidas, maquinário industrial, energia renovável, entre outros, coletem e visualizem com facilidade dados e análises cruciais localmente, onde trabalham, possibilitando que otimizem e mantenham proativamente operações com o máximo de tempo de atividade e eficiência.
Os fabricantes têm muitas opções para hardware e software edge, sendo difícil criar soluções eficazes de IIoT que podem coletar e processar dados na edge para análises aprofundadas que melhoram a produtividade, o consumo de energia, a vida útil das máquinas e muito mais. A soluções PACSystems Edge são combinações totalmente autorizadas e otimizadas dos softwares e hardwares de computação para a IIoT, que reduz significativamente o tempo e a complexidade de selecionar, configurar e oferecer suporte a soluções edge. Os usuários finais obtêm acesso mais rápido a insights de fontes de dados díspares e isoladas em toda a operação, minimizando o tempo para obter resultados. OEMs podem monitorar a vida útil das máquinas com segurança e proatividade, melhorar a execução e a visibilidade no desempenho e notificar os operadores de possíveis problemas antes que resultem em tempo de inatividade.
“Acessar dados e análises cruciais no local de produção permite que os funcionários da planta tomem decisões rápidas e informadas para melhorar a produção,” disse Sabee Mitra, presidente de Systems and Software da Emerson. “Com as soluções PACSystems Edge, qualquer aplicação industrial que utilize controladores lógicos programáveis (CLPs) pode oferecer insights imediatos quando e onde os operadores precisarem e facilitar a escalabilidade.”
As novas soluções Edge da Emerson usam os servidores Movicon™.NExT, WebHMI Connext OPC UA e a plataforma PACEdge™ em pacotes de softwares otimizados a fim de oferecer conectividade potente e flexível, visualização e um conjunto de ferramentas habilitado para a nuvem. Os usuários podem se conectar livremente a qualquer dispositivo de campo ou sistema de controle para criar sistemas de edge computing, análises de planta e energia e de controle avançados, para então apresentar estas informações em uma interface homem-máquina (IHM) única e comum, do nível da máquina até o nível empresarial.
Soluções PACSystems Edge individuais que atendem à finalidade a que se destinam se interconectam perfeitamente, permitindo fácil escalabilidade por toda a plataforma. As organizações podem iniciar com apenas uma aplicação e avançar futuramente conforme necessário, aumentando facilmente o valor das soluções já presentes no local. Elas incluem:
- RXi HMI: melhora a visibilidade da operação e do desempenho da máquina e capacita os operadores com acesso rápido a informações cruciais.
- RXi Edge Computing: utiliza dados de qualquer fonte para disponibilizar machine learning e insights em tempo real que estão imediatamente disponíveis para que os operadores aprimorem a tomada de decisão.
- RX3i Edge Controller: permite a otimização em tempo real do processo por meio de controle determinístico de alta velocidade e inteligência de máquina em um único dispositivo.
- RXi Edge Analytics: simplifica o acesso e a visibilidade da produtividade, o desempenho e a utilização de energia da planta com análises intuitivas pré-configuradas.
- RXi Supervisor: conecta os ativos da planta e os dados de produção a uma visão abrangente e em tempo real das operações de produção com visualização de qualquer acesso a qualquer lugar. Usuários finais, integradores de sistema e OEMs se beneficiarão tanto do desenvolvimento acelerado da aplicação quanto da conectividade segura e aberta do dispositivo à nuvem, ajudando a atender às necessidades IIoT de engenheiros e operadores, juntamente com a flexibilidade necessária para apoiar futuras integrações de OT e TI.
Para obter mais informações sobre as soluções PACSystems Edge, acesse https://www.emerson.com/PACSystems-Edge.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se à Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para obter mais informações, visite Emerson.com.