A Emerson acelera e simplifica a automação de plantas com o último lançamento, um software avançado com base em SCADA
O Movicon.NExT 4.2 é um software projetado para se integrar facilmente a qualquer dispositivo de campo e controle ou sistema empresarial, conectando usuários e OEMs aos dados e insights necessários para alcançar a excelência operacional. Imagem de alta resolução
Desenvolvido em uma estrutura de código aberto, o Movicon.NExT 4.2 é modular e dimensionável, melhora o desempenho, reduz os custos de implementação, tem gráficos modernos e muito mais
CHARLOTTESVILLE, Virgínia. (19 de outubro de 2022) — Oferecendo um novo patamar de desempenho, visibilidade, conectividade e usabilidade da planta, a Emerson anunciou hoje o novo lançamento de sua plataforma avançada de automação, a Movicon.NExT™ 4.2. O software foi projetado para se integrar facilmente a qualquer dispositivo de campo e controle ou a sistemas empresariais, conectando usuários e fabricantes do equipamento original (OEMs) com os dados e insights necessários para alcançar a excelência operacional em uma ampla gama de aplicações, incluindo fabricação discreta e híbrida, como alimentos e bebidas e bens de consumo embalados, bem como energia, infraestrutura, automação predial e automação de máquinas.
A Movicon.NExT 4.2 é uma plataforma flexível e modular que fornece IHM local, supervisão e análises que dimensionam de pequenas aplicações IIoT ou WebHMI em dispositivos Linux incorporados a grandes sistemas de servidor Windows®, permitindo que os usuários alcancem a sustentabilidade e melhorem o desempenho, um passo de cada vez, de forma fácil e econômica.
“Os OEMs e usuários industriais enfrentam hoje novos desafios, incluindo a escassez de mão de obra qualificada, demandas por maior produtividade e velocidade de produção e metas de redução do consumo de energia”, de acordo com Jeff Householder, presidente do negócio Machine Automation Solutions da Emerson “O Movicon.NExT 4.2 oferece a tecnologia dimensionável e fácil de usar necessária para desenvolver soluções avançadas de automação para as plantas que podem aumentar a produtividade, diminuir o tempo de inatividade e reduzir o tempo de desenvolvimento.”
A plataforma Movicon.NExT 4.2 permite que os clientes desenvolvam soluções de forma mais rápida e segura por meio de uma série de novos recursos, incluindo melhor desempenho, certificação IEC 62443-3-3 para maior segurança cibernética e novos objetos planos para maior eficiência. Além disso, a plataforma permite o desenvolvimento rápido de aplicativos sem a necessidade de habilidades especializadas ou configurações personalizadas.
Melhorias também foram feitas em cada um dos módulos Movicon.NExT, Movicon WebHMI, NExT.AR e Pro.Lean, incluindo melhorias na conectividade para fortalecer as comunicações, novas opções para facilitar o licenciamento, compatibilidade com o Título 21 do Código de Regulamentos Federais (CFR) para receitas com maior usabilidade e notificações de alarme para reduzir os custos de infraestrutura. Entre os recursos visuais expandidos do WebHMI está a adição de vários objetos personalizáveis para aumentar ainda mais a facilidade de uso para os desenvolvedores.
A solução de realidade aumentada do NExT.AR agora tem uma nova funcionalidade de zoom que permite que o pessoal acesse ativos da planta anteriormente inacessíveis, o que reduz os custos de manutenção. O módulo de análise de produtividade Movicon Pro.Lean agora inclui vários avanços que facilitam a navegação pelas métricas de OEE, a gestão de cronogramas e o aprimoramento do tratamento de resíduos.
Mais informações estão disponíveis no site www.Emerson.com/Movicon e nas notas de lançamento disponíveis aqui.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.