As novas válvulas da Emerson proporcionam desempenho de controle de vazão proporcional em aplicações exigentes
As válvulas proporcionais série 209 da ASCO oferecem precisão, vazão e consumo de energia superiores para dispositivos médicos, bombas de combustível de hidrogênio, equipamentos alimentícios e muito mais. Imagem em alta resolução
As válvulas proporcionais série 209 da ASCO oferecem precisão, vazão e consumo de energia superiores para dispositivos médicos, bombas de combustível de hidrogênio, equipamentos alimentícios e muito mais
FLORHAM PARK, N.J. (14 de dezembro de 2022) — A Emerson apresentou hoje as válvulas de controle de vazão proporcional série 209 da ASCO™ , que oferecem os mais altos padrões de precisão, faixas de pressão, características de vazão e eficiência energética disponíveis em uma arquitetura compacta projetada para essa finalidade. Com essa combinação de tamanho e desempenho, as válvulas Série 209 permitem que os usuários regulem com precisão a vazão de fluido em uma ampla gama de dispositivos que exigem desempenho exigente, como os encontrados nos setores de equipamentos médicos, alimentos e bebidas e aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC).
Precisão, tempo de resposta e repetibilidade são essenciais em aplicações de controle de vazão de alta precisão, como controle de velocidade da ferramenta em cadeiras odontológicas, vazão de vapor em cafeteiras, vazão de água em sistemas de resfriamento e vazão de hidrogênio em células de combustível. As válvulas série 209 têm baixa histerese (menor ou igual a 5%), excelente repetibilidade (menor ou igual a 1%) e alta sensibilidade (menor ou igual a 0,2%) que contribuem para a sua precisão.
“As válvulas proporcionais são componentes-chave que podem afetar significativamente o desempenho e a eficiência dos equipamentos”, disse Shivam Chauhan, gerente comercial de marketing de produtos da Europa, Oriente Médio e África no negócio de automação discreta da Emerson. “Nós projetamos as válvulas da série 209 da ASCO para oferecer o mais alto nível de desempenho em um formato compacto, dando a nossos clientes flexibilidade e confiança para criar produtos que impulsionem a inovação, promovam a sustentabilidade, reduzam os custos e melhorem a vida das pessoas.”
O baixo consumo de energia e o tempo de resposta rápido (menor ou igual a 15 milissegundos) da série 209 podem estender a vida útil da bateria em dispositivos alimentados por eles e otimizar o desempenho e a eficiência do sistema. Um design interno aprimorado evita o contato metal com metal que causa estalos, o que permite que as válvulas operem em níveis de som extremamente baixos, algo crucial para o conforto e bem-estar dos ocupantes em ambientes médicos, comerciais, de serviços alimentícios e de hospitalidade.
As válvulas da série 209 atendem a aprovações globais, incluindo Underwriters' Laboratories (UL), United Kingdom Conformity Assessed (UKCA) e Conformidade Europeia (CE) e incluem uma variedade de opções que adaptam as válvulas para aplicações específicas. Por exemplo, as válvulas série 209 podem ser limpas para aplicações críticas, como dispositivos de oxigenoterapia, e vêm em diferentes configurações de bobina, o que aumenta a flexibilidade e simplifica a instalação. E uma seleção de elastômeros garante compatibilidade com vários meios, incluindo elastômeros livres de silicone capazes de suportar álcool e enxofre em aplicações exigentes, como pintura e revestimento de pó, bem como elastômeros aprovados pela Food and Drug Association (FDA) dos Estados Unidos para aplicações de alimentos e bebidas.
As válvulas da série 209 se juntam à oferta abrangente da Emerson de tecnologia de válvula de controle proporcional líder do setor. Para mais informações sobre as válvulas de controle de vazão proporcional ASCO série 209 da Emerson, acesse www.Emerson.com/Proportional.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.