O software da Emerson automatiza a revolucionária casa de nanorrede alimentada por CC da Universidade de Purdue

Fallback image

O software e as tecnologias Ovation™ da Emerson atuam como o “cérebro” de uma casa da década de 1920 em West Lafayette, Indiana, que foi convertida para funcionar inteiramente com energia de corrente contínua (CC). Alunos de pós-graduação moram na casa em tempo integral, enquanto os pesquisadores da Purdue (da esquerda para a direita) Eckhard Groll, Jonathan Ore e Alex Boanta usam a plataforma Ovation para monitorar a eficiência energética de nanorrede CC autônoma. Crédito da foto: Universidade de Purdue. Imagem em alta resolução

“Laboratório vivo” fornece um modelo para sistemas elétricos residenciais sustentáveis que podem reduzir as emissões em 55% e economizar até 44% dos custos anuais de energia para os proprietários

PITTSBURGH (6 de dezembro de 2022) — A Universidade de Purdue está usando as tecnologias digitais avançadas da líder global de software e engenharia, Emerson (NYSE: EMR), para automatizar a sua casa de nanorrede, um laboratório vivo para pesquisas domésticas em eficiência energética. Em comparação com as residências e empresas atuais, que são alimentadas predominantemente por energia de corrente alternada (CA), a casa de nanorrede pode alternar entre CA e corrente contínua (CC), o que aumenta a capacidade de uso de energia renovável e reduz os custos dos proprietários com esse recurso.

A energia CA de alta tensão da rede deve ser convertida em energia CC para alimentar os dispositivos domésticos, desperdiçando tempo e dinheiro. E embora novas fontes de energia renovável, como solar e eólica, forneçam energia CC diretamente, ela não é compatível com a infraestrutura elétrica doméstica existente. A casa de nanorrede permite que os pesquisadores desenvolvam tecnologias para enfrentar esses desafios em antecipação a uma futura mudança em escala nacional para energia CC. 

“À medida que continuamos a enfrentar condições meteorológicas extremas, uma casa alimentada por corrente contínua é particularmente adequada para o futuro da geração de energia, permitindo que os proprietários transformem suas casas em nanorredes de produção e consumo eficientes e autossuficientes”, disse Bob Yeager, presidente da unidade de negócios de energia e água da Emerson.

Usando o conhecimento em energia renovável da Emerson e o software e tecnologias Ovation™, os pesquisadores da Universidade de Purdue adaptaram uma casa inteira para operar em sua própria nanorrede alimentada por corrente contínua. A nanorrede integra tanto a energia CA das concessionárias de eletricidade locais quanto a energia CC de painéis solares, turbinas eólicas ou armazenamento em bateria. 

Essas fontes de energia sustentáveis ajudam a reduzir a pegada de carbono da casa em cerca de 55% e a diminuir os custos anuais de energia em até 44%. A casa de nanorrede também pode se sustentar por curtos períodos, gerando sua própria energia renovável e se desconectando da rede com a ajuda da energia armazenada no local.

“À medida que os consumidores adicionam soluções elétricas sustentáveis baseadas em corrente contínua às suas casas, a necessidade de uma infraestrutura de baixa tensão e mais eficiente em termos de energia continuará a aumentar”, afirmam Eckhard A. Groll, William E. e Florence E. Perry, chefes de engenharia mecânica e professores titulares da cátedra Reilly de engenharia mecânica, Universidade de Purdue. “A experiência da Emerson em software de automação para geração de energia e sustentabilidade nos ajudou a projetar uma solução de nanorrede CC que pode algum dia se tornar o padrão nacional.”

O software e as tecnologias Ovation™ da Emerson disponibilizam para o projeto uma base de automação digital que integra dados fornecidos pela geração de energia doméstica, produção de calor e resfriamento e ativos de armazenamento de bateria. O software Ovation opera como o “cérebro” da casa, gerenciando o controle de tensão, a distribuição de energia e de carga e otimizando de forma inteligente a operação dos equipamentos da nanorrede.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para obter mais informações, visite Emerson.com.