A Emerson está ajudando a Albioma a se tornar uma fornecedora de energia totalmente renovável

Fallback image

Os sistemas e softwares de automação da Emerson vão possibilitar que a usina elétrica a carvão da unidade de Bois Rouge passe a utilizar biomassa como matéria prima. Créditos da foto: Albioma. Imagem em alta resolução

Projeto multimilionário possibilitará a conversão da usina elétrica da Ilha da Reunião em uma usina de biomassa, reduzindo as emissões em 84%

ILHA DA REUNIÃO(28 de junho de 2022) – A empresa global de tecnologia e software Emerson (NYSE: EMR) foi selecionada pela Albioma (PAR: ABIO), um fornecedor de energia independente francês, para ajudar na transição de sua planta a carvão de Bois Rouge para 100% de energia renovável. Como parte da grande missão da Albioma de transformar todas as plantas de energia fóssil existentes em plantas de energia renovável, os sistemas e softwares de automação da Emerson vão possibilitar que a usina elétrica a carvão passe a usar biomassa como matéria prima.

O projeto multimilionário é o exemplo mais recente de como as tecnologias da Emerson estão ajudando os clientes a acelerar suas transições para uma energia mais sustentável. A usina elétrica, umas das três operadas pela Albioma na Ilha da Reunião, no Oceano Índico, será convertida para utilizar aglomerados de madeira feitos 100% de biomassa. A revisão da instalação que gera 108 megawatts vai reduzir as emissões de gases de efeito estufa em aproximadamente 640.000 toneladas de equivalente de CO2 por ano, uma redução de 84% nas emissões diretas se comparado aos níveis de operação atuais.

“Nosso objetivo como empresa é alcançar quase 100% de energias renováveis, no máximo, até 2030. A descontinuação completa do uso de carvão na nossa instalação principal representa um grande marco nessa revolução ecológica”, disse Pascal Langeron, COO da Albioma na Ilha da Reunião. "A Emerson é uma parceira de automação com quem temos uma relação confiável e a experiência e especialização deles em usinas elétricas de biomassa vai ser crucial para que esse projeto seja concluído no prazo."

A planta de Bois Rouge consiste em três unidades de geração. Duas unidades já são controladas pelo sistema de controle distribuído Ovation™ da Emerson, que serão modificadas para usar biomassa como matéria-prima, e a terceira unidade será substituída por um novo sistema Ovation. As unidades também serão modernizadas com novos sistemas de proteção de turbina e monitoramento de condições, sistemas de segurança para as caldeiras e equipamentos e elementos de controle de caldeira atualizados.

Para garantir que o projeto seja concluído no prazo disponível, um requisito essencial da Albioma, a Emerson fornecerá suas metodologias Project Certainty , tecnologias digitais e conhecimento em software. Além de dar suporte de engenharia local para o projeto, a Emerson fornecerá sua plataforma de colaboração Remote Virtual Office (RVO) — um ambiente virtual seguro de engenharia e testes que vai permitir que a Albioma acesse os recursos e suporte contínuo da Emerson para reduzir os riscos e custos do projeto.

“A Emerson desempenha uma função importante na transição global para um futuro de energia sustentável ao dar suporte aos clientes em seus projetos de conversão”, disse Bob Yeager, presidente do negócio de Power and Water da Emerson. "Nossas tecnologias, softwares e soluções de automação e conhecimento em projetos de biomassa vão ajudar a Albioma a operar Bois Rouge com o máximo desempenho, ao mesmo tempo em que beneficia o meio-ambiente ao alcançar uma redução bastante significativa das emissões de dióxido de carbono".

O trabalho no projeto de transição vai começar durante uma parada planejada em junho de 2022 e está programado para ser concluído em cinco meses.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.