Notícia breve: válvula de bloqueio rápido da série BM6X da Emerson certificada para uso em aplicações de hidrogênio

A Bureau Veritas certificou a válvula para uso com até 100% de hidrogênio, em pressões de até 100 bar.

HOUSTON (13 de fevereiro de 2023) — Hoje, a Emerson anunciou que a aprovação da Bureau Veritas Italia de sua válvula de bloqueio rápido da série BM6X para uso em aplicações com até 100% de hidrogênio e pressões de até 100 bar foi concluída em dezembro de 2022. A certificação foi obtida como resultado do compromisso da Emerson e do Bureau Veritas Italia de garantir que produtos adequados estejam disponíveis para uso na nova infraestrutura de hidrogênio. A certificação concedida à válvula de bloqueio rápido da série BM6X da Emerson confirma a verificação da adequação dos materiais, com base em testes de vedação internos e externos realizados na unidade de produção da Emerson em Castel Maggiore, Bolonha, Itália.

A Emerson está trabalhando com seus clientes para desenvolver um ecossistema de hidrogênio, começando com pesquisa e inovação e ampliando para a produção e o transporte em escala. Esses esforços são um foco importante da estratégia da União Europeia para o hidrogênio, adotada em 2020, e de iniciativas semelhantes em outros países e regiões ao redor do mundo. A certificação de componentes-chave, como a válvula de fechamento rápido da série BM6X da Emerson, é uma etapa crítica para esses tipos de projetos.

“Ao procedimento da Bureau Veritas, relativo à emissão de Aprovação de Tipo para atuadores e válvulas operados com hidrogênio, define o processo de auditoria para emissão, manutenção e renovação da certificação de atuadores e válvulas utilizados com hidrogênio ou misturas de hidrogênio”, diz Giuseppe Signoretta, gerente técnico de hidrogênio da Bureau Veritas. 

“Este procedimento apoia a certificação de produtos prontos para uso no setor de hidrogênio e fornece uma ferramenta adequada para a implementação concreta dos planos europeus de independência energética e redução das emissões de CO2. “A colaboração entre a Emerson e a Bureau Veritas demonstra um compromisso concreto em oferecer produtos adequados e seguros para redes de distribuição de gás natural”, acrescenta Signoretta.

“Para garantir a qualidade, a segurança e a conformidade dos produtos, a Emerson está colaborando com a agência de testes e certificação Bureau Veritas Italia e desenvolveu procedimentos internos para avaliar a adequação de produtos a serem utilizados em aplicações de infraestrutura de gás”, disse Oscar Bressan, engenheiro de padronização e produto da equipe de pesquisa e desenvolvimento de gestão de pressão da Emerson.

“Os procedimentos da Emerson descrevem os requisitos, ensaios e métodos de inspeção para materiais metálicos e não metálicos, bem como a vedação interna e externa necessária para o uso de produtos de controle de pressão em contato com gás natural e hidrogênio misturado ou hidrogênio puro.” “Após a primeira certificação obtida para a válvula de bloqueio rápido da série BM6X da Emerson, a Emerson continuará a certificar outros equipamentos utilizados na infraestrutura de hidrogênio para garantir sustentabilidade e confiabilidade para esse mercado em rápido desenvolvimento”, conclui Bressan.

A válvula de bloqueio rápido da série BM6X da Emerson possui múltiplas aplicações em redes de transmissão de gás, estações de regulagem e infraestrutura de uso final. Por exemplo, empresas de transmissão e distribuição de gás natural podem misturar hidrogênio aos seus sistemas de distribuição, reduzindo as emissões quando a mistura de hidrogênio e gás natural é queimada em residências para cocção, aquecimento e outros usos. Os usuários finais industriais podem reduzir as emissões usando uma mistura de hidrogênio e gás natural como combustível para turbinas usadas para geração de energia.

Para saber mais sobre as iniciativas de sustentabilidade e hidrogênio da Emerson, visite https://www.emerson.com/en/corporate/expertise/roadmap-to-industrial-sustainability. Detalhes adicionais sobre as metodologias de pesquisa e testes exigidas para aplicações de hidrogênio podem ser encontrados neste link.: Descarbonização em aplicações de gás natural

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.