O novo controlador digital de válvulas da Emerson é o primeiro a oferecer computação de borda incorporada para agilizar os fluxos de trabalho e otimizar o desempenho
O Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K é o controlador de válvula de mais alto desempenho e mais confiável do setor e o primeiro a incluir prognósticos incorporados. Imagem em alta resolução
O Fisher FIELDVUE DVC7K oferece a tecnologia Advice at the Device com análise em tempo real para diagnósticos de integridade da válvula e ações corretivas prescritivas
MARSHALLTOWN, Iowa (10 de outubro de 2023) — A Emerson anunciou o Controlador digital de válvulas Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K, um novo projeto que aprimora 30 anos de inovação comprovada em campo. O DVC7K inclui a tecnologia Advice at the Device™ com computação e análise incorporadas que convertem dados brutos em informações práticas no local com capacidade Bluetooth®, dentro do dispositivo. Isso significa que o pessoal de manutenção pode receber os dados em seu telefone, tablet ou computador sem fio, sem precisar estar em uma sala de controle na planta. A nova tecnologia de controlador de válvulas melhora o desempenho, a confiabilidade e o tempo de atividade tanto em válvulas on/off como de controle, e por extensão uma instalação ou planta completa, em uma ampla variedade de aplicações da indústria de processo, e fornece a informação necessária para criar processos de trabalho facilitados.
Os controladores de válvulas digitais estão disponíveis como acessórios para válvulas on-off e de controle para fornecer análise local dos dados da válvula, comunicações digitais com sistemas host e outros recursos. Esses recursos aumentam o tempo de atividade alertando o pessoal sobre a evolução de problemas, reduzem os custos de manutenção fornecendo as informações práticas necessárias para uma manutenção proativa, em vez de reativa e reduzem o tempo de resolução de problemas no caso de um problema fornecendo ações corretivas recomendadas. Por exemplo, uma válvula de controle pode estar reagindo lentamente aos comandos que exigem que ela se mova, o que geralmente é um sinal precoce de problemas iminentes. O DVC7K reconhecerá esse tipo de condição, alertará o pessoal e fornecerá recomendações para a correção do problema.
O DVC7K interpreta os dados para criar um caminho otimizado para a ação, combinando tecnologia patenteada, algoritmos baseados em experiência e análise contínua em tempo real com conectividade flexível e fácil integração. Ele usa Edge Computing avançada em tempo real e integrada para analisar problemas e criar informações práticas, fornecendo conhecimento em tempo real da integridade da válvula ao analisar dados no local por meio dos diagnósticos integrados. Se a análise revelar um problema, um alerta será criado, que pode ser visualizado no local ou remotamente, fornecendo as informações necessárias para criação de processos de trabalho simplificados que economizam tempo e dinheiro. Todos os alertas incluem ações recomendadas para correção do problema, um novo recurso para controladores digitais de válvulas e exclusivo do setor..
Anteriormente, os dados do controlador digital de válvula precisavam ir para um sistema host para serem processados e preparados para visualização; no entanto, com a inteligência desse sistema, os dados agora podem ser acessados sem a necessidade de acesso ao software host. Todas as informações podem ser conferidas na interface local de usuário do DVC7K, nas proximidades com a tecnologia wireless Emerson Secure Bluetooth® ou remotamente, após serem transmitidas por uma rede digital com fio para um host, como um sistema de controle distribuído ou de gestão de ativos.
A interface local de usuário fornece indicação geral da integridade da válvula por LEDs e os usuários podem encontrar mais informações na tela inicial dessa interface. O Emerson Secure Bluetooth permite o acesso a um ou mais controladores digitais de válvulas a até 30 pés de distância de qualquer dispositivo compatível com Bluetooth, como um smartphone ou tablet. Sejam as informações exibidas no local, nas proximidades ou remotamente, os funcionários da planta podem usá-las para aumentar a percepção sobre a integridade da válvula.
Com maior conectividade remota e diagnósticos locais Advice at the Device, a flexibilidade aumenta, fornecendo as informações necessárias para decisões e ações aceleradas para lidar com problemas emergentes. O DVC7K pode ser especificado para todas as compras novas em válvulas, e pode ser aperfeiçoado para a maioria das instalações de válvulas existentes, e em qualquer um dos casos é fácil e rapidamente comissionado por meio da interface local do usuário. Com mais de três milhões de unidades FIELDVUE vendidas e mais de dez bilhões de horas de operação no campo, a confiabilidade e o desempenho no longo termo foram comprovados com o uso. Isso é um requerimento essencial, já que todas as válvulas da Emerson, inclusive da Fisher, são frequentemente usadas em aplicações críticas da indústria de processo.
Para saber mais, acesse Emerson.com/FisherDVC7K.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.