O novo regulador de pressão da Emerson maximiza a eficiência do combustível de veículo movido a hidrogênio e melhora a confiabilidade
A série TESCOM HV-7000 da Emerson define um novo padrão para veículos movidos a hidrogênio. Imagem em alta resolução
Com um design resistente à contaminação, a série TESCOM HV-7000 oferece entrega de pressão estável em todas as condições de vazão com uma vida útil mais longa
FLORHAM PARK, N.J. (29 de abril de 2024) — A Emerson lançou o regulador de redução de pressão de dois estágios TESCOM™ série HV-7000, projetado para maximizar a eficiência do combustível e melhorar a confiabilidade em veículos movidos a hidrogênio. Os reguladores da série HV-7000 de fácil instalação fornecem entrega estável de pressão, alta confiabilidade e longa vida útil para veículos para serviços pesados alimentados por células de combustível ou motores de combustão a hidrogênio.
O HV-7000 apresenta redução de pressão de dois estágios e um selo positivo projetado para fornecer hidrogênio à célula de combustível com pressão ideal em todas as condições de vazão, mesmo quando o tanque de armazenamento de hidrogênio do veículo esgotar. A redução de pressão em dois estágios diminui significativamente a característica de entrada decrescente em comparação com os reguladores de estágio único, enquanto o design de selo positivo oferece desempenho superior de desligamento. Juntos, esses recursos podem minimizar os custos de abastecimento, bem como o risco de falha de componentes caudal descendente e tempo de inatividade.
“Veículos confiáveis com eficiência de combustível superior são ativos valiosos que minimizam o custo total de propriedade e maximizam o tempo de estrada para empresas que operam frotas de caminhões ou ônibus movidos a hidrogênio”, disse Fabrice Jannet, diretor de desenvolvimento de negócios para hidrogênio no negócio de automação discreta da Emerson. “Uma frota lucrativa começa no nível de componentes. É por isso que a série TESCOM HV-7000 foi projetada para fins automotivos, com uma gama de recursos inovadores que aumentam a eficiência e a confiabilidade do combustível de hidrogênio em um design fácil de instalar pelos integrador do sistema.”
A causa mais comum de falha do regulador é a contaminação, que pode danificar bens macios, como sedes e selos, causando vazamentos e tempo de inatividade do veículo. Recursos do HV-7000, como hastes de válvula amarradas, filtros integrados e selos redundantes patenteados tornam o regulador resistente à contaminação, melhorando a vida útil do veículo e estendendo o tempo na estrada.
O design de vedação redundante prolonga a vida útil do ciclo se uma vedação apresentar desgaste; o filtro captura partículas sólidas produzidas durante a instalação antes que possam entrar em contato com peças macias, e a haste de válvula amarrada combate a contaminação e o desgaste do assento. Prevenir contaminação e vazamentos resultantes pode ajudar a evitar perda de combustível, riscos de segurança, danos ao sistema e tempo de inatividade do equipamento.
Além de seus benefícios para o usuário do veículo, o HV-7000 também foi projetado para ajudar fabricantes e integradores de sistemas de células de combustível a montar o regulador em seu sistema o mais rápido possível. O regulador é compacto e leve, com um formato plano e orifícios de montagem projetados especificamente para montar o regulador em relação a outras superfícies planas no sistema. Essa instalação fácil ajuda a reduzir os custos de fabricação e aquisição e facilita a ampliação à medida que os volumes de produção aumentam, em comparação com outras tecnologias de regulação de pressão.
Para saber mais sobre os reguladores de redução de pressão da série TESCOM HV-7000, acesse https://discreteautomation.emerson.com/product/tescom-hv-7000.
Mídia:
- Contatos: Contatos Globais de Mídia da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.