Software da Emerson ajuda Covestro a aumentar a eficiência operacional e a sustentabilidade
O software avançado de controle de processo da Emerson melhorou a eficiência de produção de poliéster na instalação da Covestro em Barcelona, na Espanha. Imagem em alta resolução
Como parte de um programa de melhoria contínua da planta, a Emerson está ajudando a Covestro a melhorar o desempenho operacional e a sustentabilidade. Imagem em alta resolução
O controle avançado do processo aumenta a produtividade da produção de poliéster em 1% e melhora a eficiência energética, reduzindo o consumo de água
AUSTIN, Texas (30 de abril de 2024) — A empresa global de tecnologia e software Emerson está ajudando a Covestro, líder mundial na produção de materiais poliméricos de alta tecnologia, a melhorar o desempenho operacional e a sustentabilidade de suas instalações de fabricação em Barcelona, na Espanha. Como parte de um programa de melhoria contínua da planta destinado a reduzir a zero líquido as emissões do processo de produção e de fontes de energia externas até 2035, a Covestro otimizou o processo de esterificação usado para produzir poliéster. Ao implementar o software de controle avançado de processo DeltaV™ da Emerson, a Covestro melhorou a eficiência da produção de poliéster, levando a maior disponibilidade e produtividade, e reduziu o consumo de água e energia.
A Covestro produz resina de poliéster em suas instalações de Barcelona para ser usada na fabricação de plásticos, mas recentemente enfrentou desafios operacionais com seu processo de produção à base de batelada. A necessidade de otimizar a esterificação e evitar que o glicol não reagido obstruísse um condensador a jusante, minimizando ao mesmo tempo o uso de água de refluxo, levou a Covestro a buscar uma solução de controle aprimorada.
Devido à complexidade das variáveis do processo envolvidas, as tentativas de conseguir essas melhorias por meio de ajustes na configuração de controle do processo de batelada existente não foram bem-sucedidas. A Covestro, portanto, recorreu à Emerson e, após uma análise cuidadosa, seus consultores recomendaram a implementação do DeltaV PredictPro, uma solução de software de controle preditivo de modelo multivariável (MPC) e de otimização, que faz parte da plataforma de automação DeltaV em evolução da Emerson.
Os engenheiros da Emerson trabalharam em colaboração com a Covestro para integrar de forma perfeita o software MPC no sistema de controle distribuído DeltaV existente que gerencia o processo de batelada. O MPC utiliza variáveis, como temperatura e pressão, para gerenciar a vazão de refluxo de forma eficiente. O sistema DeltaV define limites e realiza operações de início e parada para o MPC, eliminando a necessidade de intervenção do operador que poderia potencialmente levar a variações nos lotes.
“Ao colaborar com parceiros como a Emerson que compartilham nosso compromisso com a sustentabilidade, a Covestro pretende obter valor agregado a partir do carbono usado através da cadeia de valor”, explicou Adrian Belda, engenheiro de fabricação da Covestro. “O controle preditivo de modelo da Emerson é uma solução personalizada que fornece o perfil de controle ideal para nosso processo de produção de bateladas. O MPC nos dá a flexibilidade para aumentar a eficiência do processo, considerando as condições de segurança do processo e garantindo a qualidade do produto.”
Desde a implantação do MPC em um dos quatro reatores, a Covestro obteve melhorias significativas, incluindo melhor gerenciamento da retificação a vapor, o que garante que o glicol não impacte negativamente as operações a jusante; redução do uso da água de refluxo; e duração da reação significativamente menor. Essas melhorias não só aumentaram a eficiência energética, mas também permitiram que mais lotes fossem concluídos, aumentando a produtividade em cerca de 1% ao ano.
“À medida que as organizações se esforçam para alcançar metas ambiciosas de sustentabilidade enquanto navegam em regulamentações cada vez mais rígidas e na concorrência global, elas estão procurando maneiras de promover maior eficiência em suas operações”, disse Claudio Fayad, vice-presidente de tecnologia do negócio de sistemas e soluções de processos da Emerson. “O DeltaV PredictPro ajuda as equipes de produção a adotar as melhores práticas, para que possam ter certeza de que as eficiências que projetaram sejam obtidas todas as vezes, independentemente de quem esteja na sala de controle.”
A Covestro está agora explorando a possibilidade de replicar a abordagem em reatores semelhantes e integrar o controle de caldeiras na solução MPC, o que apresentaria mais oportunidades para reduzir o consumo de energia e ajudar a cumprir suas metas de sustentabilidade.
Mais detalhes sobre como a solução avançada de controle de processo da Emerson ajudou a resolver esse desafio operacional da Covestro estão disponíveis aqui.
Notícias:
- Contatos: Contatos Globais de Notícias da Emerson
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes das indústrias essenciais do mundo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para obter mais informações, visite Emerson.com.