Emerson ajuda empresa de petróleo e gás a cumprir as normas de emissões com novas válvulas de descarga elétrica

ASCO™ Series 223 solenoid pilot-operated valve

A ASCO Série 223 é uma válvula solenoide operada por piloto desenvolvida para aplicações de alta pressão. A válvula resistente tem uma construção exclusiva de pistão de aço inoxidável, construída para suportar pressões de vazão alta de até 100 bar. Imagem em alta resolução

ASCO™  zero-emissions electric dump valve

As válvulas de descarga elétricas de emissão zero da ASCO™ usam atuação elétrica de ultrabaixa potência, o que remove a necessidade de ventilação do gás de poço em aplicações a montante. E, ao contrário das válvulas de descarga tradicionais, seu design garante que não haja emissões fugitivas por não ter empacotamento de válvula. Imagem em alta resolução

A Laramie Energy implantou válvulas de descarga elétrica de zero emissão da ASCO para cumprir as regulamentações estaduais, reduzir a manutenção e aumentar a produtividade

FLORHAM PARK, N.J. (21 de janeiro de 2025)— A Emerson recentemente estabeleceu uma parceria com a Laramie Energy para ajudar a produtora de petróleo e gás do Colorado a cumprir as regulamentações estaduais e federais de emissões. Usando válvulas de descarga elétricas de emissão zero ASCO™, a única solução totalmente elétrica para separadores, raspadores e unidades de compressão, a Emerson auxiliou a Laramie Energy a alcançar a conformidade, eliminando as emissões ventiladas e fugitivas no estágio de descarga de líquidos de seu processo de separação.

As válvulas de descarga convencionais geralmente são acionadas por gás de poço, que pode escapar para a atmosfera como emissões ventiladas e fugitivas. Alguns estados, incluindo o Colorado, têm regulamentações de emissões que incluem multas por não conformidade, já a Agência de Proteção Ambiental (EPA) estabeleceu uma taxa de emissões de resíduos para emissões de metano que excederem os limites especificados.

Se forem detectadas emissões fugitivas, a EPA exige que os produtores de petróleo e gás reportem seus dados de gases de efeito estufa e realizem testes, pesquisas e reparos. Empresas que não cumprirem o regulamento deverão pagar multas pesadas e incorrer em tempo de inatividade para restabelecer a conformidade.

Por sua vez, as válvulas de descarga elétricas de emissão zero da ASCO usam atuação elétrica de ultrabaixa potência, o que remove a necessidade de ventilação do gás de poço em aplicações a montante. E, ao contrário das válvulas de descarga tradicionais, seu design garante que não haja emissões fugitivas por não ter empacotamento de válvula.

Com controle preciso, as válvulas de descarga elétrica ASCO atuam em 50 a 75 milissegundos, em comparação com as válvulas convencionais que levam vários segundos, o que elimina praticamente qualquer chance de sopramento de gás. Isso ajudou a Laramie Energy a melhorar a manutenção da pressão estática de seus tanques, o que, em última análise, levou a um aumento na produção de gás natural. As válvulas também usam 1,2 watt (W) de energia em comparação com um kit de adaptação elétrica convencional que usa 96 W, uma redução no uso de energia da válvula de 98,75%.

“Embora inicialmente projetadas para sites de poços legados, essas válvulas de descarga totalmente elétricas podem ajudar as empresas de petróleo e gás a alcançar a conformidade e evitar burocracias tanto em sites de produção recém-perfurados quanto em sites de produção existentes para atender a novos padrões”, afirma Michael Land, gerente de desenvolvimento de vendas na indústria de automação discreta da Emerson. “Nossa solução oferece uma alternativa econômica e livre de manutenção para atender à conformidade quando comparada a outras soluções, como kits de adaptação de instrumentos a ar, nitrogênio e eletricidade.”

A Laramie Energy concentra-se no desenvolvimento de reservas não convencionais de petróleo e gás dentro das Montanhas Rochosas, operando cerca de 1.500 poços. A empresa instalou válvulas de descarga elétricas ASCO em poços recém-perfurados enquanto atualizava seus poços obsoletos com a solução. Além de garantir a conformidade, as válvulas forneceram benefícios adicionais, incluindo menos manutenção e maior eficiência do poço.

Para ler o estudo de caso completo, visite o Estudo de caso Laramie Energy. Para saber mais sobre as válvulas solenoides de descarga ASCO totalmente elétricas, visite  https://discreteautomation.emerson.com/industries/oil-gas/upstream-dump-valves.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.