A Emerson aprimora a escalabilidade, a flexibilidade, o alcance e a eficiência da infraestrutura de redes wireless

Fallback image

O Gateway wireless 1410S da Emerson agora aceita até 500 dispositivos por antena com a versão de firmware mais recente, melhorando a capacidade e o desempenho da rede. Imagem em alta resolução

Fallback image

As Antenas inteligentes 781S da Emerson com nova conexão de bloco de terminais e opções de antena remota oferecem maior flexibilidade, alcance e confiabilidade de rede, mesmo para as instalações WirelessHART® mais complexas. Imagem em alta resolução

Novos recursos do portfólio WirelessHART duplo maximizam a conectividade, oferecendo o dobro da capacidade dos modelos anteriores com melhor alcance wireless

SHAKOPEE, Minn. (28 de abril de 2025)– A Emerson, líder global em tecnologia industrial, anunciou hoje atualizações em seus Gateways wireless 1410S da Emerson, junto com um novo projeto de Antena inteligente 781S . Essas melhorias permitem instalação e operação mais eficientes, minimizam a infraestrutura de rede necessária e mantêm a confiabilidade.

O adaptador de antena remota permite que os usuários alcancem uma intensidade de sinal incomparável com compatibilidade com antenas remotas de alto ganho, reduzindo significativamente o número de saltos e repetidores necessários, mesmo para as redes WirelessHART® mais desafiadoras. O 781S encomendado com a opção de antena remota de alto ganho inclui tudo o que é necessário para instalar uma rede WirelessHART aprimorada ou atualizar uma rede WirelessHART existente. Por fim, o adaptador de antena remota possibilita caminhos fáceis para atualizar sistemas legados de antenas remotas para a tecnologia mais moderna dos Gateways wireless 1410S e dispositivos da Antena inteligente 781S da Emerson 

Combinar o aumento na capacidade dos dispositivos com os recursos de alcance estendido significa que sites inteiros, independentemente de suas dimensões ou distribuição, podem ser monitorados e gerenciados de forma eficaz com dispositivos WirelessHART. Agora, a cobertura de site pode ser alcançada com significativamente menos infraestrutura de gateway, resultando em implantações WirelessHART mais simplificadas e econômicas. Ao garantir que até as áreas mais remotas ou obstruídas de um site possam ser cobertas pela rede mesh, esses aprimoramentos facilitam o monitoramento contínuo e a conectividade em tempo real, enquanto aproveitam as vantagens do WirelessHART, como altas taxas de atualização e longa vida útil da bateria. 

Atualize sistemas obsoletos para os modelos 1410S e 781S a fim de aproveitar essas novas melhorias utilizando o processo simples de backup e restauração. Isso garante uma migração sem interrupções das configurações do sistema, incluindo conexões de rede e de host, proporcionando a melhor infraestrutura WirelessHART disponível atualmente.

“Esses aprimoramentos são uma resposta às demandas do mercado por cada vez mais dados e escalabilidade nas redes wireless industriais”, disse Jimmy Ji, Gerente de produtos de conectividade de instrumentos para o negócio de soluções de medição da Emerson. “Eles trabalham juntos para reduzir significativamente os custos de infraestrutura das redes WirelessHART e para impulsionar a visão Boundless Automation da Emerson, com campo inteligente e edge computing.”  

As melhorias no firmware do Gateway wireless 1410S da Emerson aumentam sua capacidade, permitindo até 500 dispositivos por rede usando uma Antena inteligente 781S, em comparação com o limite anterior de 200 dispositivos. Com a integração da tecnologia WirelessHART duplo, um único Gateway 1410S pode agora se conectar a até 1000 dispositivos, expandindo significativamente suas capacidades de conectividade. Os Gateways 1410S atuais podem aproveitar essas melhorias com a atualização para o firmware mais recente e adquirindo a atualização de rede de alta capacidade. 

Uma atualização no projeto da Antena inteligente 781S destaca um bloco de terminais integrado e novas opções de adaptador de antena remota, oferecendo adaptações flexíveis de cabos para atender às necessidades da aplicação e melhorar o desempenho da antena. O novo bloco de terminais integrado 781S permite uma instalação fácil, utilizando o tipo e o comprimento de cabo exigidos pela instalação. Essas atualizações mostram os projetos de produtos da Emerson que atendem às necessidades em constante mudança do mercado de redes wireless industriais. 

Para saber mais, visite Emerson.com/Wireless1410S. 

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos setores industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes de diversos segmentos industriais a otimizarem suas operações, protegerem seu pessoal, reduzirem emissões e alcançarem seus objetivos de sustentabilidade. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.