Emerson expande o portfólio de IA da Ovation com novos agentes inteligentes

Opened ingredient

Projetados para se integrarem perfeitamente com a versão 4.0 da Plataforma de automação Ovation™, os novos Agentes de IA Ovation são incorporados em fluxos de trabalho operacionais nativos e ferramentas do operador, eliminando a necessidade demorada de alternar entre sistemas. Imagem em alta resolução

Os novos agentes de IA da Ovation permitem que os operadores resolvam problemas complexos em uma fração do tempo para operações mais rápidas e inteligentes na planta
  • Os novos agentes de IA da Ovation incluem o Sequence Assistant Agent (assistente de sequência), o Alarm Insight Agent (de percepção de alarme), o Predictive Maintenance Agent (de manutenção preditiva), o Root Cause Agent (de causa-raiz) e o Loop Performance Monitor Agent (de desempenho do circuito).
  • Projetados para se integrarem com facilidade com a versão 4.0 da Plataforma de automação Ovation, os novos agentes de IA Ovation são incorporados a fluxos de trabalho e ferramentas operacionais nativas, eliminando a necessidade demorada de alternar entre sistemas.
  • As recomendações contextuais são fornecidas diretamente nos fluxos de trabalho de controle, alarme e manutenção do operador, substituindo análises independentes ou a correlação manual de dados para uma ação mais rápida e imediata.
  • Os agentes de IA reduzem o tempo de diagnóstico e análise de horas ou dias para minutos, superando desafios do setor, incluindo transições de mão de obra, aumento da complexidade operacional e sobrecarga de informações do operador.
  • O projeto de “humano no circuito” garante que os operadores sempre estejam no comando; Os agentes de IA operam proativamente em segundo plano, analisando as condições da planta e recomendando otimizações.

PITTSBURGH (27 de julho de 2026) — A Emerson (NYSE: EMR), líder global em automação, apresentou hoje os novos Agentes de IA Ovation™ para os setores de energia e água, expandindo os recursos de IA da versão 4.0 da Plataforma de automação Ovation. Os cinco novos agentes (Sequence Assistant Agent, Alarm Insight Agent, Predictive Maintenance Agent, Root Cause Agent e Loop Performance Monitor Agent) capacitarão o pessoal da planta com percepções críticas com monitoramento, análise e recomendações de ações contínuos nas operações críticas da planta.

Essa expansão se baseia no sucesso do Ovation Virtual Advisor e oferece novos recursos ao crescente portfólio de soluções de IA da Ovation para o setor de energia e água, transformando a forma como os operadores tomam decisões. Enquanto o Ovation Virtual Advisor fornece percepções orientadas por IA em tempo real através da interação com linguagem natural, os novos agentes de IA são sincronizados com o sistema Ovation 4.0 e trabalham de forma autônoma em segundo plano, monitorando continuamente as condições da planta e dos equipamentos e recomendando otimizações.

"Os agentes de IA da Ovation oferecem uma grande mudança em nosso portfólio de IA, representando um avanço significativo na forma como ajudamos nossos clientes a criar operações mais inteligentes, eficientes e resilientes", afirma Bob Yeager, presidente de Soluções de energia e água da Emerson. “Os agentes habilitados por IA lidam com análises de dados complexos e reconhecimento de padrões para monitorar a condição dos ativos, executar simulações, prever falhas e priorizar intervenções. Essas ferramentas poderosas permitem que os operadores mudem do planejamento reativo para o proativo sem interromper os fluxos de trabalho diários.”

Os agentes de IA do Ovation serão implantados em fases, com o seguinte incluído na primeira onda:

  • Sequence Assistant Agent: fornece orientação de IA para ferramentas de lógica de controle orientadas por função de sequência, gerando prompts sensíveis ao contexto a partir de desvios em tempo real e falhas históricas. Durante a partida de uma turbina a vapor por exemplo, o agente pode identificar por que uma sequência parou e alertar um operador com uma ação corretiva recomendada, resolvendo problemas em segundos que tradicionalmente poderiam levar horas de investigação manual.

  • Alarm Insight Agent: prioriza e resume o contexto do alarme durante excessos de alarme, ajudando os operadores a se concentrarem nos alarmes mais críticos e nas ações recomendadas, em vez de ficarem sobrecarregados por centenas de alertas simultaneamente.

  • Predictive Maintenance Agent: age como um sistema de aviso antecipado para equipamentos essenciais da planta, detectando degradação, priorizando a manutenção e ajudando a evitar falhas não planejadas.

  • Root Cause Agent: realiza análises de causas raiz em tempo real que vão além do próprio sistema de controle para analisar o processo da planta em execução. Ao correlacionar alarmes, acionamentos e condições de equipamentos ativos, o agente identifica as causas raiz de problemas de ativos críticos, permitindo que as equipes de manutenção mudem de ações reativas para proativas.

  • Loop Performance Monitor Agent: analisa continuamente o desempenho do circuito de controle para identificar circuitos de baixo desempenho, inclusive para problemas como oscilação, zona morta e ajuste deficiente, e gera recomendações respaldadas por evidências para revisão da engenharia.

Impacto no mundo real e arquitetura integrada

Ao contrário das interfaces no estilo chatbot ou das camadas de análise externas, os novos agentes de IA da Emerson são projetados para se integrarem perfeitamente à Plataforma de automação Ovation 4.0, com controle na plataforma e o respaldo de décadas de experiência no setor de energia e água. Construídos com design “humano no circuito”, os agentes operam de maneira proativa, executando em segundo plano e alertando os problemas aos operadores, agindo com a aprovação humana. Cada recomendação passa por operadores humanos que mantêm o controle total.

As primeiras implantações demonstram um impacto mensurável. Em um cenário, o Sequence Assistant Agent identificou uma condição permissiva com falha em segundos, um diagnóstico que anteriormente consumia horas de investigação manual em diagramas lógicos e valores pontuais. Em outra grande empresa de serviços gerais, o Predictive Maintenance Agent capturou anomalias sutis no equipamento antes que elas se tornassem críticas, evitando tempos de inatividade caros e não planejados.

Alinhamento estratégico com operações habilitadas por IA

Os cinco novos Agentes de IA da Ovation serão lançados no outono do hemisfério norte, permitindo que os clientes comecem a implantar agentes individuais adaptados às suas prioridades operacionais e expandam seu portfólio ao longo do tempo à medida que as necessidades evoluem. O plano mais amplo inclui 28 agentes planejados adicionais, abrangendo operações, manutenção, otimização, instrumentação e controle, gerenciamento e funções entre domínios. A Emerson também apresentará o Ovation AI Agent Builder na Conferência do grupo de usuários Ovation deste ano, demonstrando como ele ajudará usuários a projetar, implantar e personalizar agentes exclusivos específicos para suas operações ao criar um caminho dinâmico e dimensionável para otimização orientada por IA.

Os agentes de IA Ovation fazem parte do compromisso contínuo da Emerson com a inovação, introduzindo novos recursos que fornecem conhecimentos alimentados por IA para ajudar os clientes a melhorar a tomada de decisões e criar valor comercial.

Mídia:

Recursos adicionais:


Sobre a Emerson
A Emerson (NYSE: A EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse ;Emerson.com.