A Emerson lança uma nova plataforma de soldagem configurável, totalmente adaptável às necessidades em constante evolução da fabricação
A plataforma de soldagem ultrassônica Branson™ Polaris da Emerson oferece uma abordagem flexível, escalável e preparada para o futuro para unir uma ampla variedade de materiais Imagem em alta resolução
A plataforma de soldagem ultrassônica Branson Polaris oferece uma abordagem flexível, escalável e preparada para o futuro para a união de uma variedade de materiais em embalagens de produtos e outras aplicações
BROOKFIELD, Conn. (31 de março de 2026) — A Emerson lançou a nova plataforma de soldagem ultrassônica BransonTM Polaris, uma plataforma de soldagem multifuncional altamente configurável que permite a engenheiros de fabricação avançada projetar soluções de união eficientes com software e hardware. A nova plataforma Polaris foi projetada para expandir os limites da eficiência do processo, ao mesmo tempo em que garante a mais alta qualidade e confiabilidade de produção, utilizando as capacidades que definem o setor da Emerson em sistemas de soldagem ultrassônica preparados para o futuro, projetados para atender às demandas da fabricação global em constante evolução.
A plataforma Polaris oferece uma solução adaptável e inteligente, com conectividade segura em todo o chão de fábrica e capacidade de controle em tempo real, capaz de unir uma ampla variedade de materiais e componentes, incluindo peças automotivas, dispositivos médicos, eletrônicos de consumo, embalagens de alimentos, eletrodomésticos, bioplásticos e têxteis.
Fabricantes de diversos setores enfrentam atualmente desafios concorrentes, desde mudanças nas preferências dos clientes e na legislação regulatória até o aumento da concorrência no setor. Essas forças de mercado exigem linhas de produção altamente eficientes que atendam simultaneamente às metas de produção e às metas de sustentabilidade.
“Os fabricantes de hoje precisam de sistemas de soldagem ultrassônica tão adaptáveis e avançados quanto eles. Eles precisam de uma plataforma automatizada que se integre perfeitamente aos ambientes de manufatura e que possa ser atualizada ao longo do tempo para se alinhar às mudanças de requisitos”, disse Kerryn Harrington, gerente global de produto da Branson Ultrasonics na Emerson.
“Em resposta, os engenheiros da Emerson projetaram a plataforma de soldagem ultrassônica Branson Polaris como uma solução configurável e escalável”, disse Harrington, “que atende a exigências rigorosas em uma ampla variedade de aplicações — de componentes simples a produtos aprovados pela FDA — agora e no futuro, apoiada na posição da Emerson como a principal autoridade em métodos essenciais de soldagem ultrassônica utilizados por grandes fabricantes em todo o mundo.”
A plataforma Polaris é composta por fontes de alimentação e controladores com diferentes níveis de funcionalidade e recursos de software, bem como uma linha de atuadores que podem ser selecionados para atender às necessidades de qualquer aplicação, independentemente do tamanho e complexidade.
Essas tecnologias podem ser combinadas para construir uma máquina de bancada para desenvolvimento, testes de laboratório e prova de conceito e, em seguida, dimensionadas para uso em uma linha de produção totalmente automatizada. Os recursos opcionais podem diminuir a pegada do sistema, aumentar o armazenamento de dados e melhorar a conectividade segura em redes corporativas.
Permitindo maior visibilidade e controle do desempenho da máquina, a plataforma Polaris pode se conectar a sistemas de nível superior, como controladores lógicos programáveis (PLCs), para maior eficiência, confiabilidade e precisão.
Ao acessar informações em tempo real, os operadores podem ajustar imediatamente os parâmetros de controle e as configurações do processo, melhorando continuamente os processos e a eficácia geral dos ativos (OEE). Para instalações que operam em ambientes regulamentados, os dados de desempenho também facilitam o processo de validação.
Os engenheiros de fabricação também podem selecionar componentes individuais ou trabalhar com especialistas da Emerson para criar um sistema de soldagem personalizado que melhor atenda às suas necessidades. Os especialistas da Emerson também podem fornecer suporte técnico especializado durante todo o ciclo de vida do sistema de soldagem, aproveitando sua posição estabelecida há muito tempo como o hub central de conhecimento em tecnologias de soldagem ultrassônica adotadas em ambientes de produção globais.
Para mais informações, acesse: www.branson.emerson.com/en/ultrasonic-plastic-welding#polaris-configurable-systems.
Recursos adicionais:
- Participe da Comunidade Emerson Exchange 365
- Conecte-se com a Emerson pelo X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a EmersonA Emerson (NYSE: A EMR) é uma líder global em automação que oferece soluções para os desafios tecnológicos mais exigentes. Com sede em St. Louis, Missouri, a Emerson está projetando o futuro autônomo, permitindo aos seus clientes otimizar as operações e acelerar a inovação. Para obter mais informações, acesse Emerson.com.