Preventing Fugitive Emissions Can Create Greener, More Cost-Effective Operations

Die Vermeidung flüchtiger Emissionen kann zu umweltfreundlicheren und kostengünstigeren Betriebsabläufen beitragen

Täglich gelangen Tonnen von Kohlendioxid, Methan, Stickoxid und anderen unbemerkten Emissionen in die Atmosphäre. Diese werden weder erfasst noch gemessen, haben aber massive Auswirkungen auf die Umwelt.

Was sind flüchtige Emissionen?

Einfach ausgedrückt sind flüchtige Emissionen Leckagen oder unerwünschte Freisetzungen von Gasen und Dämpfen in die Atmosphäre. Diese Emissionen entweichen aus Lagertanks, Pipelines, Bohrlöchern, Apparaten oder druckbeaufschlagten Geräten, die typischerweise bei industriellen Tätigkeiten zum Einsatz kommen. Die meisten flüchtigen Emissionen gehen auf Kältemittel und Erdgas zurück, sie können aber auch Treibhausgase wie Kohlendioxid, Methan, Perfluorkohlenwasserstoffe, Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid umfassen.

 

Warum sind diese Emissionen so schädlich?

Für die Umwelt sind flüchtige Emissionen das gasförmige Äquivalent zum „Tod auf Raten“. Diese Emissionen können aus mehreren Quellen oder aus einem einzigen Gerät stammen und sich schnell summieren, da sie oft unbemerkt auftreten - wie der Name schon sagt. Flüchtige Emissionen sind das heimtückische industrielle Äquivalent mangelnder Dichtungsstreifen an den Türen und Fenstern eines Hauses. Hier entweicht jedoch nicht heiße oder kalte Luft, sondern schädliches Gas. Gemäß der Internationalen Energieagentur sind 20 % der jährlich auftretenden 570 Millionen Tonnen Methanemissionen weltweit flüchtige Emissionen.

Flüchtige Emissionen treten in einer Vielzahl von Branchen auf. Durch bewusstes Handeln können sie jedoch reduziert werden. Die Reduktion flüchtiger Emissionen hat nicht nur für den Planeten Vorteile, sondern senkt auch Kosten und fördert ein sichereres Arbeitsumfeld für Beschäftigte im gesamten Industriesektor.

Indem Unternehmen flüchtige Emissionen reduzieren, reagieren sie proaktiv und transparent auf die Klimakrise und zwar mit konkreten Schritten, die zu messbaren Ergebnissen sowohl für die Umwelt als auch für das Unternehmen selbst führen. Die Eliminierung flüchtiger Emissionen ist eine geschäftliche Verantwortung. Zunehmende Reglementierung, veraltete Technologie und der Bedarf an einer maßgeschneiderten Lösung tragen jedoch alle zur Herausforderung bei, mit der sich ein Unternehmen konfrontiert sieht, wenn es in einer umweltfreundlicheren Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben möchte.

 

Emissionen von flüchtigen Gasen vermeiden

Der beste Weg, flüchtige Emissionen zu vermeiden, besteht darin, alle Geräte so zu konzipieren, dass sie Emissionen eliminieren oder reduzieren. Unternehmen müssen Emissionsdaten genau erfassen und melden, was oft eine Investition in intelligente Technologie bedeutet, z. B. kabellose Akustiksensoren oder intelligente Ventilstellungsregler, die unbemerkte Emissionen erkennen können. Rätselraten in Bezug auf Emissionen ist für Unternehmen, die wettbewerbsfähig und nachhaltig bleiben möchten, keine praktikable Lösung mehr.

Für Unternehmen, die ihre flüchtigen Emissionen reduzieren möchten, kann die Suche nach potenziellen Leckagequellen in großen Industrieanlagen entmutigend erscheinen. Es gibt schließlich zahlreiche potenzielle Quellen, die untersucht werden müssen, und aufgrund ihrer Natur sind flüchtige Emissionen schwer zu identifizieren. Ein ganzheitlicher Ansatz zur Bekämpfung flüchtiger Emissionen kann sowohl Zeit als auch Geld kosten, da flüchtige Emissionen aus verschiedenen Quellen stammen: Ventile (60 %), Flansche und Pumpen (15 %), Sicherheitsventile (15 %) und Tanks (10 %).

Dies bietet Unternehmen die Möglichkeit, in Technologie zu investieren, z. B. in Plantweb Optics von Emerson, die alle gängigen Treibhausgase mithilfe eines Logik-Moduls, künstlicher Intelligenz und Ursachenanalysetechnologie vorhersagen kann. Diese Lösungen helfen Unternehmen, flüchtige Emissionen im Hier und Jetzt zu überwachen und zu bewerten und ihre Betriebsabläufe zukunftssicher zu gestalten.

Unternehmen müssen eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln, um flüchtige Emissionen an allen potenziellen Leckstellen im Betrieb zu reduzieren. Für Unternehmen kommen noch weitere Optionen zur Reduzierung industrieller Emissionen in Frage, wie Korrosionserkennungssensoren und -software für Metalle, akustische Wireless-Sensoren, die Dampfleckagen identifizieren können, und hochspezialisierte Gassensoren, die Verbindungen wie Stickstoffoxid (NOx), Ammoniak, Benzol und andere flüchtige Emissionen aufspüren können.

 

Das größte Problem: Ventile

Mehr als 60 % der flüchtigen Emissionen gehen auf undichte Ventile zurück und mehr als die Hälfte der flüchtigen Emissionen einer Anlage können durch die Wartung, die Modernisierung und den Austausch von Ventilen eliminiert werden. Zur Reduzierung flüchtiger Emissionen sollten Unternehmen beurteilen, welche Ventile möglicherweise undicht sind, und sie durch Ventile ersetzen, die für die zuverlässige Reduzierung flüchtiger Emissionen konzipiert sind.

Dazu gehört das Upgrade der Ventilpackung, also der Abdichtung, die Ventilausrüstung von der Umgebung isoliert, auf eine emissionsarme Packung. Die Ventilpackung ist die Komponente, die für Leckagen aufgrund mechanischer Bewegungen am anfälligsten ist. Unternehmen sollten zudem die Installation von Positions- oder Drucküberwachungssensoren an Sicherheitsventilen, Tanks und Absperrklappen in Erwägung ziehen, um neu auftretende Leckagen zu erkennen. Auch die Verwendung von Reglern mit geringer Entlüftung und sorgfältige Prüfungen, ob ein elektrischer Stellantrieb für bestimmte pneumatische Anwendungen geeignet ist, können ein Austreten in die Atmosphäre vermeiden.

Eine ordnungsgemäße Wartung und Instandhaltung sind ebenfalls wichtig. Neue Automatisierungs- und Überwachungstechnologien, wie der DeltaV Loop Service von Emerson, können Unternehmen bei der Optimierung der Systemsicherheit und -leistung unterstützen. Aus der Ferne tätige Fachkräfte stellen monatliche Überprüfungen der Regelungsleistung bereit, identifizieren Probleme, geben Empfehlungen für Korrekturmaßnahmen und erstellen einen Plan für die Regelungsleistung, der die größten Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis priorisiert.

„Nach einer Bewertung der Ventile seitens Emerson haben wir festgestellt, dass unsere Kunden sicherere, umweltfreundliche und konforme Bedingungen für das Personal gewährleisten, indem sie die direkte Exposition gegenüber schädlichen Produkten verringern, die Verschwendung von Prozessmedium begrenzen und durch die Vermeidung von Bußgeldern Kosteneinsparungen erzielen“, so Randy Page, Group President des Emerson Geschäftsbereichs Final Control. „Industriearmaturen stellen eine potenzielle Quelle für Emissionen dar. Eine Begehung der installierten Ventile kann zu kostengünstigen Abhilfemaßnahmen führen, die auch zur Verbesserung der Leistung beitragen können.“


Eine Lösung für unsere Zukunft

Die Bekämpfung flüchtiger Emissionen ist eine Investition in die Zukunft.

Während sich die Welt ihren Netto-Null-Zielen nähert, erfordern Vorschriften neue Paradigmen für die Emissionsüberwachung. Immer mehr Unternehmen sehen sich einer zunehmenden Überwachung ihres Betriebs und der Durchsetzung von Vorschriften für Industrieanlagen ausgesetzt. Branchenführer verlassen sich jetzt und in der Zukunft auf Technologie, die flüchtige Emissionen reduziert und eliminiert.

Automatisierungs- und Überwachungssoftware und -technologie ermöglichen Bedienern die Überwachung der Faktoren, die zu flüchtigen Emissionen beitragen können. Dieser betriebliche Wandel wird Unternehmen auch dabei helfen, Erkenntnisse zu gewinnen und mehr datengestützte Entscheidungen zu treffen, die zunehmend notwendig werden, um eine nachhaltige Welt für alle zu unterstützen.