Fallback image

Die Zukunft der Fertigung ist da – und sie ist 3D

 

 

Eine bahnbrechende Technologie „Diese neue Technologie öffnet Türen und ermöglicht Innovationen, die bisher außerhalb einer Computersimulation nicht lebensfähig waren“, sagt Adam Boyle, Director of Global Additive Manufacturing Operations bei Emerson Automation Solutions.

Fallback image

Technisch versierte Käufer haben den 3D-Druck von Konsumgütern längst freudig aufgenommen. Und auch Unternehmen aus der Industrie und Fertigung setzen solche Technologien inzwischen ein, um für ihre Kunden die größten Herausforderungen technischer Natur und in der Fertigung zu meistern.

Bei Emerson sehen wir die additive Fertigung als einen Schritt in die Zukunft – eine Zukunft, in der die Ingenieure Probleme auf spannende neue Art angehen können.


Additive Fertigung

Was ist additive Fertigung? Stellen Sie sich darunter 3D-Druck für die harten Anforderungen der Industrie vor. Additive Fertigung steht für die Technologie, bei der dreidimensionale Gegenstände anhand eines digitalen Modells schichtweise durch Materialzugabe hergestellt werden. Experten erforschen in rasantem Tempo die diversen Einsatzgebiete dieser sich schnell entwickelnden Technologie. Während der 3D-Druck mit Kunststoffen immer üblicher wird, liegt die große Herausforderung derzeit im 3D-Druck mit Metalllegierungen. Hier kann die neue Technologie Grenzen überwinden, die für herkömmliche Verfahren unüberwindbar schienen.

Im Bereich der additiven Fertigung denken Emersons Ingenieure heute bereits über diese Grenzen der Standard-Fertigungsverfahren hinaus. Sie bietet den Ingenieuren ein Werkzeug, um innovative Lösungen zu entwickeln und zu produzieren und immer anspruchsvollere Prozesse mit immer strengeren Anforderungen zu meistern. Die additive Fertigung beschleunigt erheblich das Design, Prototyping und Testen neuer Produkte und verspricht eine starke Vereinfachung der Produktions- und Lieferkette.  Emerson erwartet eine Reduktion des Zeitaufwands für technische Produkte um bis zu 85 Prozent.

Und nicht nur die Ingenieure von Emerson profitieren von der additiven Fertigung. Viele Kunden Emersons stehen vor einzigartigen Herausforderungen bei der Steuerung und Automatisierung ihrer Prozesse. Egal, ob diese Herausforderungen auf die Prozessflüssigkeit oder die Prozessbedingungen zurückzuführen sind: Die additive Fertigung hat nachweislich Emersons Fähigkeit verbessert, effektive Lösungen für seine Kunden zu entwickeln, validieren und zur Verfügung zu stellen.


So druckt die Welt der Zukunft

„Diese neue Technologie öffnet Türen und ermöglicht Innovationen, die bisher außerhalb einer Computersimulation nicht lebensfähig waren“, sagt Adam Boyle, Director of Global Additive Manufacturing Operations bei Emerson Automation Solutions. „Mit additiver Fertigung findet man schnell das ideale Produktdesign. Unser Team kann nun mehrere Designs zugleich entwickeln und produzieren – und sich dann auf Tests aus der realen Welt verlassen, um zu bestimmen, welche besser funktionieren. In einer Branche, in der Sicherheit und Leistung an erster Stelle stehen, ist dieses Maß an Präzision von entscheidender Bedeutung.“

Im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Singapore Economic Development Board und der Nanyang Technological University hat Emerson ein neues Zentrum für additive Fertigung in Singapur eröffnet, das sich der Beschleunigung der additiven Fertigung als Produktionstechnologie widmet. Das Zentrum wird sich auf die Fertigung von Ventil- und Automatisierungskomponenten für die Prozessindustrie konzentrieren, mit dem Ziel einer höhere Geschwindigkeit und von mehr Flexibilität im Vergleich zur traditionellen Fertigung. 

Fallback image

Boyle und sein Team überwachen Emersons Programm für additive Fertigung, das vor mehr als drei Jahren mit der Eröffnung unseres Zentrums für additive Fertigung in Marshalltown, Iowa, USA, ins Leben gerufen wurde. Gemeinsam arbeiten die Zentren in Marshalltown und Singapur aktiv an Forschung und Entwicklung und leiten federführend Produktionsdienstleistungen für alle Unternehmen von Emerson weltweit.

Emersons Zentren werden auch weiterhin die vielen Vorteile der additiven Fertigung erforschen, insbesondere für die Lieferkette. Die Fähigkeit, Produkte auf Abruf zu fertigen, ist von großer Bedeutung für eine Branche, die sich häufig mit typischen Herausforderungen in der Lieferkette auseinandersetzen muss, wie sie mit der Lieferung technischer Lösungen in geringer Auflage einhergehen.

Die additive Fertigung ist ein Impulsgeber für unsere Branche und könnte letztlich eine notorische Lücke der industriellen Revolution schließen: die Fähigkeit, schnell Komponenten in geringer Auflage und mit starken Variationen zu produzieren“, sagt Boyle. „Es gibt endlose Möglichkeiten für diese Technologie, und wir freuen uns schon, den bald können wir die nächste große Anwendung für unsere Kunden und die Branchen bekanntgeben, die wir bedienen.“

Bei Emerson arbeiten darauf hin, für besondere Herausforderungen künftig einzigartige Lösungen gemäß den Anforderungen unserer Kunden bieten zu können: aus dem Drucker.