Neuer Druckminderer von Emerson verbessert die Leistungsfähigkeit von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen in Nutzfahrzeugen
Der Druckminderer von Emerson verbessert die Leistungsfähigkeit von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen in Nutzfahrzeugen. Hochauflösendes Bild
Der TESCOM HV-3500 Onboard-Regler liefert konstanten Druck und hält kontinuierliche Wasserstoffversorgung aufrecht, um die Brennstoffeffizienz zu maximieren
FLORHAM PARK, New Jersey (29. Nov. 2022) – Emerson hat einen Druckminderer auf den Markt gebracht, der speziell für den Einsatz auf Nutzfahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb entwickelt wurde. Die Ausführung des TESCOM™ HV-3500 Onboard-Wasserstoffreglers mit zwei Stufen und patentierter aktiver Abdichtung stellt den Brennstoffzellen unter allen Betriebsbedingungen des Fahrzeugs, einschließlich Beschleunigung, Verlangsamung, Anhalten und Leerlauf, einen konstanten Druck und eine stabile Wasserstoffversorgung bereit. Der konstante Druck trägt zudem zur Verlängerung der Lebensdauer der Brennstoffzellen und zur Optimierung des Brennstoffverbrauchs bei. Die Bereitstellung eines zuverlässigen Brennstoffdrucks durch den HV-3500 bietet den Fahrzeugführern eine größere Reichweite bis zur nächsten Betankung und reduziert das Risiko von übermäßigen Hinterdrücken, die zu Undichtigkeiten, verschwendetem Brennstoff und möglichen ungewünschten Emissionen führen können. Der HV-3500 Druckminderer wurde konzipiert, entwickelt und unabhängig geprüft, um die Einhaltung der Anforderungen der EG-Verordnung Nr. 79 für den Einsatz von Druckreglern an Bord von Wasserstofffahrzeugen zu sichern.
Durch die Steigerung der Effizienz der Brennstoffzellen und die Optimierung der Energieeffizienz insgesamt verlängert der vom HV-3500 bereitgestellte stabile Druck zudem die Wartungsintervalle. Der Regler sorgt für eine positive Hochdruckabschaltung des Wasserstoffs in Fahrzeugen bei unterschiedlichen Straßen- und Betriebsbedingungen und erhöht so die Lebensdauer der Brennstoffzelle.
"Die Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit in der Nutzfahrzeug- und Transportindustrie erfordert, dass Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme für die präzise Bereitstellung von Kraftstoff entsprechend eines schwankenden Brennstoffbedarfs und -drucks ausgelegt sein müssen. Gleichzeitig müssen Sie die Sicherheit der Systeme unabhängig von der zurückgelegten Strecke gewährleisten", sagte Robert Lindquist, Director of Global Marketing des Emerson Geschäftsbereiches Precision and Fluid Control. "Mit dem patentierten verbundenen Ventil und der aktiven Dichtungsausführung erreicht der HV-3500 ein neues Niveau an Zuverlässigkeit und konsistenter Druckversorgung. Dies trägt dazu bei, dass Nutzfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb ihren Lieferanforderungen gerecht werden können."
Der HV-3500 unterstützt außerdem OEM-Hersteller bei der Steigerung ihrer Rentabilität, da der Druckminderer die Herstellungszeit und -kosten reduziert. Die zweistufige Ausführung eliminiert den Bedarf an zusätzlichen Anschlüssen und vereinfacht den Einbau, während es die Vierkantform den OEM-Herstellern ermöglicht, den Druckminderer an vorhandenen Platten und Rahmen im Brennstoffzellensystem zu befestigen. Durch diese spezielle(n) Form und Befestigungsbohrungen lässt sich der HV-3500 schneller und einfacher als andere Druckregeltechnik einbauen. Die reduzierte Montagezeit senkt die Installationskosten.
„Der HV-3500 unterstreicht das Engagement von Emerson zur Entwicklung von Technologien für erneuerbare Energien, die sowohl Hersteller als auch Anwender dabei unterstützen, ihre Herausforderungen bei der Schaffung einer nachhaltigeren Welt zu bewältigen“, sagte Zhang Yingchun, Engineering Manager des Emerson Geschäftsbereiches Precision and Fluid Control. „Aus diesem Grund hat unser Team für technische Projekte bei der Entwicklung dieses Produkts die volle Lebensdauer des Brennstoffzellensystems sorgfältig in Erwägung gezogen. Das gut durchdachte Design des Druckminderers senkt die Herstellungs- und Installationskosten für OEM-Hersteller, und die fortschrittlichen Leistungsmerkmale reduzieren die Brennstoff- und Wartungskosten für Anwender."
Der mit EC79 konforme HV-3500 wird vom lokalen Support von Emerson unterstützt. Während es für manche OEM-Hersteller schwierig ist, die Produktion weiter auszubauen und die Markteinführungszeit zu verkürzen, bietet der personalisierte Support von Emerson diesen Herstellern die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge schneller auf die Straße zu bringen, zuverlässig zu betreiben und den Lebenszyklus zu maximieren.
Weitere Informationen finden Sie unter https://discreteautomation.emerson.com/product/tescom-hv-3500.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Teil der Emerson Exchange 365 Community werden
- Mit Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube verbinden
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.