Registrierung zur Teilnahme an der Emerson Exchange 2022 Automation Leaders Conference ab sofort möglich

Emerson Exchange attendees from a past in-person conference sit in on a presentation.

Emerson lädt erstmals seit 2019 wieder zur Emerson Exchange in Form einer Präsenzveranstaltung ein. Kunden, Experten und Branchenführer erhalten auf dieser viertägigen Konferenz vom 24. bis 28. Oktober 2022 in Grapevine im US-Bundesstaat Texas die Gelegenheit, die neuesten Innovationen in den Prozess-, Hybrid- und Fertigungsindustrien auszutauschen. High resolution image

Emerson Exchange Forward Focus 2022 theme graphic.

Bei der seit 2019 erstmals wieder in Form einer Präsenzveranstaltung abgehaltenen Emerson Exchange werden Kunden, Experten und Branchenführer die neuesten Innovationen aus der Prozess-, Hybrid- und Fertigungsindustrien austauschen. High resolution image

Präsenzveranstaltung bringt führende Automatisierungsexperten der Branche zusammen, um sich über Innovationen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Sicherheit und Produktionsleistung auszutauschen

AUSTIN, Texas (USA) (25. August 2022) – Emerson bringt auf der seit 2019 erstmals wieder in Form einer Präsenzveranstaltung abgehaltenen Emerson Exchange Kunden, Experten und Branchenführer zu einer viertägigen Konferenz zusammen, um die neuesten Innovationen in den Prozess-, Hybrid- und Fertigungsindustrien auszutauschen. Die Konferenz wird in der Woche ab dem 24. Oktober im Gaylord Texan Resort & Convention Center in Grapevine, Texas, stattfinden.

Emerson-Kunden können sich ab sofort anmelden. Der Early-Bird-Rabatt endet am 31. August 2022.

Die Emerson Exchange 2022 bietet Automatisierungsexperten eine einzigartige Gelegenheit, mit ihren Kollegen in Kontakt zu treten, ihr Fachwissen zu erweitern und wertvolle Einblicke in die neuesten Markttrends, bahnbrechende Technologien und erfolgreiche Projekte aus der ganzen Welt zu erhalten.

Zu den Hauptpräsentatoren zählen Mark Bulanda, Executive President des Geschäftsbereichs Automation Solutions von Emerson, Mike Train, Senior Vice President und Chief Sustainability Officer von Emerson, und Antonio Pietri, CEO von AspenTech.

Ein umfangreiches Programm mit mehr als 300 Präsentationen, einer Technologieausstellung und Weiterbildungskursen wird eine breite Palette von Themen behandeln. Diese werden eine Vielzahl der aktuellen Herausforderungen beinhalten, die in Branchen wie Energiewirtschaft, Life Sciences, Chemie, Raffinerien, Lebensmittel und Getränke, Energieerzeugung, erneuerbare Energie, Wasserstoff, Biomasse, Wasser und Abwasser sowie Bergbau relevant sind.

Von Branchenexperten und Emerson Führungskräften geleitete Diskussionsrunden werden genau unter die Lupe nehmen, wie fortschrittliche Automatisierungstechnik Unternehmen bei der Erzielung messbarer Fortschritte in Bereichen wie der Dekarbonisierung von Energiequellen, dem Emissionsmanagement, der Elektrifizierung, der Energieeffizienz und anderen die wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit unterstützt.

Auf dem Programm der diesjährigen Konferenz stehen zudem tiefgründige Podiumsdiskussionen über Methoden zur Stärkung der industriellen Cybersicherheit, Fallstudien digitaler Transformation, Strategien zur Entscheidungsfindung, Roadmaps für die Projektumsetzung, bewährte Sicherheits- und Betriebsverfahren sowie Live-Demonstrationen von Produkten. Ein Networking-Event am Abend des Eröffnungstages, der jährliche Musik-Jam, Foren für die Zusammenarbeit von Teilnehmern und zahlreiche weitere Veranstaltungen runden das Programm ab.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.