Neuer digitaler Stellungsregler von Emerson bietet als erstes Gerät seiner Art integriertes Edge-Computing zur Optimierung der Arbeitsverfahren und Leistung
Der Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K ist der leistungsfähigste, zuverlässigste Stellungsregler der Branche und das erste Gerät seiner Art mit eingebetteter Prognose. Hochauflösendes Bild
Fisher FIELDVUE DVC7K verfügt über Advice at the Device Technologie mit Echtzeit-Analysen zur Diagnose des Ventilzustands und Durchführung von Abhilfemaßnahmen
MARSHALLTOWN, Iowa (10. Oktober 2023) – Emerson hat die Einführung des Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K digitalen Stellungsreglers bekannt gegeben, dessen neues Design auf Innovationen beruht, die sich seit mehr als 30 Jahren im Einsatz bewähren. Der DVC7K verfügt über Advice at the Device™ Technologie mit eingebetteter Datenverarbeitung und Analytik, die Rohdaten in entscheidungsrelevante, lokal am Gerät verfügbare Informationen umwandelt. Zudem ist das Gerät Bluetooth®-fähig. Dadurch kann das Wartungspersonal die Daten kabellos auf einem Smartphone, einem Tablet oder einem Computer empfangen, ohne dass sie in einer Messwarte der Anlage anwesend sein müssen. Die neue Stellungsregler-Technologie verbessert die Performance, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sowohl von Auf/Zu- als auch Regelventilen und dadurch die der gesamten Prozessanlage oder -einheit. Die Technologie ist in einer großen Breite von Anwendungen in der Prozessindustrie einsetzbar und stellt die zur Optimierung von Arbeitsverfahren benötigten Informationen bereit.
Digitale Stellungsregler sind als Zubehörgeräte für Regel- und Auf/Zu-Ventile erhältlich, um die lokale Analyse von Ventildaten, digitale Kommunikation mit Hostsystemen und andere Merkmale zu ermöglichen. Diese Leistungsmerkmale verbessern die Verfügbarkeit durch Benachrichtigung des Personals bei aufkommenden Problemen, reduzieren die Wartungskosten durch Bereitstellung der für proaktive anstelle von reaktiven Wartungsmaßnahmen erforderlichen entscheidungsrelevanten Informationen und verkürzen die für die Störungsanalyse und -beseitigung benötigte Zeit im Falle einer Störung durch Anzeige von Empfehlungen für Korrekturmaßnahmen. Wenn ein Stellventil beispielsweise nur langsam auf Hubbefehle reagiert, ist dies häufig ein frühes Anzeichen von auftretenden Problemen. Der DVC7K erkennt diesen Zustand, benachrichtigt das zuständige Personal und liefert Empfehlungen für Korrekturmaßnahmen.
Der DVC7K interpretiert Daten und schlägt anhand der Kombination patentierter Technologie, erfahrungsbasierter Algorithmen und kontinuierlicher Analytik in Echtzeit mit flexibler Konnektivität und einfacher Integration eine optimierte Vorgehensweise vor. Der Stellungsregler nutzt leistungsstarkes, in Echtzeit verfügbares und fest in die Konstruktion integriertes Edge Computing, um Probleme analysieren und entscheidungsrelevante Informationen bereitstellen zu können. Dies bildet die Grundlage für Echtzeit-Einblicke in den Zustand von Ventilen durch lokale Analyse von Daten mithilfe der integrierten Diagnosefunktionen. Wenn die Analyse ein Problem offenlegt, wird eine Warnmeldung erstellt, die sowohl am Gerät als auch aus der Ferne angezeigt werden kann. Die dadurch bereitgestellten Informationen ermöglichen die Optimierung von Arbeitsverfahren, wodurch Zeit und Geld gespart werden kann. Alle Alarme enthalten empfohlene Maßnahmen zur Behebung des Problems, eine neue Funktion für digitale Stellungsregler, die in der Branche einzigartig ist.
Bislang mussten die Daten digitaler Ventilsteuerungen zur Verarbeitung und Auswertung an ein Hostsystem übermittelt werden, aber jetzt sind diese Daten dank der Intelligenz dieses Systems ohne Zugriff auf die Hostsoftware zugänglich. Alle Informationen können auf dem lokalen Bedieninterface des DVC7K, in der Nähe einer Emerson Secure® Bluetooth Wireless-Technologie oder nach der Übertragung über ein kabelgebundenes digitales Netzwerk an einen Host, z. B. ein Prozessleitsystem oder ein Asset Management System, angezeigt werden.
Die lokale Benutzeroberfläche bietet über LEDs auf einen Blick einen Hinweis auf den Ventilzustand und über den Startbildschirm der Benutzeroberfläche können weitere Informationen abgerufen werden. Emerson Secure Bluetooth ermöglicht aus bis zu 9 Metern Entfernung Zugriff auf einen oder mehrere digitale Stellungsregler von einem beliebigen Bluetooth-fähigen Gerät wie einem Smartphone oder Tablet. Das Anlagenpersonal kann die lokal, aus der Nähe oder über Fernzugriff erhaltenen Informationen nutzen, um das Bewusstsein für den Ventilzustand zu schärfen.
Mit zunehmender Remote-Konnektivität und lokalen Advice at the Device Diagnosefunktionalitäten steigt die Flexibilität und es werden genau die Informationen bereitgestellt, die für schnelle Entscheidungen und schnelles Handeln zur Behebung auftretender Probleme erforderlich sind. Der DVC7K kann beim Kauf aller neuen Ventile hinzugefügt oder an den meisten vorhandenen Ventilinstallationen nachgerüstet werden. Die Inbetriebnahme erfolgt in beiden Fällen schnell und einfach am lokalen Benutzeroberfläche. Drei Millionen verkaufte FIELDVUE Stellungsregler und mehr als zehn Milliarden Betriebsstunden sind ein Beweis für die langfristige Zuverlässigkeit und Leistung dieser Geräte im Einsatz. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung, da Armaturen von Fisher und anderen Geschäftsbereichen von Emerson häufig in kritischen Anwendungen der Prozessindustrie zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com/FisherDVC7K.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Teil der Emerson Exchange 365 Community werden
- Mit Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube verbinden
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.