Emerson als Automatisierungspartner für Koreas größtes Recyclingunternehmen für Elektrofahrzeug-Lithium-Ionen-Batterien gewählt
Emerson und SungEel HiTech haben im Rahmen der Konferenz InterBattery 2023 in Seoul eine Absichtserklärung für den Bau der dritten Hydro Center Anlage des koreanischen Batterie-Recylers unterzeichnet. Von links nach rechts: SungEel HiTech Chief Executive Officer Yi Kang-Myung, Emerson Chief Sustainability Officer Mike Train und Emerson Vice President & General Manager North Asia ChenFai Chung. Hochauflösendes Bild
Zusammenarbeit mit SungEel HiTech zur Verbesserung der Betriebsabläufe in der expandierenden nachhaltigen Batterierecyclinganlage des Unternehmens
SEOUL, Südkorea (11. Dezember 2023) – Das weltweit führende Automatisierungstechnologie- und Softwareunternehmen Emerson (NYSE: EMR) wurde von der koreanischen SungEel HiTech Co., Ltd., einem Spezialisten für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien, zur Bereitstellung von fortschrittlichen Automatisierungslösungen ausgewählt. Diese sollen die Ziele einer nachhaltigen Produktion und höheren Betriebseffizienz in der neuesten von drei Recyclinganlagen für Lithium-Ionen-Batterien im Hydro-Center-Komplex von SungEel in Gunsan, Jeollabuk-do, unterstützen.
Durch die Kombination der Prozessautomatisierungstechnologie von Emerson mit den einzigartigen Methoden von SungEel HiTech zielt zum Batterierecycling die Zusammenarbeit darauf ab, einen robusten Ressourcenkreislauf zu etablieren, der durch eine höhere globale Gesamtproduktionskapazität zu einer stabileren Versorgung mit Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge beiträgt.
„Unser Automatisierungsportfolio und unser Fachwissen ermöglichen es unseren Kunden, die Kreislaufwirtschaft für kritische Batteriekomponenten zu optimieren und zu skalieren. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die globalen Netto-Null-Ziele zu erreichen“, sagte Mike Train, Chief Sustainability Officer bei Emerson.
SungEel HiTech betreibt an neun Standorten weltweit ein umfassendes Batterierecycling-Ökosystem, einschließlich eines Recyclingparks für die Sammlung und Vorbehandlung sowie einer Anlage zur Herstellung von hydrometallurgischem Batteriematerial im Gunsan Hydro Center. Das geplante dritte Werk des Hydro Centers wird dreimal so groß sein wie die ersten beiden und dadurch zu einer erhöhten Produktionskapazität beitragen, die Rohstoffe für etwa 400.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr liefern kann.
„Da der Markt für Batterierecycling weiter wächst, wird die Bedeutung von Automatisierungslösungen zur Verbesserung der Produktivität und Prozesseffizienz immer deutlicher“, sagte ChenFai Chung, Vice President und General Manager für Emerson in Nordasien. „Wir sind stolz darauf, mit einem innovativen Marktführer wie SungEel HiTech zusammenzuarbeiten und dadurch zur Weiterentwicklung der Batterierecyclingtechnologie beizutragen.“
Emerson wird fortschrittliche Messtechnik- und Ventillösungen liefern, die das hohe Maß an Leistung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit bieten, das für die von SungEel HiTech eingesetzten fortschrittlichen proprietären hydrometallurgischen Prozesse erforderlich ist. Das Paket umfasst eine Vielzahl von Durchfluss-, Füllstands-, Druck- und pH-Sensoren und Messumformer, sowie robuste Stellventile, die für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb entscheidend sind.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Teil der Emerson Exchange 365 Community werden
- Mit Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube verbinden
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.