Emerson stellt neues vorgesteuertes Überströmventil vor, das für höhere Zuverlässigkeit sorgt und Lagertanks schützt
Das pilotgesteuerte Fisher™ 63EGLP-16 Überströmventil von Emerson bietet zuverlässigen Service mit vereinfachter Wartung. Hochauflösendes Bild
Zu den Sicherheitsventilen im Fisher-Portfolio gehört jetzt auch ein 2-Zoll-Modell, das sich durch eine geringere Regelungsbandbreite um den Sollwert auszeichnet und eine einfachere Installation sowie Wartung kleinerer Tanks ermöglicht
MCKINNEY, Texas(10. Januar 2024) – Emerson hat das pilotgesteuerte Fisher™ Überdruckventil 63EGLP-16 für die Installation an druckbeaufschlagten Kugeltanks zur Lagerung von flüssigem Propan und wasserfreiem Ammoniak auf den Markt gebracht. Diese Art von Druckbegrenzungsventil wird typischerweise an Tanks installiert, die von Original Equipment Manufacturers (OEMs) hergestellt werden, die sie an Endnutzer, Ingenieurbüros oder Auftragnehmerkunden liefern. Das neue Ventil ist gemäß UL132 und American Society of Mechanical Engineers (ASME) Section VIII zertifiziert.
Mit einem vorinstallierten NPT-Gewindestandard-2-Zoll-Außengewinde-Sechskantnippel erfüllt dieses neue Produkt den Bedarf an einer Lösung mit einem 2-Zoll-Anschluss, die den gleichen Vorteil wie herkömmliche Mehrwegeventile bietet, jedoch mit vereinfachter Installation und Wartung. Für diese Anwendung muss das Druckbegrenzungsventil direkt an den Tank angeschlossen werden. Es darf kein Absperrventil zwischen dem Tank und dem Druckbegrenzungsventil angebracht werden. Diese Anforderung der National Fire Protection Association (NFPA) 58 stellt eine Herausforderung dar, wenn das Druckbegrenzungsventil getestet wird, während der Tank druckbeaufschlagt und in Betrieb ist.
Das vorgesteuerte Fisher Überströmventil 63EGLP löst dieses und andere Probleme, da es das einzige vorgesteuerte Überströmventil auf dem Markt ist, das speziell für diese Art von Anwendungen entwickelt wurde. Der Betrieb wird mit einem Dual-Pilot-Array implementiert, wodurch Redundanz gewährleistet und der Ausbau eines der Pilotventile zu Testzwecken ermöglicht wird, während das andere in Betrieb ist.
Da es sich um eine kritische, sicherheitsgerichtete Anwendung handelt, ist ein zuverlässiger Betrieb über einen langen Lebenszyklus erforderlich. Das 2-Zoll-PRV erfüllt diese Anforderung, da es in seiner Konstruktion dem in den vergangenen 10 Jahren bewährten Fisher 4-Zoll-Modell CL300 63EGLP ähnelt.
Hier erfahren Sie mehr unter Pilotgesteuertes™ Fisher Überströmventil 63EGLP-16.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Schließen Sie sich der Emerson Exchange 365 Community an
- Verbinden Sie sich mit Emerson bei X Facebook LinkedIn YouTube
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.